Cinque metodi pratici per trovare un componente corrispettivo, un ricambio o un sostituto sul sito Web DigiKey
Tutti i clienti, a rapporto! Ingegneri elettronici, acquirenti, maker, studenti o qualsiasi altra tipologia intermedia di cliente troveranno interessante la lettura di questo articolo. DigiKey offre cinque modi ai clienti per trovare facilmente un componente corrispettivo, sostitutivo o di ricambio; che si tratti di un componente a fine vita, obsoleto, non consigliato per i nuovi progetti o semplicemente in esaurimento, DigiKey ha una soluzione per voi.
Le cinque procedure sono
- Ricerca parametrica standard
- Sostituti consigliati nella pagina di dettaglio del prodotto
- Visualizzazione di un prodotto simile nella pagina di dettaglio del prodotto (ricerca inversa)
- Strumento di riferimento incrociato
- myLists
I condensatori sono uno dei componenti più ricercati e anche uno più semplici per questo tipo di ricerca, per cui verranno utilizzati come esempio in questo articolo.
Ricordate che i diversi tipi di componenti avranno specifiche chiave diverse, più importanti di altre. Utilizzate questo documento come guida, sapendo che quando si esaminano e si verificano i componenti per la propria applicazione è necessario tenere in considerazione le esigenze specifiche.
1. Ricerca parametrica standard
Per questo processo, è utile che il componente di cui si sta cercando un corrispettivo sia visualizzato su un'altra schermata. Anche se non è sempre possibile, in questo esempio il componente originale sarà visualizzato. Se si conoscono i parametri più importanti per la propria applicazione, il codice componente originale non sarà sempre necessario.
Una volta individuato il componente che si sta cercando di sostituire, aprire il sito Web DigiKey come schermo diviso. In questo esempio si cercherà di trovare un corrispettivo per questo componente:
https://www.digikey.com/en/products/detail/nichicon/UKW2A4R7MDD/1964293

Il passo successivo consiste nell'aprire la categoria appropriata sul sito Web DigiKey. È possibile utilizzare la barra di ricerca o selezionare "Visualizza tutto" in base alle categorie di prodotti e trovare quello corretto. Io preferisco la seconda opzione, poiché la funzione di ricerca potrebbe restringere troppo le opzioni, a seconda della terminologia utilizzata.

Ogni categoria principale presenta all'interno categorie più piccole e più specifiche. In questo caso, il componente dell'esempio è un condensatore elettrolitico in alluminio. Una volta individuata la categoria corretta, il primo passo da compiere quando si effettua una ricerca sul sito Web DigiKey è selezionare "In magazzino" e premere "Applica tutto". In questo modo è possibile visualizzare solo i prodotti attualmente a magazzino presso DigiKey e che possono essere spediti in tempi rapidi. Tuttavia, se siete disposti ad aspettare un prodotto che sapete che DigiKey dovrebbe avere, ma che al momento non è disponibile, potete anche selezionare "Generalmente a magazzino" per visualizzare alcune opzioni aggiuntive. Quando si cerca un prodotto disponibile, questo è il primo passo da compiere, indipendentemente dalla categoria sul sito Web DigiKey.

Ora, guardando al componente originale e agli attributi, decidete cosa è più importante in base al tipo di componente e all'applicazione.

Per questo esempio, i parametri principali sono la capacità nominale, la tensione nominale, il tipo di montaggio e le dimensioni, perché deve essere montato su una scheda esistente. Quindi, selezionate uno alla volta questi parametri nell'ordine elencato e, dopo ciascuno di essi, premete "Applica tutto". A volte è possibile scostarsi leggermente dai parametri necessari, quindi se si selezionano i parametri esatti di quello vecchio i risultati potrebbero essere più limitati. Questo condensatore è un ottimo esempio perché la tensione nominale può sempre essere superiore a quella originale. L'operazione richiede solo pochi secondi in più, ma risparmia non poche frustrazioni durante la ricerca.

Dopo aver selezionato gli attributi identificati, rimane un elenco ristretto di risultati che potrebbero andare bene per l'applicazione. A questo punto, se necessario, è possibile restringere ulteriormente i risultati, ma spesso per questo tipo di componenti non serve. Se state cercando un CI, questo metodo per trovare un corrispettivo non sempre funziona. In questo caso, oltre agli attributi presenti sul nostro sito occorre tener conto della piedinatura.
2. Sostituti consigliati nella pagina di dettaglio del prodotto
La pagina di dettaglio del prodotto spesso riporta i sostituti consigliati in cima o in fondo alla pagina. Guardando lo stesso componente di prima (cc), si trovano in alto e in basso, come mostrato sotto.


"Diretto" significa che si tratta di una sostituzione diretta da parte del produttore, mentre "aggiornamento" indica un miglioramento del componente. Durante questo processo ci si potrebbe imbattere in altri tipi di sostituti e per ognuno di essi è necessario verificare, tramite la scheda tecnica, che il prodotto sia adatto alla propria applicazione.
3. Visualizzazione di un prodotto simile nella pagina di dettaglio del prodotto (ricerca inversa)
Per questo metodo, è necessario conoscere il codice del componente per cui si sta cercando un corrispettivo. Utilizzando lo stesso codice componente precedente (493-15522-ND), andare alla pagina di dettaglio del prodotto e scorrere fino alla sezione degli attributi del prodotto.
Anche in questo caso, per qualsiasi componente si desideri sostituire è necessario identificare i parametri più importanti per l'applicazione. Qui, si tratta della capacità, della spaziatura dei conduttori e della tensione. La tensione può essere flessibile, quindi iniziare a filtrare in base alla capacità e alla spaziatura dei conduttori e non ridurre la tensione fino alla schermata successiva. Dopo aver selezionato i riquadri a destra del parametro, selezionare "Visualizza simili".

Come per qualsiasi ricerca, il passo successivo è selezionare "In magazzino" e premere "Applica tutto". Da qui è possibile restringere ulteriormente le opzioni, iniziando da quelle più importanti e premendo "Applica tutto" dopo ogni selezione, come nel primo esempio.
4. Strumento di riferimento incrociato
Non siete interessati agli esempi precedenti? Per vostra fortuna DigiKey ha creato uno strumento di riferimento incrociato per evitarvi un po' di fatica. Per prima cosa, dovete accedere al vostro account myDIGIKEY. Dopo di che, inserite nella barra di ricerca il codice componente del produttore. Otterrete così i potenziali componenti sostitutivi in un elenco di confronto dettagliato e di facile lettura e, se applicabile, una scheda di confronto della piedinatura. Nella pagina sono disponibili opzioni per restringere il campo in base a "In magazzino", "Componenti attivi" ed "Escludi Marketplace". Per ulteriori informazioni sullo strumento di riferimento incrociato, leggere questo articolo nel nostro TechForum.

5. myLists
Molto bene. Siamo arrivati all'ultimo, ma sicuramente non meno importante, elemento: myLists. Dopo aver effettuato l'accesso al vostro account myDIGIKEY, selezionate "Elenchi" dalla scheda a discesa nell'angolo in alto a destra. Selezionate "Nuovo elenco" e assegnategli un nome. Aggiungete poi il vostro componente o il vostro elenco di componenti allo strumento, che vi segnalerà tutti i componenti obsoleti, esauriti o non consigliati per i nuovi progetti. In questo caso, il componente di esempio è obsoleto e non ha scorte, quindi alla voce "Disponibilità" viene offerta l'opzione di vedere i sostituti.

Dopo aver selezionato "Visualizza componenti sostitutivi", si apre una sezione che mostra i sostituti identificati e il tipo di sostituto per ogni articolo. Questo strumento consente anche di salvare come alternativa uno dei sostituti consigliati, il che sarebbe utile in situazioni in cui un componente non è obsoleto o non consigliato, ma semplicemente esaurito ed è stato identificato un componente corrispettivo adeguato.

DigiKey ha una soluzione per tutti - acquirenti, ingegneri, maker e non solo - per aiutarli a trovare un componente sostitutivo, a prescindere dal motivo per cui è richiesto. Se avete bisogno di ulteriore assistenza per trovare un componente, potete sempre contattare il nostro staff tecnico sul nostro TechForum.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum