Articoli e blog

Image of Semiconductor Packaging & SoC Design Semiconductor Packaging & SoC Design

The word "semiconductor" is a strong buzzword. They drive the stock market, enable all of our electronics and systems, and essentially hold up the world.

Image of Learn How Quick Disconnect Connectors Ensure Reliable Liquid Cooling Systems in AI Datacenters Scopri come i connettori a disconnessione rapida garantiscono sistemi di raffreddamento a liquido affidabili nei data center per l'IA Data di pubblicazione: 2026-04-29

I progettisti di data center per l'IA possono utilizzare connettori a disconnessione rapida a secco di varie dimensioni per garantire un raffreddamento a liquido sicuro e affidabile in spazi ristretti.

Image of The Role of Pulse Width Modulation (PWM) in Electronics Il ruolo della modulazione della larghezza di impulso nell'elettronica Data di pubblicazione: 2025-12-05

Una trattazione dei principi base della modulazione della larghezza di impulso (PWM) come tecnica di controllo della potenza e di alcune delle applicazioni in cui viene utilizzata.

Image of Webinar – How to Defeat Heat in Your Design with DC Fans Webinar: come sconfiggere il calore nei progetti con le ventole in c.c.

Quando si progettano dispositivi elettronici consumer, sistemi industriali o dispositivi integrati, la gestione del calore è fondamentale. Il raffreddamento ad aria forzata può essere fondamentale per il successo del prodotto.

Image of Axial Fans Propel the Shift from AC to EC Motors Le ventole assiali favoriscono il passaggio dai motori c.a. a quelli EC

I motori EC avanzati e le ventole assiali di ebm-papst favoriscono il risparmio energetico nelle soluzioni di ventilazione e raffreddamento.

Image of Thermoelectric Generators: What They Are and How They Work Generatori termoelettrici: cosa sono e come funzionano Data di pubblicazione: 2025-09-03

I generatori termoelettrici (spesso chiamati TEG) funzionano trasformando le differenze di temperatura in tensione elettrica o viceversa.

Image of Ultra-Soft Thermal Pads for Heat Management Applications Fogli termoconduttivi ultramorbidi per applicazioni di gestione termica Data di pubblicazione: 2025-07-16

I fogli termoconduttivi ultramorbidi migliorano l'efficienza di raffreddamento dei server, potenziando il trasferimento di calore, riducendo la resistenza termica e proteggendo i componenti sensibili.

Image of The Hidden Trick to Size Heat Sinks for Modern Technology Il trucchetto per dimensionare i dissipatori di calore per la tecnologia moderna

Ogni componente elettronico in un dispositivo produce calore. Per evitare tutto questo, gli ingegneri devono garantire che ogni componente funzioni a una temperatura sicura.

Image of Understanding Computational Fluid Dynamics in Electrical Engineering Il ruolo della fluidodinamica computazionale nell'elettrotecnica Data di pubblicazione: 2025-01-03

La gestione dei sistemi di trasferimento del calore e di raffreddamento è fondamentale per garantire affidabilità ed efficienza. La CFD può ora essere utilizzata come approccio di modellazione preciso e realistico.

Image of Embedded Board Thermal Management Solutions Soluzioni per la gestione termica delle schede embedded Data di pubblicazione: 2024-09-05

Le tecniche di gestione termica sono fondamentali per mantenere i dispositivi in condizioni operative ottimali. I progressi dell'elettronica hanno dato vita a tecnologie innovative.

The Chemistry of Heatsinks The Chemistry of Heatsinks

Explore the essential role of heat sinks in electronics, from their materials and design considerations to their impact on device performance and longevity.

Image of Understanding Thermal Challenges in EV Charging Applications Comprendere le sfide termiche nelle applicazioni di ricarica EV Data di pubblicazione: 2024-03-13

Con l'affermarsi dei veicoli elettrici come modalità di trasporto dominante, fattori come l'autonomia delle batterie e la velocità di ricarica avranno un ruolo fondamentale nell'economia globale.

Image of High-Performance Cooling: How Diagonal Compact Fans are Changing the Game Raffreddamento ad alte prestazioni: le ventole diagonali compatte stanno cambiando le regole del gioco Data di pubblicazione: 2024-02-08

Le ventole assiali compatte con caratteristiche delle ventole centrifughe sono un'innovazione nella gestione termica.

Image of A Novel Approach to Implementing Precise, Low-Power, and Compact Temperature Monitoring Un approccio innovativo per implementare il monitoraggio della temperatura preciso, a basso consumo e compatto Data di pubblicazione: 2023-10-18

Come utilizzare un CI appositamente realizzato con termistori a coefficiente di temperatura positivo per il monitoraggio della temperatura preciso, a basso consumo e compatto.

Image of DigiKey Partners with GroupGets to Help Startups GetMade DigiKey collabora con GroupGets per aiutare le startup GetMade

DigiKey ha stretto una collaborazione con GroupGets per aiutare le startup GetMade! Questa partnership aiuterà le startup che non sono riuscite a portare a termine una campagna di crowdfunding.

Common Methods to Protect Electronics Projects from Water and Dust Common Methods to Protect Electronics Projects from Water and Dust

This article discusses various methods to water- and dust-proof electronics projects to protect them against taking damage from the environment.

Image of Don’t Forget About Thermal Interface Materials Non dimenticate i materiali di interfaccia termica Data di pubblicazione: 2023-05-02

Un materiale di interfaccia termica (TIM) è di estrema importanza per fornire prestazioni ottimali a ventole, dissipatori e dispositivi Peltier.

Image of Five Convenient Ways to Locate a Cross, Sub, or Replacement on DigiKey's Website Cinque metodi pratici per trovare un componente corrispettivo, un ricambio o un sostituto sul sito Web DigiKey

Trovare l'equivalente di un componente obsoleto può essere difficile. Il sito Web DigiKey offre tuttavia strumenti che aiutano a trovare in modo semplice e veloce i componenti corrispettivi.

Image of Fan-Driven, Forced-Air Cooling: Push Air In Or Pull It Out? Raffreddamento ad aria forzata con ventole: meglio aspirare l'aria o spingerla fuori?

Utilizzare delle ventole per raffreddare dei dispositivi elettronici è una tecnica standard, ma è meglio che aspirino l'aria o che la spingano via dal gruppo che devono raffreddare?

Image of How to Rapidly Deploy Edge-Ready Machine Learning Applications Come distribuire rapidamente applicazioni di apprendimento automatico predisposte per l'edge Data di pubblicazione: 2022-08-04

L'implementazione dell'apprendimento automatico per l'edge è stata notevolmente semplificata dall'MCU crossover i.MX RT1170 di NXP e dagli strumenti software e dalle schede associati.