Use Off-the-Shelf EMI Filters to Simplify EV Powertrain Compliance
Designers can use off-the-shelf EMI filters to quickly meet EMC mandates for EV powertrains.
Power Distribution Boards: Smart Alternative to Relays
This blog will talk about the core concepts and the theory behind the circuit schematic and how it was approached.
Ethernet automotive: la spina dorsale della moderna comunicazione all'interno dei veicoli
Con i veicoli che diventano sempre più autonomi e incentrati sui dati, la necessità di una rete di comunicazione veloce, scalabile e affidabile all'interno dei veicoli è più impellente che mai.
FSAE Blog 2 - Building a Formula Car: Connectors in a Wiring Harness
In our previous blog, we talked about how we’re manufacturing a wiring harness, the essential electrical system in any automobile, for our FSAE car. This blog serves as a continuation and will cover our usage of connectors from DigiKey to make our lives easier and our car better!
FSAE Blog 1 - Building a Formula Car: Wiring Harness
Anteater Formula Racing is a student-run engineering project at UC Irvine. The objective is to design, manufacture, and test a Formula-style car in less than a year to compete yearly in the Formula Society of Automotive Engineers competition in Michigan (FSAE).
Utilizzo di amplificatori ottimizzati per il rilevamento di corrente automotive affidabile e preciso
Data di pubblicazione: 2026-01-08
Come utilizzare un amplificatore in grado di gestire alte tensioni di modo comune per implementare il rilevamento di corrente high-side nei circuiti automotive.
Perché i sensori di conducibilità termica sono buoni rilevatori di perdite di idrogeno
Data di pubblicazione: 2025-12-18
I sensori di rilevamento delle perdite di idrogeno (HLD) di Honeywell sono fondamentali per i progettisti che adottano l'energia generata dall'idrogeno a basse emissioni di carbonio come alternativa ai combustibili fossili.
How Hardware Gets Hacked (Part 1)
Learn how embedded systems face physical attacks, key fob risks, competition challenges, and common weaknesses in hardware security.
I resistori in acciaio surclassano quelli in ceramica
I resistori a film spesso su acciaio di Bourns offrono densità, efficienza termica e durata che superano i limiti della ceramica nelle applicazioni ad alta potenza.
I connettori specializzati offrono connettività USB-C compatibile con il settore automotive
Data di pubblicazione: 2025-11-19
I connettori USB-C e le relative prese sono ora disponibili per i progettisti di sistemi automotive, con funzioni di bloccaggio, codifica e altri miglioramenti della robustezza.
Rilevamento all'avanguardia di fotoni con i sensori di Broadcom
La famiglia AFBR-S4 di sensori fotomoltiplicatori al silicio avanzati di Broadcom migliora la precisione e l'affidabilità per applicazioni di rilevamento di fotoni ad alte prestazioni.
Smarter hardware validation for a smarter vehicle: a modular approach to automotive testing
eMagazine Articles
As the automotive industry accelerates toward increasingly complex electronic systems, the demands on validation and production testing are evolving rapidly.
Simplifying automotive connectivity: Molex’s MX-DaSH solution for wiring harness consolidation
eMagazine Articles
Vehicle harness complexity has grown tremendously due to the integration of advanced driver assistance systems (ADAS).
I progettisti devono conoscere le cause e l'impatto del VCR e sapere come mitigarlo
Data di pubblicazione: 2025-10-29
Perché i circuiti ad alta tensione e resistenza necessitano di resistori a basso coefficiente di tensione della resistività (VCR).
Utilizzare GMSL per soddisfare in modo affidabile i requisiti video industriali e automotive ad ampia larghezza di banda
Data di pubblicazione: 2025-10-16
La tecnologia di collegamento punto-punto GMSL offre funzionalità video multicamera avanzate alle applicazioni industriali e automotive.
Dai parcheggi automatizzati alle case intelligenti: i sensori a ultrasuoni altamente affidabili di grado automotive di BESTAR Holdings
I sensori a ultrasuoni di grado automotive con transceiver di tipo chiuso integrati e materiali fonoassorbenti garantiscono la stabilità anche in ambienti estremi.
Gli MLCC C0G sono un'opzione salvaspazio rispetto ai condensatori a film
Scopri come gli MLCC C0G di Kyocera AVX eguagliano o surclassano le prestazioni dei condensatori a film e consentono di risparmiare spazio.
Il ruolo critico che rivestono i driver LED nelle applicazioni di illuminazione
Data di pubblicazione: 2025-08-06
Il driver LED AL5887Q offre un controllo accurato dei colori RGB, dimmeraggio e un'illuminazione efficiente in applicazioni automotive e di visione.
Come scegliere gli induttori di potenza su coassiale per ADAS e infotainment
Data di pubblicazione: 2025-07-10
Scoprite come gli induttori specializzati di potenza su coassiale (PoC) semplificano la progettazione dei circuiti T di polarizzazione per applicazioni ADAS, infotainment e gruppi propulsori.
Trasformatore flyback di grado automotive per progetti compatti di alimentazione EV
Data di pubblicazione: 2025-06-12
I trasformatori flyback sono fondamentali per gli alimentatori per veicoli elettrici (EV) ad alte prestazioni e i progettisti devono conoscerli bene.