Articoli e blog

Image of Teaching an amplifier new tricks: The story of the operational amplifier Teaching an amplifier new tricks: The story of the operational amplifier eMagazine Articles

An operational amplifier, or opamp, is not defined by what it contains or how it is built, but by how it is used.

Image of Why We Need New Op Amps Despite Already Having So Many Good Ones Perché abbiamo bisogno di nuovi amplificatori operazionali malgrado ce ne siano innumerevoli modelli validi

Gli amplificatori operazionali più vecchi offrono tranquillità ai progettisti, mentre quelli nuovi offrono ai fornitori il potenziale per ottenere prodotti vincenti a lungo termine in termini di distinta base.

Image of Lean into mmWave Applications with Power Amplifier Components Avanzare nelle applicazioni mmWave con gli amplificatori di potenza Data di pubblicazione: 2026-02-26

Scopri in che modo gli amplificatori di potenza mmWave di ADI semplificano la progettazione per applicazioni 5G commerciali e militari impegnative.

Image of Select the Right Components to Achieve 7.5-Digit Measurement Resolution Selezionare i componenti giusti per ottenere una risoluzione di misurazione a 7,5 cifre Data di pubblicazione: 2026-01-28

Scopri come ottenere una risoluzione a 7,5 cifre in applicazioni di strumenti ad alte prestazioni.

Image of Use Optimized Amplifiers for Reliable and Accurate Automotive Current Sensing Utilizzo di amplificatori ottimizzati per il rilevamento di corrente automotive affidabile e preciso Data di pubblicazione: 2026-01-08

Come utilizzare un amplificatore in grado di gestire alte tensioni di modo comune per implementare il rilevamento di corrente high-side nei circuiti automotive.

Image of Data Acquisition Signal Chain Simulation Simplifies Component Selection and Testing La simulazione della catena di segnali di acquisizione dati semplifica la selezione e il collaudo dei componenti Data di pubblicazione: 2025-11-24

I software di progettazione per l'acquisizione dati generano schemi circuitali, offrono raccomandazioni sui componenti e simulazioni della risposta in base alle specifiche dell'utente.

Image of Use Advanced Analog Front-Ends and Security to Bring Benefits of AI to Medical Point of Care Utilizzare front-end analogici avanzati e sicurezza per portare i vantaggi dell'IA negli ambulatori medici Data di pubblicazione: 2025-09-24

L'accelerazione della tendenza di condurre esami e valutazioni mediche presso gli ambulatori richiede CI front-end analogici e di sicurezza dei dati sofisticati e specifici per le applicazioni.

Image of Use Careful Component Selection, Topology, and Layout to Achieve 7.5-Digit Signal-Chain Accuracy L'attenta selezione dei componenti, della topologia e del layout porta a una precisione della catena di segnali a 7,5 cifre Data di pubblicazione: 2025-09-16

L'ottenimento di una risoluzione di lettura di 7,5 cifre richiede una particolare attenzione alla selezione dei componenti, della topologia del circuito e del layout fisico, oltre a molti altri dettagli minuti.

Image of Use Flexible AFE, Motion Control, and Authentication ICs to Design Point of Care Diagnostics Systems Utilizzo di CI flessibili per AFE, controllo del movimento e autenticazione nella progettazione di sistemi diagnostici per ambulatori medici Data di pubblicazione: 2025-04-22

I progettisti hanno bisogno di CI analogici front-end flessibili per il controllo del movimento e l'autenticazione, che siano orientati alle applicazioni per realizzare i vantaggi degli esami medici eseguiti presso gli ambulatori medici (PoC).

Image of How to Maximize Range in Radar Systems Based on GaN Power Amplifiers Come massimizzare il raggio d'azione dei sistemi radar basati su amplificatori di potenza GaN Data di pubblicazione: 2025-02-11

L'abbassamento di impulso è un problema per i sistemi radar, anche quando si utilizzano amplificatori di potenza GaN efficienti, Pertanto, è necessario capire e affrontare le sue due cause principali.

Image of Programmable Gain TIAs Deliver Precision Amplification for Signal Processing I TIA a guadagno programmabile forniscono un'amplificazione di precisione per l'elaborazione dei segnali Data di pubblicazione: 2025-01-09

Scoprite come gli amplificatori in transimpedenza a guadagno programmabile di ADI offrono un'amplificazione più precisa e funzionalità integrate per le applicazioni di elaborazione dei segnali.

Image of Use Isolation to Preserve Accuracy and Enhance Performance for Data Acquisition Utilizzare l'isolamento per preservare la precisione e migliorare le prestazioni dell'acquisizione dati Data di pubblicazione: 2024-12-20

Un sistema di acquisizione dati di precisione richiede un'attenta selezione dei componenti, una profonda comprensione delle fonti di errore e l'isolamento dei percorsi di segnale e di potenza.

Image of ADI Platform Provides Components and Tools for Developing Open-Ear Sound AR Glasses La piattaforma di ADI fornisce componenti e strumenti per lo sviluppo di occhiali AR con audio open-ear Data di pubblicazione: 2024-09-11

L'approccio della piattaforma di ADI per la creazione di applicazioni per occhiali AR con audio open-ear comprende componenti e algoritmi di acquisizione audio, riproduzione e gestione della batteria.

Image of Selecting and Optimizing Batteries in Medical Devices Scelta e ottimizzazione delle batterie nei dispositivi medici Data di pubblicazione: 2024-06-20

Dopo aver scelto la batteria migliore per i dispositivi medici, i progettisti devono massimizzare la durata della batteria con i giusti LDO o convertitori c.c./c.c.

Image of Webinar – Advance Your Strategies for Energy Harvesting and Battery Management Webinar - Scopri le strategie di energy harvesting e di gestione delle batterie

Una discussione sugli ultimi progressi e le strategie per l'estrazione e l'uso dell'energia da sistemi di generazione sostenibili che implementano progetti ecocompatibili.

Image of Current-Sense Amplifiers for Space-Constrained Applications Amplificatori per rilevamento di corrente per applicazioni con vincoli di spazio Data di pubblicazione: 2024-05-16

Gli amplificatori per rilevamento di corrente AD8410A e AD8411A di Analog Devices offrono flessibilità al progettista per un'ampia gamma di applicazioni industriali e automotive.

Image of Choose the Right Precision Op Amp to Simplify Analog Front-End Design Scegliere l'amplificatore operazionale di precisione più idoneo per semplificare un progetto di front-end analogico

Utilizzando l'amplificatore operazionale di precisione ADA4510-2 con le sue tecnologie di trimming proprietarie, i progettisti possono semplificare notevolmente la progettazione di un front-end analogico.

Image of Shifting Product Design to Net-Zero Sustainability Trasformare la progettazione dei prodotti per la sostenibilità zero netto Data di pubblicazione: 2024-04-24

Perché e come i progettisti possono trarre vantaggio dai mandati di sostenibilità zero netto e dalle opportunità offerte da prodotti progettati per migliorare l'efficienza energetica.

Image of How to Overcome the Challenges of Developing Engaging User Interfaces Come superare le sfide insite nello sviluppo di interfacce utente coinvolgenti per il metaverso

Come utilizzare i sensori di immagine VCSEL, le IMU basate su MEMS e gli amplificatori audio di Classe D per sviluppare interfacce utente coinvolgenti e interattive per il metaverso.

Image of How to Cost-Effectively Implement Reliable Aircraft Navigation Systems With Precision Components Come implementare in modo economico sistemi di navigazione aeronautica affidabili con componenti di precisione Data di pubblicazione: 2024-04-11

Gli sviluppatori possono utilizzare moduli di acquisizione dati di precisione e IMU altamente integrate per implementare sistemi avionici sofisticati ed economici.