Articoli e blog

Image of Low-Cost, Power Efficient EMG Prosthetic Hand (Part 2) Low-Cost, Power Efficient EMG Prosthetic Hand (Part 2)

Creating a low-cost prosthetic arm is challenging, but making one that is also easy to calibrate and accurate is even tougher.

Image of Webinar – Technologies Driving Drones, Autonomy, and eVTOL Webinar – Tecnologie alla base di droni, guida autonoma e velivoli eVTOL

Questo webinar illustra come gli azionamenti a frequenza variabile Altivar™ ATV320 di Schneider Electric contribuiscono a superare le sfide del controllo motori.

Image of Building a Dynamometer for the Openwheel Project - Part 1 Building a Dynamometer for the Openwheel Project - Part 1

Explore a custom-built dyno for hub motors using load cells and Arduino, enabling accurate power and torque measurements.

Image of Webinar – Driving Cost Efficiency for OEMs and Panel Builders with the ATV320 Webinar – Ottimizzazione dei costi per OEM e costruttori di quadri elettrici con ATV320

Questo webinar illustra come gli azionamenti a frequenza variabile Altivar™ ATV320 di Schneider Electric contribuiscono a superare le sfide del controllo motori.

Image of How to Select Cables for Reliable VFD Motor Control and Sensor Feedback Come scegliere i cavi per il controllo motori VFD affidabile e per la retroazione dei sensori Data di pubblicazione: 2026-03-24

La crescente automazione industriale e la spinta verso una maggiore efficienza energetica stanno accelerando l'adozione dei VFD nei sistemi a motore.

Image of XRP CoreXY Chessboard Reimagined XRP CoreXY Chessboard Reimagined

Discover how the XRP CoreXY chessboard prototype evolved with improved durability, lighting effects, and a compact transportable design.

Image of Simplify AMR and AGV Integration with ROS 2 Components Semplificare l'integrazione di AMR e AGV con i componenti ROS 2 Data di pubblicazione: 2026-03-10

Accelerare l'integrazione di AMR e AGV utilizzando controller per motori, IMU e moduli ToF con driver ROS 2 nativi.

Image of I’m Reviving the Openwheel Project! I’m Reviving the Openwheel Project!

Follow the revival of an open-source self-balancing skateboard with upgraded motor, VESC controller, and improved design.

Image of Use Evaluation Boards to Speed Motor Driver Development and Optimize Results Utilizzare le schede di valutazione per accelerare lo sviluppo dei driver per motori e ottimizzare i risultati Data di pubblicazione: 2026-03-04

Le schede di valutazione e il software consentono ai progettisti di definire e caratterizzare le prestazioni dei circuiti integrati di controllo avanzato del movimento in condizioni di carico realistiche.

Image of BLDC Motors and Integrated Motor Drivers Are Key to Efficiency in Robotics and Drones I motori BLDC e i driver per motori integrati sono la chiave dell'efficienza nella robotica e nei droni Data di pubblicazione: 2025-12-17

Il driver compatto per motori BLDC ACT72350 di Qorvo gestisce l'alimentazione, elabora i segnali analogici e fornisce i segnali di alimentazione per la robotica, i droni e altre applicazioni.

Image of Accelerate MCU and MPU Projects Using a Flexible Development Platform Accelerare i progetti di MCU e MPU con una piattaforma di sviluppo flessibile Data di pubblicazione: 2025-12-11

Scoprite come una piattaforma di sviluppo modulare aiuti i progettisti a risolvere i problemi di selezione dei processori e accelerare la prototipazione di MCU e MPU.

Image of Apply Advances in Sensing, Connectivity, and Motion Control Devices for Smarter Fixed-in-Place Robots I progressi nei dispositivi di rilevamento, connettività e controllo del movimento portano a robot fissi più intelligenti Data di pubblicazione: 2025-11-18

Progettare robot fissi ma flessibili utilizzando tecnologie avanzate di controllo, imaging, rilevamento e comunicazione.

Image of Highly Integrated MCUs Simplify Precise and Efficient Motor Control Design Gli MCU altamente integrati semplificano la progettazione precisa ed efficiente dei controlli di motori

Usa la combinazione di analogica veloce, matematica CORDIC e PWM ad alta risoluzione degli MCU PSOC Control C3 per un controllo motori efficiente e preciso.

Image of What are the Common Design Parameters Engineers Should Consider When Selecting Solid-State Relays? Quali sono i parametri di progettazione più comuni da considerare nella scelta dei relè a stato solido? Data di pubblicazione: 2025-10-08

I problemi dei relè a stato solido (SSR) possono derivare da parametri di progettazione non corretti: gestione termica, tipo di commutazione, corrente nominale e protezione dalle sovratensioni.

Image of Use Advanced Analog Front-Ends and Security to Bring Benefits of AI to Medical Point of Care Utilizzare front-end analogici avanzati e sicurezza per portare i vantaggi dell'IA negli ambulatori medici Data di pubblicazione: 2025-09-24

L'accelerazione della tendenza di condurre esami e valutazioni mediche presso gli ambulatori richiede CI front-end analogici e di sicurezza dei dati sofisticati e specifici per le applicazioni.

Image of Enhancing Environmental Sustainability with High-Energy Efficiency Motor Control Aumentare la sostenibilità ambientale con il controllo motori ad alta efficienza energetica

Le soluzioni di controllo motori che danno priorità all'efficienza energetica si basano su tecnologie che ottimizzano le prestazioni dei motori riducendo al contempo il consumo energetico.

Image of Smart Agriculture Requires Smart Business Practices L'agricoltura intelligente richiede pratiche aziendali intelligenti

L'evoluzione del settore agricolo e l'integrazione di tecnologie avanzate hanno determinato una necessità impellente di pratiche aziendali intelligenti.

Image of Using DAQs to Unlock High-Speed Precision in Industrial Motion Control Utilizzo dei DAQ per la precisione ad alta velocità nel controllo del movimento industriale Data di pubblicazione: 2025-07-23

Il modulo DAQ iDAQ-784 di Advantech risolve le sfide della sincronizzazione ad alta velocità nelle applicazioni di robotica industriale e controllo del movimento.

Image of Webinar – SIRIUS Modular System Goes Digital with the New 3RC7 Webinar – Il sistema modulare SIRIUS diventa digitale con il nuovo modulo 3RC7

3RC7 ILM si integra perfettamente in SIMATIC ET 200SP MF, si connette al portale TIA e supporta PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP e OPC UA.

Image of Use Flexible AFE, Motion Control, and Authentication ICs to Design Point of Care Diagnostics Systems Utilizzo di CI flessibili per AFE, controllo del movimento e autenticazione nella progettazione di sistemi diagnostici per ambulatori medici Data di pubblicazione: 2025-04-22

I progettisti hanno bisogno di CI analogici front-end flessibili per il controllo del movimento e l'autenticazione, che siano orientati alle applicazioni per realizzare i vantaggi degli esami medici eseguiti presso gli ambulatori medici (PoC).