Articoli e blog

Image of Use Off-the-Shelf EMI Filters to Simplify EV Powertrain Compliance Use Off-the-Shelf EMI Filters to Simplify EV Powertrain Compliance

Designers can use off-the-shelf EMI filters to quickly meet EMC mandates for EV powertrains.

Image of Semiconductor Packaging & SoC Design Semiconductor Packaging & SoC Design

The word "semiconductor" is a strong buzzword. They drive the stock market, enable all of our electronics and systems, and essentially hold up the world.

Image of Data Center Critical Power Efficiency Needs Le esigenze critiche di efficienza energetica dei data center

Scopri l'importanza cruciale dell'efficienza energetica nei data center e come le soluzioni TI possono soddisfare le crescenti esigenze e migliorare le prestazioni operative.

Image of Power Resistor Selection Tips for Industrial Motor Drives Suggerimenti per la selezione dei resistori di potenza per i comandi di motori industriali Data di pubblicazione: 2026-04-22

Scopri come i resistori di potenza accuratamente selezionati con architetture specializzate risolvono i problemi di inserzione, di frenata e termici negli comandi di motori industriali.

Image of Power Distribution Boards: Smart Alternative to Relays Power Distribution Boards: Smart Alternative to Relays

This blog will talk about the core concepts and the theory behind the circuit schematic and how it was approached.

Image of Use Space-Saving DIN Rail AC/DC Supplies and E-Fuse to Reliably Deliver Industrial DC Power Utilizzare gli alimentatori c.a./c.c. salvaspazio per guida DIN e i fusibili elettronici per fornire alimentazione c.c. industriale affidabile Data di pubblicazione: 2026-03-03

Scopri come i sottili alimentatori per guida DIN, supportati da un fusibile elettronico a quattro canali, possono essere utilizzati per installazioni di alimentazione industriale di successo.

Image of Stabilizing Power with Wide-Input 450 W DC-DC Converter Stabilizzare l'alimentazione con un convertitore c.c./c.c. da 450 W ad ampio ingresso

Le flotte logistiche intelligenti, le linee di produzione e le infrastrutture remote si affidano ai PC industriali. L'instabilità dell'alimentazione minaccia la loro affidabilità e l'integrità dei dati.

Image of Use Board-Mount Converters to Meet Isolated and Non-Isolated AC/DC and DC/DC Power Requirements Uso dei convertitori a montaggio superficiale per soddisfare i requisiti dell'alimentazione c.a./c.c. e c.c./c.c. isolata e non isolata

Un moderno sistema di distribuzione dell'energia elettrica richiede spesso una combinazione di convertitori di potenza c.a./c.c. e c.c./c.c. isolati e non isolati.

Image of Cell Balancing and Why It Matters Cell Balancing and Why It Matters

Batteries aren’t just voltage sources; balanced cells reduce losses, heat, and risk of failure. Here’s how to manage yours.

Image of BLDC Motors and Integrated Motor Drivers Are Key to Efficiency in Robotics and Drones I motori BLDC e i driver per motori integrati sono la chiave dell'efficienza nella robotica e nei droni Data di pubblicazione: 2025-12-17

Il driver compatto per motori BLDC ACT72350 di Qorvo gestisce l'alimentazione, elabora i segnali analogici e fornisce i segnali di alimentazione per la robotica, i droni e altre applicazioni.

Image of Understanding the Importance of Enclosure Impact Ratings Capire l'importanza delle classificazioni relative all'impatto per gli involucri Data di pubblicazione: 2025-12-09

Il materiale di cui è composto un involucro è importante, perché contiene apparecchiature elettriche sensibili che devono essere protette da urti e forze esterne.

Image of Robust Digital Isolation Adds Safety to High-Voltage Applications Un isolamento digitale robusto aggiunge sicurezza alle applicazioni ad alta tensione Data di pubblicazione: 2025-11-28

I regolatori di tensione lineare a bassa caduta garantiscono una tensione di uscita stabile agli isolatori digitali, proteggendo persone e apparecchiature in applicazioni ad alta tensione.

Image of Breaking the Bottleneck of Ultra-High-Speed Signals — Introducing the New ESD/EOS Protection Weapon Eliminare il collo di bottiglia dei segnali ad altissima velocità: ecco la nuova arma per la protezione ESD/EOS

Protezione ESD/EOS che non limita le prestazioni del segnale.

Image of Building Blocks for Industry 4.0 Applications Componenti costitutivi per le applicazioni Impresa 4.0

Il portafoglio di TE Connectivity, predisposto per l'Impresa 4.0, fornisce i componenti costitutivi per la progettazione di nuove applicazioni incentrate sulla connettività e sulla sicurezza.

Image of Unlock Uninterrupted Performance for AI Smartphones: Introducing AZ5D25-01M/AZ5D45-01M TVS Solutions Prestazioni ininterrotte per smartphone dotati di IA: presentazione delle soluzioni TVS AZ5D25-01M/AZ5D45-01M

Le soluzioni TVS salvaguardano l'integrità del circuito e la qualità del segnale negli smartphone dotati di IA.

Image of The blade that breaks the circuit: a milestone history of the blade fuse The blade that breaks the circuit: a milestone history of the blade fuse eMagazine Articles

The fuse’s core innovation, a sacrificial element that melts to halt dangerous currents, emerged from Louis Breguet’s 1847 lightning-struck telegraph.

Image of Simplify Global Deployments Using a Universal-Input Rack PDU Semplificare le distribuzioni globali utilizzando una PDU per rack con ingresso universale

Utilizzate le PDU per rack UPDU G4 per semplificare le distribuzioni dei data center globali con compatibilità di ingresso universale, prese C39 flessibili e gestione remota sicura.

Image of How to Protect Industrial Devices from Power-on Current Surges Come proteggere i dispositivi industriali dai picchi di corrente all'accensione

Le correnti di inserzione possono causare grossi problemi in un impianto industriale. Per questo è fondamentale adottare una strategia efficace per la gestione della corrente di inserzione.

Image of Protecting USB-PD and PoE Circuits from Industrial Power Surges Protezione dei circuiti USB-PD e PoE dalle sovracorrenti transitorie in ambito industriale Data di pubblicazione: 2025-11-11

Scoprite come i soppressori di transitori SurgeSwitch di Semtech proteggono i circuiti USB-PD e PoE da EOS ed ESD durante gli eventi di sovracorrente transitoria in ambito industriale.

Image of Gallium Nitride Integrated Circuits Boost Power Supply Efficiency I circuiti integrati al nitruro di gallio aumentano l'efficienza degli alimentatori Data di pubblicazione: 2025-10-28

Gli interruttori per alte tensioni, i CI di controllo e i circuiti di retroazione al GaN sono alla base dei convertitori di potenza ad alta efficienza.