Articoli e blog

Image of Simplifying Frequency Stability for High-Speed 5G and Data Converter Designs Semplificare la stabilità della frequenza per progetti di convertitori di dati e 5G ad alta velocità Data di pubblicazione: 2026-03-25

Scopri come l'impiego dei PLL ADF4382 di ADI con VCO integrati migliorano la stabilità della frequenza e la velocità per i progetti di convertitori di dati ad alta velocità e di radio 5G.

Image of Use Differential Clock Buffers with Ultra-Low Additive Jitter for Precise Timing Architectures Utilizzare i buffer di clock differenziali con bassissimo jitter additivo per architetture di temporizzazione di precisione Data di pubblicazione: 2026-01-27

Ottieni una distribuzione dei segnali di clock precisa e a basso rumore su architetture di temporizzazione multidominio utilizzando buffer di clock differenziale con bassissimo jitter additivo.

Image of All Your Bytes Are Belong to Us All Your Bytes Are Belong to Us

High-level roadmap for hardware security awareness: threat models, attack complexity, and where to start defending your design.

Image of Design Flexibility with Abracon's AMMLP MEMS Oscillators Flessibilità di progettazione con gli oscillatori MEMS AMMLP di Abracon

Gli oscillatori MEMS a bassa potenza serie AMMLP di Abracon sono soluzioni di temporizzazione con prestazioni efficienti e affidabili in diverse applicazioni.

Image of Webinar – Crucial Factors: Designing an Optimized kHz Crystal Circuit Webinar – Fattori cruciali nella progettazione di un circuito a cristallo kHz ottimizzato

Esamina i parametri critici e i principali fattori per la selezione dei cristalli kHz, per circuiti efficienti e affidabili.

Image of Selecting Crystals for SPC5 and STM8 Automotive MCUs Selezione dei cristalli per MCU automotive SPC5 e STM8 Data di pubblicazione: 2025-06-11

Questo strumento di selezione aiuta ad abbinare i cristalli di clock agli MCU SPC5 e STM8 nel difficile ambiente automotive, per garantire precisione e stabilità di temporizzazione.

Image of The Designer's Guide to Selecting a kHz Crystal Guida del progettista per la scelta di un cristallo nell'intervallo dei kHz Data di pubblicazione: 2025-04-24

I progettisti di circuiti devono comprendere fattori chiave come la stabilità della frequenza e la capacità di carico per scegliere il giusto oscillatore a cristallo nell'intervallo dei kHz.

Image of The Relationship Between Wi-Fi 7 and Frequency Control Il rapporto tra il Wi-Fi 7 e il controllo di frequenza Data di pubblicazione: 2024-12-18

Il Wi-Fi 7, l'ultima evoluzione della tecnologia wireless, dipende da tecnologie che richiedono un controllo preciso della frequenza.

Image of The Future of Driving is Autonomous—See How It Can Be Done Seamlessly and Reliably The Future of Driving is Autonomous—See How It Can Be Done Seamlessly and Reliably Data di pubblicazione: 2024-09-27

Enabling autonomous driving with EMI filters, inductors, crystals, and thermistors ensures smooth and reliable operation.

Image of Precision at Play: The Power of Frequency Control in Wireless Sensor Networks Precisione in gioco: il potere del controllo della frequenza nelle reti di sensori wireless

Le reti di sensori wireless dipendono da un controllo preciso della frequenza per una trasmissione dei dati fluida e senza interruzioni. I componenti di controllo della frequenza garantiscono comunicazioni accurate.

DS1302 Real-Time Clock Module: A Reliable Timekeeping Solution DS1302 Real-Time Clock Module: A Reliable Timekeeping Solution

Discover how the DS1302 Real-Time Clock module ensures reliable timekeeping for your projects.

Image of How Frequency Control Ensures Reliable, Secure UWB Applications Il controllo di frequenza garantisce applicazioni UWB affidabili e sicure Data di pubblicazione: 2024-07-17

UWB opera a una frequenza molto elevata e facilita attributi come l'audio spaziale, l'integrazione domotica e i sistemi di pagamento senza contatto.

Unveiling the Quartz Crystal: The Intricate Dance of Atoms Unveiling the Quartz Crystal: The Intricate Dance of Atoms

Discover the science of Quartz's piezoelectricity. See how precise dimensions define its impact in electronic circuits.

Image of Understand and Minimize the Impact of Jitter on High-Speed Links Comprendere e ridurre al minimo l'impatto del jitter sui circuiti ad alta velocità Data di pubblicazione: 2023-12-21

I progettisti di circuiti ad alta velocità possono applicare un oscillatore a cristallo di Abracon dal design unico che produce un jitter inferiore a 100 fs.

Robotics Education: The Basics Robotics Education: The Basics

Explore how Science Olympiad cultivates the engineers of tomorrow. Dive into the realm of STEM education and its vital role in shaping young talents.

Choosing the Oscilloscope That's Right for You! The RIGOL MSO5074 Choosing the Oscilloscope That's Right for You! The RIGOL MSO5074

Don't know which oscilloscope to buy? Our detailed review of the RIGOL MSO5074 and buying guide will help you make the right choice.

Quantic Croven: risonatori a cristallo di quarzo piezoelettrici per applicazioni RF

I cristalli di quarzo presentano strutture cristalline ben definite, sono economici e possiedono proprietà elettriche eccezionali, come la piezoelettricità.

Arduino UNO R4 Minima and WiFi Now Available! Arduino UNO R4 Minima and WiFi Now Available!

Arduino UNO R4 Minima and WiFi: Unleash advanced features and elevate your projects. Learn about the boards Arduino is calling the new horizon for makers.

Image of DigiKey Partners with GroupGets to Help Startups GetMade DigiKey collabora con GroupGets per aiutare le startup GetMade

DigiKey ha stretto una collaborazione con GroupGets per aiutare le startup GetMade! Questa partnership aiuterà le startup che non sono riuscite a portare a termine una campagna di crowdfunding.

Image of Five Convenient Ways to Locate a Cross, Sub, or Replacement on DigiKey's Website Cinque metodi pratici per trovare un componente corrispettivo, un ricambio o un sostituto sul sito Web DigiKey

Trovare l'equivalente di un componente obsoleto può essere difficile. Il sito Web DigiKey offre tuttavia strumenti che aiutano a trovare in modo semplice e veloce i componenti corrispettivi.