Articoli e blog

Image of Use Off-the-Shelf EMI Filters to Simplify EV Powertrain Compliance Use Off-the-Shelf EMI Filters to Simplify EV Powertrain Compliance

Designers can use off-the-shelf EMI filters to quickly meet EMC mandates for EV powertrains.

Image of Use a Modular Platform with Robust Components to Simplify Consistent DC/DC Regulator Evaluation Use a Modular Platform with Robust Components to Simplify Consistent DC/DC Regulator Evaluation Data di pubblicazione: 2026-05-12

How a modular evaluation platform uses a portfolio of inductors and stable passives to simplify evaluation of buck, boost, and LED-driver DC/DC topologies.

Image of Simple, They’re Not: Datacenter Power Supplies Rely on Advanced High-Current Inductors Semplici non lo sono: gli alimentatori dei data center si basano su induttori avanzati ad alta corrente

L'utilizzo di induttori a bassa perdita con materiali avanzati in un fattore di forma compatto permette di soddisfare i requisiti di alta potenza dei data center.

Image of Power Resistor Selection Tips for Industrial Motor Drives Suggerimenti per la selezione dei resistori di potenza per i comandi di motori industriali Data di pubblicazione: 2026-04-22

Scopri come i resistori di potenza accuratamente selezionati con architetture specializzate risolvono i problemi di inserzione, di frenata e termici negli comandi di motori industriali.

Image of Webinar – Meet the LAN Squad: Defeating Ethernet Design Challenges Webinar – Ti presentiamo la LAN Squad, per vincere le sfide della progettazione Ethernet

Scopri come le soluzioni di Würth Elektronik offrono vantaggi personalizzati per migliorare la robustezza delle reti LAN, semplificare le decisioni di progettazione e ridurre i costi complessivi del sistema.

Image of What if Computers Could Think Like Brains, Down to the Hardware Level? What if Computers Could Think Like Brains, Down to the Hardware Level?

The human brain is a marvel of nature, but unlike computers, it doesn’t rely on GPUs, AI accelerators, RAM, or hard drives, yet it internalizes and stores a lifetime of experiences, emotions, and knowledge.

Image of Select the Right Components to Achieve 7.5-Digit Measurement Resolution Selezionare i componenti giusti per ottenere una risoluzione di misurazione a 7,5 cifre Data di pubblicazione: 2026-01-28

Scopri come ottenere una risoluzione a 7,5 cifre in applicazioni di strumenti ad alte prestazioni.

Image of Power Inductors: Get Higher Performance from New Materials and Fabrication Techniques Induttori di potenza: migliorare le prestazioni grazie a nuovi materiali e tecniche di fabbricazione

Scopri come il confezionamento e i materiali magnetici avanzati consentono di realizzare induttori SMT piccoli, di alto valore, a bassa resistenza e alte prestazioni per i convertitori di potenza.

Image of Builder of tomorrow: Reginald Fessenden’s legacy in radio and beyond Builder of tomorrow: Reginald Fessenden’s legacy in radio and beyond eMagazine Articles

Reginald Fessenden's career was extensive and complex, involving various business dealings, bankruptcies, patent infringements, and government interference.

Image of Inside the high-frequency world of RF inductors Inside the high-frequency world of RF inductors eMagazine Articles

Designing reliable RF circuits has always been a balancing act.

Image of A closer look at inrush current protection with thermistor-based solutions A closer look at inrush current protection with thermistor-based solutions eMagazine Articles

In this article, we will explore the fundamentals of inrush current, and how Vishay Ametherm’s SL Series ICLs protect electrical systems during power-up.

Image of How to Simplify Bluetooth Low Energy Connectivity Using Tiny Drop-in Modules Come semplificare la connettività Bluetooth Low Energy con minuscoli moduli drop-in Data di pubblicazione: 2025-12-10

I moduli BL54L15 di Ezurio, ricchi di funzionalità, offrono un percorso chiaro verso la connettività Bluetooth Low Energy ad alte prestazioni in un contenitore di dimensioni compatte.

Image of Steel-Based Resistors Out-Power Ceramic I resistori in acciaio surclassano quelli in ceramica

I resistori a film spesso su acciaio di Bourns offrono densità, efficienza termica e durata che superano i limiti della ceramica nelle applicazioni ad alta potenza.

Image of Choosing the Right Capacitors for AI Servers: Technical Guidelines for High-Performance Computing Scegliere i condensatori giusti per i server IA: linee guida tecniche per il calcolo ad alte prestazioni

I condensatori svolgono un ruolo fondamentale negli ecosistemi dei server IA.

Image of Matching Inductors to Critical RF Circuit Applications Come abbinare gli induttori alle diverse applicazioni critiche di circuiti RF Data di pubblicazione: 2025-11-14

I progettisti possono utilizzare gli induttori ceramici a bassa perdita e ad alto Q di Knowles per soddisfare i requisiti critici delle applicazioni RF e a microonde.

Image of Designers Need to Understand the Cause and Impact of VCR and How to Mitigate It I progettisti devono conoscere le cause e l'impatto del VCR e sapere come mitigarlo Data di pubblicazione: 2025-10-29

Perché i circuiti ad alta tensione e resistenza necessitano di resistori a basso coefficiente di tensione della resistività (VCR).

Image of Compact Multiband Patch Antenna Simplifies Design of RF Front-End for GNSS Receivers Un'antenna patch multibanda compatta semplifica la progettazione di un front-end RF per ricevitori GNSS Data di pubblicazione: 2025-10-23

Per gestire più bande di frequenza della costellazione satellitare, un ricevitore GNSS impiega un'antenna multibanda per aumentare la precisione e l'affidabilità.

Image of Layout Design for Parallel Use of Kelvin-Structured Resistors Progettazione del layout per l'uso in parallelo di resistori con struttura Kelvin

Scoprite come configurare tre resistori a 4 pin con struttura Kelvin in parallelo per effettuare misurazioni elettroniche accurate.

Image of Use Careful Component Selection, Topology, and Layout to Achieve 7.5-Digit Signal-Chain Accuracy L'attenta selezione dei componenti, della topologia e del layout porta a una precisione della catena di segnali a 7,5 cifre Data di pubblicazione: 2025-09-16

L'ottenimento di una risoluzione di lettura di 7,5 cifre richiede una particolare attenzione alla selezione dei componenti, della topologia del circuito e del layout fisico, oltre a molti altri dettagli minuti.

Image of Murata Components Provide Design Toolkit for Diabetes Devices Murata offre un toolkit di progettazione per dispositivi di monitoraggio del diabete

Murata offre un toolkit di progettazione di applicazioni personali per il monitoraggio del diabete che bilanciano precisione, affidabilità e connettività, garantendo al contempo la sicurezza.