Domande e risposte con NeuronicWorks Inc.

D. Breve descrizione dell'azienda
NeuronicWorks Inc. è una delle migliori società di progettazione nel cuore della più importante comunità tecnologica del Canada. NeuronicWorks fornisce servizi di progettazione di prodotti elettronici personalizzati chiavi in mano, end-to-end, e servizi di ingegneria embedded, tra cui progettazione di hardware, firmware embedded, sviluppo di software e di applicazioni, progettazione grafica, industriale e meccanica, prototipazione, supporto ai test e alle certificazioni, oltre alla produzione vera e propria.
Con una profonda conoscenza tecnica, eccellenti abilità pratiche e una vasta esperienza in progettazione, analisi, documentazione, prototipazione, test e produzione, NeuronicWorks ha realizzato con successo molti progetti: dalle schede di interfaccia a complessi sistemi standalone e distribuiti su più piattaforme.
D. Esempi di progettazione di prodotti
Nel corso degli anni, abbiamo lavorato su oltre 200 progetti di successo in vari settori - medicale, automotive, industriale, tecnologie agricole, tecnologie di sanificazione, dispositivi indossabili ed elettronica consumer. Alcuni progetti sono particolarmente interessanti:
Tip Tap Pay: elaborazione di pagamenti senza contatto
Questo prodotto è un dispositivo wireless autonomo e portatile studiato per transazioni a valori preimpostati. La sua natura wireless, l'impostazione semplice e le dimensioni ridotte lo rendono ideale per enti di beneficenza, raccolte di fondi e qualsiasi attività o impresa che prevede una piccola somma fissa. Funziona come un dispositivo POS autonomo e nasce come soluzione di pagamento più veloce, più semplice e più accessibile a tutti.
Sistema di controllo per il gonfiaggio-sgonfiaggio automatico
Questo sistema permette all'agricoltore di aumentare la finestra temporale di applicazione dei fertilizzanti, proteggere la struttura del suolo, ridurre il consumo di carburante, ridurre gli slittamenti, aumentare la capacità di traino e contenere la perdita di rendimento delle coltivazioni dovuta alla compattazione del terreno. Il sistema invia avvisi automatici a seconda della pressione dei pneumatici rispetto alla velocità e permette all'agricoltore di gonfiare o sgonfiare automaticamente gli pneumatici a livelli prestabiliti con la semplice rotazione di un singolo interruttore.
HydraGEN™ è un'unità aftermarket portatile, sicura e affidabile che consente di produrre idrogeno su richiesta. È progettata da dynaCERT, una società canadese, per applicazioni su autocarri da medi a pesanti (classe 6-8). La tecnologia DynaCert è incentrata sulla creazione ed erogazione di una miscela idrogeno-ossigeno per migliorare le prestazioni dei motori a combustione interna.
Il sistema cattura istantaneamente le immagini da più di 100 telecamere e le trasforma in un modello digitale pronto per la stampa 3D. È stato creato per Objex Unlimited, uno studio di stampa 3D con sede a Toronto che realizza modelli fisici altamente dettagliati, prototipi rapidi e prodotti esclusivi personalizzati.
Lotus è un dispositivo indossabile alla moda, non caratterizzato per genere, che si accoppia all'app tramite Bluetooth, permettendo il controllo remoto delle funzioni dell'app. Si può facilmente e rapidamente utilizzare Lotus per attivare il tracciamento e la condivisione della posizione GPS, le foto e i dati audio. Permette anche di telefonare a mani libere in situazioni di emergenza (solo per sistemi Android).
2020 Armor: corpetto protettivo elettronico a scopo ricreativo
20/20 Armor è un corpetto protettivo elettronico da usare a scopo ricreativo nelle arti marziali, in grado di tracciare la velocità, la resistenza e la potenza dei colpi. Questo prodotto punta a diventare il sistema di allenamento standard per tutte le arti marziali di contatto e il sistema di punteggio ufficiale per le Olimpiadi, con l'obiettivo finale di rendere il Taekwondo uno sport professionale.
D. Quali sono le principali competenze che cerchi quando assumi un ingegnere?
Queste sono alcune delle abilità e dei tratti di personalità che cerchiamo quando assumiamo ingegneri.
- Atteggiamento
- Comunicazione
- Creatività
- Attenzione ai dettagli
- Conoscenza tecnica
Non crediamo che assumere le persone migliori sia sufficiente. Riteniamo che occorra creare la squadra migliore. Il candidato dovrà avere l'atteggiamento giusto per saper giocare in squadra e dovrà nutrire una passione autentica per i progetti. Deve essere curioso, deve aver voglia di imparare ed essere pronto ad assumersi delle responsabilità.
Anche se la maggior parte del lavoro di un ingegnere avviene alla sua scrivania o alla sua postazione di lavoro, è importante saper interagire quotidianamente non solo con i membri diretti del team, ma anche con quelli altri uffici, tra cui project manager, responsabili degli acquisti e dell'inventario, addetti alle vendite e al marketing. La comunicazione è fondamentale per il successo di un progetto e di tutta l'attività.
In questo ambito, è importante coltivare la creatività e le capacità di pensiero critico per risolvere problemi con soluzioni intelligenti. Come ingegnere, è importante identificare, valutare e analizzare problemi complessi insiti in un progetto, quindi fornire e implementare soluzioni creative.
L'accuratezza e la precisione sono abilità molto importanti per un ingegnere e sono possibili solo prestando attenzione ai dettagli. Essere orientati al dettaglio può garantire l'assenza di errori critici e costosi che possono far fallire completamente un progetto e persino danneggiare la reputazione di un'organizzazione.
Da ultimo, ma non meno importante, la conoscenza tecnica è un criterio fondamentale. Oltre alle ultime tendenze, il candidato dovrebbe anche conoscere le basi e i fondamenti dell'ingegneria. Per fare un semplice esempio, dovrebbe capire le tecniche di disaccoppiamento di potenza con condensatori multipli e dovrebbe sapere perché, quanti e quali valori selezionare. A ciò si può rispondere solo con una conoscenza approfondita delle teorie fondamentali della fisica e della matematica.
D. Come pensi che l'educazione ingegneristica possa colmare il divario tra ciò che si apprende all'università e ciò che l'industria richiede?
In 4 o 5 anni di un programma di laurea in ingegneria non è possibile coprire tutto lo scibile. È ovviamente importante che il programma copra le ultime tendenze tecnologiche, ma ciò non dovrebbe avvenire a spese delle basi. Oltre a quello che viene insegnato nell'ambito del programma, è importante che uno studente adotti la pratica di "leggere, chiedere, provare", una metodologia che aiuta ad acquisire, costruire e sostenere la conoscenza a livello individuale.
Crediamo che tirocini più lunghi sarebbero più vantaggiosi dell'attuale media di circa 4 mesi. Un supplemento di 4 o 6 mesi di stage farebbe una notevole differenza nella curva di apprendimento. Con un periodo di stage più lungo, le organizzazioni sarebbero disposte a condividere più responsabilità e opportunità di progetto con gli stagisti, il che si tradurrebbe in una notevole esperienza di apprendimento.
Oltre al programma che viene insegnato all'università, è anche fondamentale che gli studenti siano aperti alle informazioni e alle esperienze dei leader del settore. Sarebbe propedeutico per un futuro ruolo da ingegnere nel mondo reale.
D. Come può uno studente o un neolaureato prepararsi per entrare nella vostra azienda?
Nel corso degli anni, abbiamo avuto molti neolaureati che si sono uniti alla nostra organizzazione, alcuni dei quali ora lavorano con noi in ruoli senior. Tra le cose da notare sottolineiamo l'importanza del desiderio di imparare e di un'apertura mentale atta ad accettare sfide tutti i giorni. Ogni progetto che affrontiamo porta con sé nuove sfide e noi prosperiamo nel risolverle creativamente e nel superarle con successo. Apprezzeremmo un individuo che abbia la nostra stessa passione per risolvere i problemi dei clienti e che sia disposto a fare quel passo in più che serve per avere clienti felici. La creatività nel pensiero progettuale insieme a un atteggiamento positivo sono attributi chiave per un ingegnere di successo. E infine, siate pronti a rimboccarvi le maniche e ad affrontare i progetti a testa alta. Con l'atteggiamento giusto, la conoscenza tecnica e un duro lavoro, la nostra organizzazione sarebbe il posto idoneo per qualsiasi laureato in ingegneria.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum