Sensore di bolle wireless
Il rilevatore di bolle AD-101 di TE Connectivity è un sensore a ultrasuoni che rileva la presenza (o l'assenza) di liquido nella guaina che passa attraverso il sensore.
Rilevatore di bolle AS-101 di TE Connectivity. (Immagine per gentile concessione di TE Connectivity)
Il sensore è facile da usare e ha solo quattro conduttori: 1 – GND, 2 – Uscita , 3 – Autotest, 4 – Alimentazione. L'uscita del sensore è un TTL a 3,3 V (bassa in presenza di liquido, alta in presenza di bolle).
Descrizione del progetto
Il sensore AD-101 è pensato principalmente per applicazioni medicali, ma la mia intenzione era di creare un progetto pratico per dimostrare la sua semplicità d'uso. I rilevatori del livello di acqua sono strumenti semplici che esistono da migliaia di anni. Ho pensato quindi che sarebbe stato utile sottolineare le caratteristiche del sensore AD-101 e fornire un indicatore di livello a LED remoto. È stato modificato un rilevatore economico di livello dell'acqua aggiungendo una guaina che passa attraverso il sensore. Lo stato del sensore cambia in presenza di acqua e attiva l'indicatore di livello remoto.

Per il progetto è stato sviluppato hardware wireless allo scopo di monitorare l'uscita del sensore AD-101 e attivare un indicatore a LED remoto. L'hardware wireless è rappresentato da una coppia di moduli XB3-24Z8US-J di Digi International montati su schede sensori Grove all'interno di involucri stagni PN-1323-CMB di Bud Industries. Script Micropython in esecuzione sui moduli XB3 si occupano di stabilire il collegamento wireless, monitorare il sensore e attivare il LED remoto. Informazioni complete sul progetto sono fornite nell'articolo eeWiki Wireless Water Level using the AD-101 Bubble Detector and XBee3.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum