Antenna Builder - Antenne su misura per ogni progetto
Le antenne sono uno dei componenti più importanti di un prodotto wireless, ma in genere vengono scelte solo in una fase avanzata della progettazione. Durante la fase concettuale e lo sviluppo iniziale di un progetto, le antenne devono solo soddisfare i requisiti prestazionali e relativi alla frequenza wireless necessaria. La dimensione e il tipo di antenna generalmente non sono molto importanti durante i test iniziali, perché la scelta finale di solito non viene finalizzata prima di decidere il fattore di forma e la dimensione fisica del prodotto finito.
Un'altra caratteristica dei prodotti wireless è che, una volta finalizzata la scelta dell'antenna e inviato in produzione il prodotto, raramente l'antenna cambia. Questo è dovuto principalmente ai costi legati ai test, alla certificazione wireless, alle approvazioni e alla certificazione del prodotto finale. Se non diventa obsoleta o non è più disponibile, di solito l'antenna non cambia per tutto il ciclo di vita di un prodotto. I rischi, il tempo e i costi legati alla certificazione di una nuova antenna in genere non giustificherebbero lo sforzo.
Non si trova l'antenna giusta per il progetto
Non sempre tutto va secondo i piani. I requisiti dell'antenna di un progetto possono cambiare oppure l'antenna scelta inizialmente può non essere più disponibile. Entrambe le situazioni richiedono un riesame dell'antenna scelta per il progetto. Supponendo che si trovi un'antenna alternativa, si può proseguire con i test e la certificazione della nuova antenna e il progetto, seppur in ritardo, va avanti.
Ma cosa succede se non si riesce a trovare un'antenna alternativa di serie standard? Potrebbe diventare molto impegnativo, in termini di tempo e impegno, riprogettare il prodotto con un'antenna disponibile. Sarebbe probabilmente più veloce trovare un'antenna standard che soddisfi i requisiti prestazionali wireless e farla personalizzare al produttore in modo che corrisponda ai requisiti del prodotto. Con un'antenna personalizzata si avrebbe esattamente ciò che serve. Per contro, gli svantaggi sono dati dal ritardo in termini di tempo e dal costo associati alla necessità di ottenere e valutare l'antenna personalizzata. Anche una richiesta apparentemente di minore importanza, come cambiare il tipo di connettore o la lunghezza del cavo, può in realtà essere molto dispendiosa in termini di tempo e costi.

E se invece poteste ricevere un'antenna personalizzata in pochi giorni (non settimane), senza costi NRE, spese di adattamento o requisiti di ordinazione minimi? Non serve aspettare, il configuratore per antenne Antenna Builder è disponibile già da oggi su DigiKey.
Antenna Builder
Antenna Builder è uno strumento di configurazione che permette di personalizzare le antenne di Taoglas con connettori e lunghezze di cavi diversi. Crea inoltre un codice componente e un prezzo e permette ai clienti di aggiungere l'antenna immediatamente al carrello DigiKey e ordinarla. Le antenne personalizzate sono spedite direttamente da Taoglas al cliente.
- Non è necessario ordinarne una quantità minima, è possibile anche ordinare una singola antenna per testarla nell'applicazione in uso.
- Non sono previsti costi NRE o di adattamento
- Una volta definite le specifiche dell'antenna, è possibile richiedere un prezzo a volume.
Come mostrato nella Figura 1, le antenne possono essere selezionate per tipo di montaggio, frequenza/tecnologia, tipo interno/esterno, numero di antenne interne e colore. In alternativa, è possibile selezionare direttamente l'antenna d'interesse.
Figura 1: Pagina di selezione per la configurazione delle antenne. (Immagine per gentile concessione di DigiKey)
Una volta selezionata un'antenna, è possibile personalizzare la lunghezza del cavo e il tipo di connettore, come illustrato nell'esempio dell'antenna GPS nella Figura 2. Il prezzo viene indicato dopo che la lunghezza del cavo e il tipo di connettore sono stati inseriti nel modulo. A questo punto l'antenna può essere aggiunta al carrello DigiKey e ordinata. Una volta ordinata, l'antenna personalizzata viene prodotta da Taoglas e spedita direttamente al cliente.
Figura 2: Pagina di selezione per la configurazione delle antenne. (Immagine per gentile concessione di DigiKey)
Conclusione
Lo strumento di configurazione Antenna Builder può essere estremamente utile per trovare un'antenna che risponda ai requisiti del progetto e riceverla rapidamente, per poterla testare e valutare. Anche se poi la configurazione dovrà essere variata, è possibile ordinare facilmente una versione modificata e riceverla in pochi giorni.
Taoglas
Taoglas, fornitore leader di antenne M2M, offre una vasta gamma di soluzioni di antenne per il settore automotive, il rilevamento, il monitoraggio remoto e la misurazione delle utenze. Offre un ampio portafoglio di antenne che possono essere personalizzate, tra cui tecnologie cellulari, Wi-Fi, Bluetooth, GNSS e sub-GHz.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum