Webinar – Qualità dell'aria senza problemi: scopri la potenza di SEN6x

Il rispetto degli standard edilizi WELL e RESET®, che garantiscono un'aria più pulita nelle sale riunioni, negli uffici e negli edifici intelligenti, continua a essere un aspetto importante per garantire ambienti adeguati a lavoratori, personale e altri occupanti di luoghi al chiuso. La qualità dell'aria interna (IAQ) è un fattore chiave per la salute, la produttività e il benessere. Il compatto modulo completo SEN6x di Sensirion tiene traccia di nove parametri IAQ critici, tra cui PM2.5, CO₂, COV, NOx e formaldeide.
David Carminati, Product Manager, e Joas Van Iperen, esperto di qualità dell'aria interna per Sensirion, aprono la discussione sull'implementazione plug-and-play del modulo SEN6x, che fornisce rilevamento in tempo reale per soluzioni di monitoraggio sul posto di lavoro. Presenteranno inoltre casi d'uso riguardanti impianti HVAC, case intelligenti, monitoraggio della qualità del sonno, rilevamento di svapo e sistemi di intelligenza dell'aria di prossima generazione.
Il webinar online, della durata di un'ora, si terrà mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 10.00 CDT. Se non puoi partecipare al webinar, iscriviti lo stesso in modo da ricevere il link della registrazione del webinar una volta concluso.
Iscriviti qui: https://event.on24.com/wcc/r/4916588/35AE606961ED7934FF356E0BDB240C28?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum