Webinar – Il Bel-lo deve ancora venire. Il potere dell'ingegneria medica moderna

Nel mondo della tecnologia sanitaria in rapida evoluzione, l'alimentazione non è solo una necessità tecnica, ma un vantaggio strategico. Per gli ingegneri di dispositivi medici, ogni watt, ogni circuito e ogni dettaglio legato alla conformità possono decretare il successo o l'insuccesso di un prodotto. Ecco perché Bel ti invita a un webinar dinamico che esplora come la progettazione di un'alimentazione più intelligente stia trasformando il futuro dell'assistenza sanitaria.
Le apparecchiature medicali funzionano in uno degli ambienti più severi che si possano immaginare. Non si tratta solo di prestazioni, ma anche di precisione, sicurezza e fiducia. I sistemi di alimentazione di questi dispositivi sono tra i componenti più regolamentati e controllati e i guasti non sono tollerati.
Bel conosce bene questa sfida. Con decenni di esperienza e una presenza globale, Bel aiuta gli ingegneri a realizzare dispositivi medici più sicuri, più rapidi e più affidabili. Questo webinar analizzerà a fondo le soluzioni all'avanguardia di Bel—da moduli c.a./c.c. ad alta efficienza alla robusta protezione dei circuiti—che potenziano l'innovazione e riducono i rischi.
Christopher Lins, Senior Director of Market Development di Bel fornirà informazioni pratiche e strategie concrete, tra cui:
- Tendenze emergenti nel settore dell'energia medicale
- Progettare per spazi angusti e tempi ristretti
- Soddisfare le norme di conformità IEC 60601-1
- Le soluzioni per dispositivi medici più affidabili di Bel
- Casi d'uso nel mondo reale
- Roadmap di crescita di Bel
Questo webinar è pensato per ingegneri, progettisti, product manager e direttori tecnici nel settore dei dispositivi medici. Che tu stia sviluppando strumenti diagnostici di prossima generazione o apparecchiature terapeutiche salvavita, questa sessione ti fornirà le conoscenze e gli strumenti per infondere energia alle tue innovazioni.
Non perdere questo webinar online della durata di un'ora che si terrà mercoledì 10 settembre 2025 alle 10.00 CDT e consolida la tua posizione di vantaggio nello sviluppo della tecnologia di alimentazione medicale. Se non puoi partecipare al webinar, iscriviti lo stesso in modo da ricevere il link della registrazione del webinar una volta concluso.
Iscriviti qui: https://event.on24.com/wcc/r/5016870/F30CADCC10FB3B6156C06259450218DD?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum