Come aggiungere un semplice misuratore digitale da pannello

Grazie a molti produttori, monitorare la potenza di un progetto o altri attributi è diventato semplice ed economico. È sufficiente trovare una buona posizione di osservazione e collegare un paio di conduttori. Tra i misuratori da pannello pronti all'uso, disponibili in commercio, ci sono quelli che mostrano corrente, tensione, frequenza, potenza, temperatura, resistenza, pressione o una combinazione di queste letture.
I misuratori digitali da pannello sono disponibili in configurazioni LED o LCD, con una vasta gamma di colori per il testo e retroilluminazione secondo le esigenze. Possono essere interamente chiusi con mascherine o moduli nudi da montare tramite viti.
Ad esempio, per un'applicazione semplice, un modulo misuratore di tensione a due fili base viene aggiunto a un sistema a cavalletto con gru a pesca verticale per monitorare la caduta di tensione in un meccanismo di trasferimento della potenza basato su spazzola. Il misuratore a profilo ribassato sta comodamente in un supporto stampato a 3D ed è collegato alle rotaie del cavalletto tramite i conduttori.

Alcuni misuratori di tensione utilizzano un sistema a tre fili dove l'alimentatore è isolato dalla tensione monitorata, per consentire misurazioni anche quando la tensione è a livelli bassissimi o zero. In questo esempio, si prevede che la tensione non scenda sotto i 20 V, quindi un misuratore a due fili è sufficiente. Il misuratore comincia a registrare la tensione quando viene fornita sufficiente potenza per farne funzionare la circuiteria. Come funzionalità aggiuntiva, molti misuratori da pannello, come quello illustrato qui, permettono anche la calibrazione. Un alimentatore calibrato impostato su un valore desiderato può essere utilizzato per calibrare il misuratore da pannello prima dell'installazione permanente.
I moduli più piccoli e meno costosi con pinze di prova installati sui conduttori rappresentano misuratori temporanei maneggevoli che occupano poco spazio nell'area di lavoro. Ricordate di coprire il fondo della PCB del misuratore per evitare cortocircuiti indesiderati. La stagnatura dei conduttori permette di inserirli in basette sperimentali per monitorare i progetti durante la realizzazione. Per comodità, i fori di montaggio possono essere abbassati utilizzando ponticelli.

Per installazioni permanenti o temporanee, DigiKey dispone di un'ampia gamma di misuratori digitali da pannello utilizzabili in molti modi per migliorare le capacità di un progetto o fornire funzionalità di diagnostica durante la realizzazione.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum