Articoli e blog

Image of How to Build a Low-Cost RC Combat UAV Come costruire un APR da combattimento RC a basso costo

Un aereo radiocomandato può essere costoso. Se avete intenzione di inseguire altri aerei RC in una battaglia di distruzione reciproca, è opportuno contenere le spese e costruire una piattaforma di volo usa e getta.

Image of Using a Servo Dev Board for NeoPixel LED Control Utilizzo di una scheda di sviluppo Servo per il controllo di LED NeoPixel

Mi è venuta l'idea di creare un modellino notturno da uno dei miei aerei da combattimento RC. E se fosse possibile realizzarlo rapidamente utilizzando i cavi dei servo e ridurne la manutenzione?

Image of Understanding RC Power System Basics Principi base di un sistema di alimentazione RC

Un tempo i sistemi di alimentazione radiocomandati a bordo erano piuttosto semplici, ma con l'introduzione dei motori elettrici e di altre modalità di alimentazione, le cose sono cambiate.

Image of Creating Quasi-Sine from Square Waves Creazione di onde quasi sinusoidali da onde quadre

Come utilizzare una serie di condensatori e resistori per convertire l'onda quadra in un'onda sinusoidale, ottenendo un segnale audio gradevole dal suono naturale.

Come funzionano i flip-flop JK

Cosa sono i flip-flop e come funzionano? Scopritelo in questo blog.

Image of What Are RC Timing Circuits (DC) Cosa sono i circuiti di temporizzazione RC (c.c.)

Un esempio pratico della temporizzazione RC in un circuito c.c.

Image of Updating the Original Digi-Keyer Updating the Original Digi-Keyer

The founder of DigiKey started the company by selling a Morse code generator. See its original design alongside an updated version you can build.

Perché utilizzare attuatori idraulici e pneumatici al posto di quelli elettromeccanici

Gli attuatori idraulici e pneumatici offrono potenza e velocità per meccanismi ad uso ripetitivo. Ciascuna tipologia offre vantaggi e caratteristiche specifiche.

Progettare con la logica dell'operatore bitwise

Coprire tutte le combinazioni di pressione dei pulsanti con istruzioni if/then potrebbe generare centinaia di righe di codice. L'implementazione della logica bitwise riduce il codice al minimo.

Come utilizzare FadeCandy di Adafruit per il controllo dei LED

Realizzazione di una scheda di breakout personalizzata per FadeCandy utilizzando lo strumento PCB Builder di DigiKey

Principi base della traslazione di livello logico

La logica di base a 5 V è affiancata da standard di tensione sempre più bassi, come 3,3 V, 2,5 V, 1,8 V e anche meno, per cui serve una metodologia che permetta ai sistemi disaccoppiati di comunicare.

Blog NPI - Automazione Omron - Manutenzione predittiva

La manutenzione predittiva è una pratica diffusa, che mira a evitare il fermo di macchine vecchie, ma può costare cara. Omron ha le soluzioni per ridurre i costi.

Come aggiungere un semplice misuratore digitale da pannello

I misuratori digitali da pannello sono disponibili in configurazioni LED o LCD, con una vasta gamma di colori per il testo e retroilluminazione secondo le esigenze.

Come utilizzare gli estrusi in alluminio di Rose+Krieger

Quando le dimensioni fisiche di un progetto escludono il ricorso a scatole e involucri di tipo tradizionale, i telai in alluminio estruso personalizzati potrebbero essere una valida alternativa.

Come scegliere un MOSFET per circuiti logici o la progettazione di gate

Vantaggi dei MOSFET per la commutazione logica e a piccolo segnale rispetto ad altre tecnologie a transistor tradizionali.

La manipolazione diretta delle porte

La programmazione è sempre più accessibile al pubblico generale e, di conseguenza, alcuni elementi del codice di base possono finire nel dimenticatoio, come sembra avvenire nel caso della manipolazione diretta delle porte.

Utilizzare sensori Hall su motori BLDC come encoder di posizione - Parte 3

La scheda Teensy 3.5 di SparkFun offre un numero di interrupt sufficiente per gestire tre ingressi di segnale di un sensore Hall su motori BLDC (motori c.c. brushless) e i dati di visualizzazione del percorso dove necessario.

Utilizzare sensori Hall su motori BLDC come encoder di posizione - Parte 2

AD2 di Digilent può aiutare a visualizzare l'uscita di sensori a effetto Hall per facilitare la comprensione e l'elaborazione dei segnali durante lo sviluppo di un progetto.

Utilizzare sensori Hall sui BLDC come encoder di posizione - Parte 1

Alcuni motori BLDC sono provvisti di tre sensori interni a effetto Hall che inviano la retroazione ai circuiti esterni per ottenere un controllo accurato delle bobine magnetiche.

Servomotor Control with Limits and Variable Speed

The Sweep function is a common intro to MCU servo motor control which is needed to achieve the full range of positions on a servo motor.