Tech Talk DK - Volume 3
Si torna a scuola
Negli ultimi giorni, i rappresentanti di alcuni nostri fornitori ci hanno fatto visita in Digi-Key per presentare alcuni dei loro nuovi prodotti e tecnologie. Oltre ad ammirare i nuovi fiammanti cataloghi, ho provato la sensazione di essere tornato sui banchi di scuola. Tutti i fornitori hanno trovato il tempo di parlare dei loro ultimi prodotti con i nostri tecnici e ingegneri delle caratteristiche e specifiche. I suggerimenti e le informazioni condivisi durante questi incontri sono spesso essenziali per aiutare i nostri clienti a rispondere alle domande che riceveremo su questi prodotti.
Tagliacavo Modello 5071 di Tronex (Immagine per gentile concessione di Tronex)
Ho avuto l'occasione di discutere dell'importanza di questi incontri di formazione con Randall Restle, il nostro VP of Application Engineering, che mi ha confermato: "Come molti clienti sanno, Digi-Key offre supporto tecnico 365 giorni l'anno, 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. I clienti ci contattano soprattutto per trovare un determinato componente... e noi ne abbiamo oltre 9 milioni a catalogo. Come facciamo? In parte, grazie all'ottima esposizione alle nuove tecnologie che ci assicurano i nostri fornitori. E per questo dobbiamo esser loro veramente grati".
Oltre alle informazioni tecniche, ci hanno presentato anche qualche nuovo prodotto. Tronex, una divisione di Menda/Easybraid acquisita da poco, ha sfoggiato uno dei nuovi tagliacavi subminiaturizzati: il modello 5071, codice componente 154-5071-ND, è un tronchesino a taglio raso da oggi acquistabile dal nostro catalogo. Trattandosi di un nuovo fornitore, abbiamo attualmente un numero limitato di articoli, ma a breve ne arriveranno altri. Se vi interessa un articolo di Tronex in particolare, possiamo ordinare la maggior parte di quelli presenti nel loro catalogo.
Anche Kester si è presentato per aggiornarci su alcuni concetti generali di brasatura dolce. È importante sapere che si può ordinare saldante di qualsiasi diametro da 6,35 mm a 0,254 mm, anche se i diametri più comuni sono 0,305 mm, 0,381 mm, 0,508 mm, 0,635 mm, 0,787 mm, 1,02 mm, 1,27 mm, 1,57 mm, 2,36 mm e 3,175 mm.
Un'altra entusiasmante serie di prodotti che ci è stata presentata è parte della gamma di eccitatori acustici di Sobertron. Gli eccitatori, in un certo senso simili agli altoparlanti, offrono varie opzioni per creare il suono. A differenza dei normali altoparlanti, possono essere montati sulla superficie di un oggetto per trasformarlo in un generatore di suoni e, grazie a questa tecnologia, esistono opzioni uniche per realizzare progetti che resistano all'acqua e alla polvere.
Diamo un'occhiata ad alcuni dei più recenti contenuti su DigiKey.com
Maker: su Maker.io sono stati pubblicati di recente un articolo e un video su come usare Raspberry Pi come dispositivo IoT. L'articolo tratta la distinta base, lo schema, l'interfacciamento con i servizi IoT e illustra il codice. È un ottimo punto di partenza per un progetto IoT con Raspberry Pi.
Libreria progetti di riferimento: avete visto la scheda shuttle-board BME680? Se siete interessati a gas, umidità, pressione e temperatura, date un'occhiata ai progetti di riferimento nella nostra libreria. Troverete il manuale dell'utente, la scheda tecnica, le note sull'app, il software BSEC, la libreria Arduino BSEC e il codice del driver. Abbiamo anche lo schema della scheda shuttle-board.
Blog: Ashley ha pubblicato un nuovo articolo della serie Alla scoperta di nuovi prodotti sul blog The Circuit di Digi-Key. In questa edizione potete trovare maggiori informazioni su SNYPER-LTE di Siretta e MIKROE-3512 di MikroElectronika.
Articolo: nella nostra Biblioteca articoli, Jacob Beningo ha pubblicato un articolo su come progettare un controller di gesti 3D a basso costo, in cui parla dell'interfacciamento con il controller di gesti APDS-9960 di Broadcom e di come riconoscere i gesti utilizzando Python con la scheda di breakout APDS-9960 e la libreria Circuit di Python.
TechForum: nel TechForum un utente ha recentemente posto una domanda su come crimpare un doppio capocorda nell'articolo Uso e crimpatura di capicorda (in inglese). L'articolo non è una novità, ma il post originale spiega perché usare i capicorda e i vantaggi che ne derivano, e anche perché io ritenga che debbano essere usati più spesso.
Sì, ce l'abbiamo!
(Immagine per gentile concessione di McGraw-Hill)
Non lo conoscevo, finché non me ne hanno parlato: per i vostri progetti di assemblaggio più importanti, usate il nastro adesivo di grado nucleare. 3M160809-ND non sarà forse la scelta più economica per assemblare un progetto, ma sicuramente farà colpo su un insegnante durante la presentazione di un progetto.
E dato che stiamo parlando di scuola, ne approfitto anche per dire che abbiamo una vasta selezione di volumi didattici sull'elettronica. Attualmente il mio preferito è Arduino+Android Projects for the Evil Genius. Contiene un'ampia scelta di progetti per controllare Arduino con il tablet o lo smartphone.
Digi-Key Electronics vista dall'interno
Con il recente declino del settore, nel mercato dell'elettronica girano molte voci. Personalmente, non sono mai stato così soddisfatto del mio lavoro e della mia azienda. La direzione ha sempre trasmesso un senso di comunità e impegno nei confronti dei dipendenti, a prescindere dall'ambiente. Il nostro Presidente/COO Dave Doherty ha comunicato questo messaggio anche in un post comparso di recente in Digi-Key Insider: "Chi viene avvantaggiato durante una contrazione del mercato? I clienti o gli azionisti?". Credo che illustri nel migliore dei modi la cultura del nord del Minnesota che la nostra azienda abbraccia e che ci permette di continuare a servire i nostri clienti sempre ai massimi livelli.
Grazie per aver letto questo articolo. Come per tutto ciò che scrivo, domande, critiche e contributi sono benaccetti. Vi invito a scrivere i vostri commenti sotto oppure a inviarmi le vostre domande su Digi-Key in modo da poter rispondere nell'edizione successiva.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum