Webinar: come sconfiggere il calore nei progetti con le ventole in c.c.

Il calore è un sottoprodotto inevitabile dell'elettronica moderna e, senza adeguate strategie di raffreddamento, può compromettere prestazioni, affidabilità e durata. Che si progettino dispositivi elettronici consumer, sistemi industriali o dispositivi integrati, la gestione del calore è fondamentale. Il raffreddamento ad aria forzata — soprattutto con una ventola in c.c. adeguata — può fare la differenza tra un prodotto performante e uno che continua a guastarsi.
Rex Hallock, Director of Product Operations presso Same Sky presenta una guida pratica per superare le sfide termiche con soluzioni di raffreddamento intelligenti. Questa sessione è ricca di spunti pratici e consigli di esperti, tra cui:
- Nozioni di base sulle ventole in c.c.
I principi base della tecnologia delle ventole in c.c.: come funziona, perché è importante e come si inserisce nel panorama elettronico odierno. - Scegliere la ventola giusta
Faremo chiarezza sulle specifiche chiave da considerare quando si sceglie una ventola, ad esempio flusso d'aria, livelli di rumore, vincoli dimensionali ed efficienza energetica. - Applicazioni nel mondo reale
Attraverso case study ed esempi di progettazione, scopriremo come l'integrazione efficace delle ventole può migliorare notevolmente le prestazioni termiche in tutti i settori. - La gamma di prodotti di Same Sky
Una panoramica dell'ampia gamma di ventole in c.c. di Same Sky: da modelli compatti per involucri ristretti a ventole ad alte prestazioni per ambienti difficili.
Pronti per un raffreddamento più intelligente?
Immergiti nel mondo della tecnologia delle ventole in c.c. e scopri come Same Sky può aiutarti a realizzare progetti più affidabili e più freschi.
Data: giovedì 13 novembre 2025 alle 11.00 CST
Durata: 1 ora
Iscriviti per partecipare alla diretta o per ricevere la registrazione completa dopo l'evento: https://event.on24.com/wcc/r/5071334/A5200A00B342DD4172BB5AF581C8EB49?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum