Cos'è un'Eccezione OdA
Un'Eccezione OdA (Ordine di Acquisto) si verifica quando ci sono discrepanze tra l'ordine originale e l'ordine che DigiKey è in grado di evadere. La comprensione della terminologia di questo documento è fondamentale per risolvere queste eccezioni in modo efficiente.
Di seguito è riportato un esempio interattivo di Eccezione OdA con i termini chiave evidenziati. Posizionando il mouse su ciascun numero, è possibile visualizzare la relativa spiegazione dettagliata, per capire il significato di ciascun campo dell'ordine.
Esempio interattivo di Eccezione OdA
Posizionare il mouse sui numeri per visualizzare le informazioni sui singoli campi.
1Data di rilascio stimata
La data prevista per la disponibilità o la spedizione di questo articolo
2Voce/Partita
Un singolo prodotto o voce riportato nell'ordine
3Ordinato
La quantità totale richiesta
4Qtà disponibile
Il numero di unità attualmente disponibile in magazzino
5Qtà in arretrato
Il numero di unità non ancora disponibili in magazzino, la cui consegna è programmata per un secondo momento
6Descrizione articolo
Informazioni aggiuntive o istruzioni speciali per l'articolo
7Cod. articolo cliente
I clienti hanno la possibilità di assegnare il proprio codice articolo a ciascun componente
8Prezzo unitario
Il costo per singolo articolo
9Codice HTSUS
Il codice HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States) classifica le merci importate ai fini doganali e dei dazi. Si tratta di un codice necessario per determinare i dazi, le imposte e i requisiti normativi applicabili. È importante verificarne l'accuratezza, poiché codici HTSUS errati o mancanti possono causare ritardi nella spedizione o in fase di sdoganamento
10Dazio
I dazi sono tariffe aggiuntive applicate sulla base di una legge commerciale statunitense a determinate merci importate; dal momento che possono avere un impatto sul costo complessivo, è necessaria l'accettazione da parte dell'acquirente prima che un'Eccezione OdA possa essere elaborata
11Quantitativo programmato
La quantità prevista per l'evasione o la consegna dell'ordine
12Note di dettaglio
Questa sezione evidenzia eventuali discrepanze individuate nelle note dei dettagli dell'articolo. I problemi riscontrati qui possono avere un impatto diretto sull'accuratezza dell'ordine e richiedono l'attenzione dell'acquirente. Può trattarsi di discrepanze di prezzo, codici componente mancanti o non validi e altre irregolarità che devono essere esaminate e risolte
13Note generali
Note generali riportate in fondo a un'Eccezione OdA
Termini chiave
La data prevista per la disponibilità o la spedizione di questo articolo
Un singolo prodotto o voce riportato nell'ordine
La quantità totale richiesta
Il numero di unità attualmente disponibile in magazzino
Il numero di unità non ancora disponibili in magazzino, la cui consegna è programmata per un secondo momento
Informazioni aggiuntive o istruzioni speciali per l'articolo
I clienti hanno la possibilità di assegnare il proprio codice articolo a ciascun componente
Il costo per singolo articolo
Il codice HTSUS (Harmonized Tariff Schedule of the United States) classifica le merci importate ai fini doganali e dei dazi. Si tratta di un codice necessario per determinare i dazi, le imposte e i requisiti normativi applicabili. È importante verificarne l'accuratezza, poiché codici HTSUS errati o mancanti possono causare ritardi nella spedizione o in fase di sdoganamento
I dazi sono tariffe aggiuntive applicate sulla base di una legge commerciale statunitense a determinate merci importate; dal momento che possono avere un impatto sul costo complessivo, è necessaria l'accettazione da parte dell'acquirente prima che un'Eccezione OdA possa essere elaborata
La quantità prevista per l'evasione o la consegna dell'ordine
Questa sezione evidenzia eventuali discrepanze individuate nelle note dei dettagli dell'articolo. I problemi riscontrati qui possono avere un impatto diretto sull'accuratezza dell'ordine e richiedono l'attenzione dell'acquirente. Può trattarsi di discrepanze di prezzo, codici componente mancanti o non validi e altre irregolarità che devono essere esaminate e risolte
Note generali riportate in fondo a un'Eccezione OdA
Lista di controllo delle azioni rapide
Quando le scorte sono in esaurimento:
- Consultare le informazioni sui tempi di consegna dell'ordine arretrato
- Valutare l'opportunità di una spedizione parziale
- Ricercare componenti alternativi
- Contattare DigiKey per conoscere le opzioni disponibili
Prima di accettare:
- Verificare tutti i codici componente
- Controllare i prezzi rispetto al budget
- Verificare che i tempi di consegna siano accettabili
- Esaminare il riferimento cliente
Eccezioni comuni:
- Scorte insufficienti
- Allungamento dei tempi di consegna
- Variazioni di prezzo
- Sconti sui componenti
Altre risorse
Come leggere un preventivo DigiKey
Consulta la guida sui preventivi per trovare le risposte sulla terminologia e le abbreviazioni usate da DigiKey.
Procedura per gli ordini arretrati
Quando un prodotto generalmente a magazzino non è disponibile, l'ordine viene messo in arretrato. Scopri tutto sulla procedura relativa agli ordini arretrati.
Dov'è finito il mio carrello?
Trova il tuo carrello in myDigiKey
Trova una fattura in myDIGIKEY
Come scaricare il PDF di un ordine di vendita elaborato
Ricevuta di conferma dell'ordine
Quando aspettarsi una conferma dell'ordine
Crea e gestisci una distinta base
Sfrutta myLists per qualsiasi necessità legata alla distinta base
Tempi di consegna dei prodotti
Scopri i tempi di consegna dei prodotti prima dell'acquisto