Che cosa indica A/h?
Tantissimi dispositivi e molte apparecchiature di uso comune nelle nostre case funzionano a batteria, e le batterie sono di molti tipi diversi. Spesso dobbiamo semplicemente sostituire pile stilo (AA), mini-stilo (AAA) o di altro tipo comune, e questo non pone problemi. Se invece avete tentato di cambiare tipo di batteria per usarne una più potente, vi siete probabilmente imbattuti nella dicitura "A/h" cioè ampere/ora.
Che cosa significa e come può aiutarci a scegliere la batteria? Tutte le batterie hanno una quantità massima di energia che possono disperdere in circostanze normali, che viene indicata dal produttore.
A/h indica questa quantità di energia nel tempo. Supponiamo che un dispositivo necessiti costantemente di 1 A di corrente. Se la batteria utilizzata per alimentare il dispositivo ha una capacità nominale di 1 A/h, il dispositivo rimarrà acceso per circa un'ora. Semplice matematica, giusto?
Beh, per la maggior parte delle applicazioni la matematica è un'opinione. Per dare una mano, Digi-Key ha una calcolatrice della durata della batteria, in cui potete inserire le cifre e vedere subito i risultati. Per fare una prova, consideriamo questo altro scenario. Se il dispositivo ha un assorbimento di corrente continuo di 60 mA e la batteria che lo alimenta ha una capacità nominale di 480 mA/h, il dispositivo dovrebbe rimanere acceso per circa 8 ore (480/60=8).

Come indicato in precedenza, però, questo avviene in condizioni d'uso normali o ideali. Ci sono circostanze che possono incidere sulla durata della batteria, ad esempio (ma non solo):
- Temperatura ambiente
- Correnti di picco
- Chimica della batteria
- Cicli di accensione/spegnimento del dispositivo
- Applicazione
Per questo motivo, la calcolatrice della durata della batteria deve essere usata solo a scopo di stima e non può essere considerata un indicatore preciso.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum