Apertura a tocco: uso dei sensori in ceramica piezoelettrica PZT nei sistemi di accesso intelligenti
L'industria automotive sta puntando a eliminare gli interruttori fisici. Al posto delle maniglie nascoste delle portiere e del bagagliaio anteriore vengono implementati dei sistemi attivabili con un semplice tocco. Questo cambiamento non è dettato solo da un gusto estetico. Si può immaginare una situazione del genere: aprire la portiera di un'auto non solo quando si ha la spesa in mano, ma anche quando si hanno le mani impegnate e le dita irrigidite dal freddo dell'inverno.
L'interazione senza contatto o con un contatto limitato è servita da sensori di vibrazione. Questa tecnologia è una soluzione che coniuga un aspetto moderno a un'ottima funzionalità. I sistemi sono più resistenti degli interruttori meccanici, che si usurano per l'uso ripetitivo. Inoltre, sono meno costosi rispetto a complessi pannelli tattili elettronici. Soprattutto, rappresentano una fonte di esperienza utente intuitiva che non si apprende ma si dà per scontata.
La tecnologia funziona captando i tocchi intenzionali ma non il "rumore di fondo". È necessario un buon sistema in grado di distinguere tra un tocco intenzionale e le innumerevoli vibrazioni che interessano un veicolo durante il normale funzionamento. Per questo è fondamentale il rilevamento con una tecnologia avanzata.
Figura 1: Un semplice tocco può, tra le altre cose, sbloccare la portiera di un'auto, rendendo il design più semplice ed esteticamente gradevole. (Immagine per gentile concessione di BeStar Technologies)
Cosa fa un sensore di vibrazione
Rilevamento delle onde delle vibrazioni
Quando un dito colpisce un pannello in metallo o fibra di carbonio, produce un'onda meccanica. Questa onda attraversa il materiale con una velocità che dipende dalle proprietà del materiale. L'onda non è visibile, ma trasmette energia che può essere rilevata. Il compito del sensore è ricevere questo segnale meccanico molto debole. L'onda prodotta da un tocco con il dito è piuttosto diversa dalle altre vibrazioni: la sua frequenza, ampiezza e durata formano una firma univoca. Un sensore situato dietro il pannello capta tali onde tramite un accoppiamento meccanico diretto. Il pannello funge da mezzo di trasmissione del segnale del tocco alla posizione del sensore.
Materiali diversi trasmettono tipi diversi di vibrazioni con caratteristiche diverse. I pannelli metallici sono buoni conduttori di onde meccaniche. I materiali compositi come la fibra di carbonio hanno proprietà acustiche differenti. Il sistema di sensori deve tenere conto di queste variazioni per essere affidabile in qualsiasi forma e con qualsiasi materiale nei veicoli.
Identificazione delle caratteristiche del segnale
Un veicolo è soggetto a vibrazioni costanti provenienti da molte fonti, come le gocce di pioggia che cadono sui pannelli esterni, autolavaggi automatici che soffiano acqua ad alta pressione, superfici stradali che causano la trasmissione degli urti tramite le sospensioni e il vento che colpisce i pannelli della carrozzeria. Ognuna di queste produce onde meccaniche simili che possono essere uguali a un tocco intenzionale.
Sensori in ceramica piezoelettrica PZT: le terminazioni nervose delle soluzioni di rilevamento
Il titanato di zirconato di piombo (PZT) è il materiale che rende pratici i sensori di vibrazione. Il PZT è una classe di materiali che possiedono proprietà piezoelettriche. Quando le sollecitazioni meccaniche distorcono la formazione cristallina del materiale, creano una tensione elettrica. Quando invece applichiamo una tensione, determiniamo una deformazione meccanica.
Questa conversione è istantanea. Non c'è alcun ritardo tra l'input meccanico e il risultato elettrico. L'efficienza è straordinariamente alta. Anche piccole pressioni meccaniche dell'ordine dei millinewton causano tensioni misurabili. Questa sensibilità rende i sensori PZT ideali per rilevare il tocco di un dito attraverso vari strati di materiali delle vetture.
Le proprietà del materiale possono essere modulate con cura controllando la composizione chimica. Proporzioni differenti di piombo, zirconio e titanio determinano ceramiche con coefficienti piezoelettrici, stabilità termica e caratteristiche meccaniche differenti.
I quattro principali vantaggi della ceramica piezoelettrica PZT nei sistemi di interazione intelligente
- Altissima sensibilità - I sensori in ceramica piezoelettrica PZT sono utilizzati per rilevare le vibrazioni attraverso i pesanti pannelli della carrozzeria e dell'abitacolo interno delle auto. La portiera di un veicolo è tipicamente composta dai seguenti strati: rivestimento esterno, rinforzo strutturale, materiale fonoassorbente e rifiniture interne. Questo crea un "sandwich" di diversi centimetri di spessore. Le vibrazioni meccaniche si affievoliscono man mano che attraversano questi strati, ma i sensori PZT ricevono un segnale sufficientemente forte da poter essere catturato per produrre misurazioni affidabili. Questa sensibilità deriva dalle proprietà di base del materiale.
- Standby a consumo zero tramite rilevamento passivo - Il sensore in ceramica piezoelettrica PZT è un dispositivo di tipo passivo. Produce segnali elettrici poiché gli viene fornita energia quando viene applicato un input meccanico e non richiede alcuna alimentazione esterna. Questa proprietà può essere utilizzata per modificare il bilancio energetico dei sistemi di accesso ai veicoli. I sensori elettronici tradizionali sprecano continuamente corrente per monitorare l'input. I sensori PZT non hanno nulla che li alimenti fino al momento del tocco.
Per i veicoli elettrici, questo è davvero importante. Ogni milliampere di corrente assorbito in standby riduce il tempo per il quale un veicolo può rimanere inutilizzato prima che la batteria si scarichi. I sistemi basati su PZT non consumano quasi corrente in standby, quindi si allunga il tempo tra una ricarica e l'altra. Il sensore ha bisogno di energia solo per l'elettronica di elaborazione del segnale che analizza l'uscita PZT e questi circuiti possono essere in modalità di sospensione a consumi estremamente bassi.
- Miniaturizzazione e installazione invisibile - Gli elementi in ceramica PZT sono disponibili in una forma estremamente sottile, spesso inferiore a un millimetro. Ciò ne consente l'installazione dietro i pannelli senza creare rigonfiamenti visibili né dover realizzare aperture o intagli. Il sensore può essere invisibile, conservando il design esterno del veicolo.
Le piccole dimensioni offrono anche flessibilità di installazione. Gli ingegneri possono installare questi sensori in una posizione perfetta per l'accoppiamento meccanico senza limitare le decisioni di progettazione industriale. È possibile distribuire più sensori su un pannello per realizzare aree attive più grandi o per poter creare comandi specifici per la posizione.
- Ampio intervallo di temperatura e stabilità termica - I veicoli vengono utilizzati in condizioni estreme. Le temperature invernali possono scendere fino a -75 °C in ambienti estremi, mentre il sole estivo può riscaldare pannelli scuri sopra gli 80 °C. Esistono formulazioni PZT di grado automotive che offrono prestazioni costanti su questo intero intervallo. L'effetto piezoelettrico persiste a temperature estreme, ma la sua portata cambia. Gli algoritmi di compensazione della temperatura nell'elettronica di elaborazione del segnale coprono eventuali variazioni residue per garantire che la sensibilità rimanga costante indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.
Analisi degli scenari applicativi principali
- Bagagliaio anteriore (frunk) - I veicoli elettrici spesso presentano vani di stivaggio nella parte anteriore, dove nei veicoli tradizionali è alloggiato il motore. Aprire questo bagagliaio anteriore rappresenta una sfida pratica. Gli utenti si avvicinano spesso con le braccia piene di borse della spesa, pacchi o altri oggetti. Raggiungere un pulsante o un telecomando è scomodo. Questo problema viene risolto in modo elegante con un sistema di apertura a tocco: l'utente tocca il pannello anteriore con un ginocchio o un piede. Il sensore rileva questo tocco attraverso il cappuccio composito o metallico. Il sistema di controllo verifica la vicinanza del telecomando autorizzato, quindi attiva la serratura elettronica per aprire il vano. L'intera interazione dura meno di un secondo e non richiede l'uso delle mani.
-
Maniglie laterali nascoste - Le maniglie a filo migliorano l'efficienza aerodinamica del veicolo e creano linee visive pulite. Quando il veicolo è chiuso, la maniglia si ritrae completamente nel pannello della porta. Questo presenta una sfida per l'interfaccia: in che modo l'utente richiede l'accesso?
Le soluzioni tradizionali utilizzano sensori tattili capacitivi che rilevano la vicinanza delle mani. Funzionano bene ma richiedono una messa a punto attenta per evitare falsi positivi causati da pioggia o lavaggi auto. I sensori di vibrazione PZT offrono un approccio alternativo. L'utente tocca un'area designata del pannello della porta. Il sensore riconosce questo schema e ordina alla maniglia di estendersi.
Questo approccio si combina bene con i sistemi di accesso senza chiave.
- Mobili e casseforti intelligenti - Questa tecnologia va oltre le applicazioni automotive. I design minimalisti di mobili beneficiano di interfacce invisibili. La porta di un armadietto senza maniglia visibile mantiene linee pulite. Un tocco apre la serratura magnetica, permettendo l'accesso al contenuto. Questo sistema funziona particolarmente bene per installazioni residenziali di alto livello dove l'estetica è fondamentale.
Anche le applicazioni di sicurezza ne traggono beneficio. Una cassaforte senza serratura esterna non presenta un punto di attacco evidente. Il proprietario produce una sequenza di tocchi con un ritmo specifico che solo lui conosce. I sensori PZT rilevano questo schema e rilasciano la serratura elettronica. Questo approccio può integrare o sostituire le tradizionali serrature a combinazione.
Conclusione
I sensori di vibrazione PZT bilanciano l'estetica del design con la praticità operativa. Eliminano i punti di usura meccanica che affliggono gli interruttori tradizionali. Offrono interfacce intuitive che gli utenti comprendono senza aver bisogno di istruzioni. Consentono un'integrazione invisibile che preserva l'intenzione del design industriale.
Questa tecnologia ha raggiunto una maturità tale per cui l'affidabilità è pari o superiore alle soluzioni convenzionali. I costi sono diminuiti rendendola una soluzione praticabile per le piattaforme di veicoli mainstream, non solo per i modelli di lusso. Poiché i produttori automobilistici cercano di differenziarsi nei mercati competitivi, i sistemi smart entry offrono un valore tangibile che i clienti apprezzano.
Le soluzioni di rilevamento PZT ad alte prestazioni sono fondamentali per aumentare il valore del prodotto. La tecnologia consente funzionalità che erano impossibili con gli approcci precedenti e supporta la transizione verso interfacce uomo-macchina più intuitive ed eleganti. Man mano che i veicoli diventano più sofisticati e le aspettative degli utenti aumentano, il rilevamento basato su PZT giocherà un ruolo sempre più centrale nella creazione di esperienze utente memorabili.
Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sui prodotti di BeStar Technologies, Inc.: https://www.digikey.com/en/products/result?s=N4IgTCBcDaIEIFMDKAXAhgJwAQBUEGMALAOwHsAbUgcwEsEBnQGH%2BsBJY-AOhAF0BfIA
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum