Il connettore di alimentazione scorrevole migliora l'affidabilità

La direzione tecnologica presa dal settore verso la rete 5G, l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e i servizi su cloud causa l'aumentata necessità di infrastrutture IT e di hardware di supporto più potenti. L'affidabilità del sistema è fondamentale per l'infrastruttura IT e fra le strategie chiave vi è l'uso di hardware ridondante. La tecnologia dei connettori di alimentazione scorrevoli di TE Connectivity può giocare un ruolo importante in questa strategia.

Immagine per gentile concessione di TE Connectivity

Il connettore di alimentazione scorrevole consente la sostituzione a caldo dei componenti in un ripiano per server e utilizza le PCB per trasmettere l'alimentazione direttamente ai componenti su scheda. È così possibile effettuare interventi di riparazione sull'apparecchiatura senza dover spegnere l'intero rack. Gli attuali metodi industriali per la distribuzione dell'alimentazione utilizzano in genere cavi ingombranti che possono incidere negativamente sull'affidabilità e sull'efficienza energetica.

Implementazione del sistema

Il connettore di alimentazione scorrevole è formato da due blocchi: un connettore di alimentazione TE montato sulla PCB a slitta mobile e la PCB sul rail fisso della scheda base. Entrambe le PCB sono sviluppate dal cliente per le proprie specifiche applicazioni.

Immagine per gentile concessione di TE Connectivity

Il connettore di alimentazione scorrevole bipolo di TE, codice componente 2204740-1, è in grado di erogare fino a 75 A e assicura una migliore caduta di tensione grazie al percorso più diretto dalla fonte di alimentazione al ripiano per server. I requisiti dettagliati in materia di dimensioni e materiali della PCB sono forniti nella documentazione del connettore.

Risorse

Informazioni su questo autore

Image of Scott Raeker

Scott Raeker, Principal Applications Engineer presso DigiKey, fa parte della società dal 2006, con la responsabilità primaria di assistere i clienti nell'ambito del wireless. Ha oltre 35 anni di esperienza nel settore dell'elettronica e ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica presso la University of Minnesota. Nel tempo libero, Scott si diverte a sistemare la sua secolare casa di campagna.

More posts by Scott Raeker
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum