Capanno da pesca sul ghiaccio di Sinker - Nuovo interruttore
Ciao e bentornati a un altro aggiornamento sul capanno da pesca sul ghiaccio di Sinker!
Ho apportato altri miglioramenti al mio capanno prima della stagione di pesca sul ghiaccio del 2025 e così ho pensato di condividerli.
Questa volta il mio primo progetto è stato quello di installare un interruttore di alimentazione generale sulla mia radio. Si tratta di un'unità radio/lettore CD standard per auto, ma non avendo il telecomando non sono mai riuscito a spegnerla completamente, con conseguente lento consumo delle batterie. Non era un grosso problema quando riportavo a casa il mio capanno alla fine di ogni weekend, dato che ricollegavo l'unità alla presa elettrica, ma volevo poterla lasciare al lago e risparmiare la benzina necessaria per trainare il mio capanno a casa ed evitare di iniziare il weekend con le batterie scariche.
Così, ho deciso di optare per un interruttore a pulsante antivandalismo luminoso di TE Connectivity (Figura 1). Perché proprio questo? Perché adoro la luce blu che emette e ne avevo uno sotto mano!
Figura 1: Interruttore a pulsante antivandalismo di TE Connectivity installato per interrompere l'alimentazione della radio quando non è in uso. (Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Sì... è forse esagerato, ma il risultato è fantastico! In più, quando lascio la radio accesa per avere un po' di musica di sottofondo che mi aiuta a prendere sonno, diventa una fantastica luce notturna! Si tratta di un interruttore davvero bello e robusto che consiglierei a chiunque abbia bisogno di un interruttore a pulsante sigillato, resistente e affidabile. In particolare, questo modello della serie AV22 di TE. TE Connectivity lo offre in varie opzioni e misure adatte alla sua famiglia AV.
Sempre nel pannello radio era presente una base di ricarica dotata di una presa per accendisigari e di due prese USB-A. Anche questa era sempre alimentata e aveva una piccola spia LED sempre accesa. Dato che avevo sotto mano un interruttore a levetta SPDT serie MTA Green, l'ho usato per interrompere l'alimentazione alla presa di ricarica (Figura 2). Ho così eliminato un altro consumo costante della batteria.
Figura 2: L'interruttore a levetta della serie MTA Green di TE Connectivity sotto la base di ricarica interrompe l'alimentazione quando la base non è in uso. (Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
E già che c'ero, ho trovato un vecchio voltmetro da pannello tra i miei tesori, così ho pensato che sarebbe stato un buon modo per tenere sotto controllo lo stato della batteria. Per ridurre al minimo l'esaurimento della carica, ho deciso che sarebbe stato sufficiente un altro interruttore a levetta. Tuttavia, volevo avere la possibilità di controllare a campione la tensione della batteria e di monitorarla per un certo periodo di tempo per vedere quanto la caldaia ad aria forzata del mio camper o il mio inverter stavano scaricando le batterie. Quindi ho trovato questo interruttore a levetta SPDT della serie Gemini A (Figura 3, a destra) di TE Connectivity con azione on-off momentanea. In questo modo posso controllare il livello di tensione utilizzando il lato momentaneo dell'interruttore oppure commutarlo sul lato acceso per tenerlo d'occhio senza dover mantenere premuto l'interruttore.
Figura 3: L'interruttore momentaneo on-off serie Gemini A (a destra) è utilizzato per alimentare un voltmetro e monitorare il consumo della batteria. (Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Come nel mio primo blog sull'aggiornamento dei LED, anche in questo caso era proprio necessario??? Certo che no. Avrei potuto accontentarmi di comuni interruttori per pochi centesimi, ma sarebbero stati piuttosto ingombranti e non altrettanto belli... anche l'occhio vuole la sua parte... soprattutto quando porti con te il nonno a pescare (Figura 4)!
Figura 4: Nonno e nipote felici del loro pescato del giorno al capanno da pesca sul ghiaccio. (Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
La prossima volta che ti servirà un interruttore, valuta le opzioni di TE Connectivity, sempre disponibili su Digikey.
Al prossimo aggiornamento...
Cordiali saluti,
Sinker Bakke
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum