Capanno da pesca sul ghiaccio di Sinker - Aggiunta dei LED
Benvenuti al mio primo blog sui lavori al capanno da pesca sul ghiaccio di Sinker. Ma chi è "Sinker"? Beh, è il mio soprannome e potrebbe avere a che fare col fatto che faccio sempre cadere accidentalmente qualcosa nel buco praticato nel ghiaccio
(Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
E sì, questo è il mio Calabrone Verde, in basso a sinistra nell'immagine qui sopra, dal film Due irresistibili brontoloni (il miglior film di tutti i tempi, secondo me). Ci vado a pesca. Se è valido per Max Goldman, lo è anche per me. È di legno, quindi se mi cade "accidentalmente" nel buco galleggia.
Comunque, andiamo avanti con il blog.
Un paio di anni fa ho acquistato un vecchio modello di capanno Ice Castle da pesca sul ghiaccio e ho deciso di apportarvi alcune aggiunte e miglioramenti.
Faccio parte del team tecnico e di prodotto di DigiKey da circa 22 anni. Ho avuto l'opportunità di vedere ogni tipo di nuova tecnologia, che mi piace utilizzare in molti progetti sul lavoro, nel mio capanno da pesca sul ghiaccio e a casa.
Prima di tutto ho modificato il sistema di distribuzione dell'energia elettrica a 12 V c.c. per aggiungere l'illuminazione ai sei buchi per la pesca sul ghiaccio del mio capanno, controllati tutti separatamente. La luce sotto l'armadio e l'autoradio ricevevano già alimentazione a 12 V c.c., che era stata giuntata utilizzando un dado serrafilo standard. Così l'ho sostituita utilizzando una giunzione PUSHWIRE® serie 2773 di WAGO, come mostrato sotto. Un filo di alimentazione in entrata, uno in uscita per alimentare lo stereo e la luce esistente e un filo in uscita verso il mio nuovo pannello di distribuzione. Ho usato questa serie perché non ho intenzione di rifare questa giunzione.
(Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
DigiKey li ha a magazzino in versioni da 2 a 8 fili e in diversi tipi di confezione fino a pezzi singoli.
Quindi ho preso il cavo di alimentazione per lo stereo e la luce e l'ho diviso utilizzando un Lever Nuts® serie 221 di WAGO. Ho utilizzato questa serie perché sarà facile eliminare i collegamenti se in futuro dovrò sostituire la luce o lo stereo.
(Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Li vendiamo in giunzioni di raccordo a 2, 3 e 5 posizioni, nonché in giunzioni linea, sempre in confezioni multiple, fino a pezzi singoli di ognuna. A mio avviso, sono i migliori per quasi tutti i progetti di cablaggio. WAGO li fabbrica anche in versione ecocompatibile Green Range 221. Sono realizzati con materiali plastici parzialmente biocircolari e riciclati e sono confezionati in un tipo di carta prodotta principalmente da fibre d'erba.
L'altro cavo di alimentazione va a una morsettiera 862-504 per il montaggio su telaio sempre di WAGO, che uso per distribuire l'alimentazione a tutti e sei gli interruttori che controllano ogni luce dei buchi per la pesca. Ho un paio di fili in più per altre applicazioni, che illustrerò in un blog separato.
(Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Non ho ordinato un numero sufficiente di barre ponticello (cerchiate), per cui ho barato un po' e per ora ho usato un pezzo di filo come ponticello. Questi blocchetti della serie 862 sono molto belli perché hanno una terminazione a pulsante con una connessione molto sicura, ma mi permettono di rimuoverla e di sostituirla, se necessario, cosa che ho fatto. Sono anche relativamente piccoli e molto facili da usare in spazi angusti.
Teniamo a magazzino morsettiere in due o cinque posizioni per livello, sia bianche che nere.
Morsettiere 862: Montaggio a pannello | Morsettiere | Distributore di componenti elettronici DigiKey
Ponticello 862-482: 862-482 WAGO Corporation | Connettori, interconnessioni | DigiKey
Ho fatto la stessa cosa per il lato negativo della mia alimentazione in questa applicazione a 12 V c.c.
Sotto il pavimento, accanto a ogni buco per la pesca, ho installato un modulo a 3 LED di TT Electronics. Sono disponibili in diversi colori e strisce MFG, fino a 30 moduli in linea. Tra ogni modulo c'è un cavo di circa 4,5 cm, ma è possibile ordinarli da DigiKey anche come moduli singoli. Sono già predisposti per l'utilizzo a 12 V c.c., quindi non è necessario calcolare o installare un resistore di limitazione della corrente, il che li rende piuttosto pratici da collegare e utilizzare.
(Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Ho scelto il blu (perché è un colore che mi piace e ho pensato che stesse bene), ma abbiamo questi prodotti anche in verde, rosso, bianco e giallo.
(Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Ho utilizzato giunzioni in linea 221-2401 di WAGO per le connessioni sotto il pavimento ai moduli LED. Sono davvero facili e veloci, soprattutto quando si lavora in spazi ristretti o non si dispone di un numero sufficiente di fili per effettuare un collegamento in parallelo con un dado serrafilo o qualcosa di simile. Se vi dilettate spesso con i cablaggi fai-da-te, potreste essere interessati a uno dei numerosi kit di WAGO offerti da DigiKey. Se non altro, è bello avere a portata di mano una manciata di tipi diversi in negozio o nel cassetto delle cianfrusaglie.
(Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Ho incapsulato questi collegamenti utilizzando Gelbox di WAGO, simili a quelle riportate nella figura sopra. DigiKey le ha a magazzino per le giunzioni serie 221 sia in linea che parallele.
Nel mio blog parlerò di altri lavori al mio capanno, ma tutto è iniziato da qui.
Sotto c'è una foto del mio capanno scattata di sera, con tutte le luci dei buchi per la pesca accese.
(Immagine per gentile concessione di Jerome Bakke, DigiKey Electronics)
Ora posso guardare il mio galleggiante mentre pesco di notte senza tenere accese le luci interne, e tutto intorno all'esterno del mio capanno dovrebbe diffondersi una luce blu.
Avevo bisogno di fare una cosa del genere? No, ma avrò il capanno da pesca sul ghiaccio più bello di tutto il lago!
Se siete amanti del fai-da-te, vi consiglio di mettere nella cassetta degli attrezzi o nel cassetto delle cianfrusaglie alcune di queste giunzioni a leva serie 221 e PUSHWIRE serie 2773. DigiKey può spedire i componenti a magazzino il giorno stesso dell'ordine, ma i tempi di consegna dipendono dal metodo di spedizione scelto. Prendetene un po' per averli a portata di mano il prima possibile, perché quando ne avete bisogno subito anche la spedizione aerea, il giorno dopo è troppo tardi.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum