Semplificare le distribuzioni globali utilizzando una PDU per rack con ingresso universale
Scegliere un'unità di distribuzione dell'energia elettrica (PDU) per un rack di server può sembrare una cosa semplice. Ma cosa succede se si desidera una singola PDU per regioni geografiche diverse capace di supportare numerose configurazioni dei rack?
Ad esempio, sul lato dell'ingresso, i progettisti che lavorano su prodotti a livello globale devono tener conto di un'ampia gamma di architetture di alimentazione. Ciò può diventare un problema per i costruttori di rack preintegrati che desiderano un telaio universale che possa essere utilizzato in tutto il mondo senza doversi preoccupare di tensioni o tipologie di spina diverse.
Un problema simile si verifica anche sul lato dell'uscita. I rack combinano sempre più spesso apparecchiature ad alta potenza con apparecchiature IT standard. Adattarsi a queste combinazioni imprevedibili può essere complicato per gli integratori di sistemi, le multinazionali e altre aziende che desiderano standardizzare un'unica PDU per semplificare la gestione della supply chain e delle scorte.
Per ultimo, le PDU rivestono un ruolo cruciale nella gestione dei sistemi. L'aggiunta di funzionalità di misurazione e monitoraggio a una PDU offre vantaggi importanti, ma può anche creare vulnerabilità in fatto di sicurezza.
Ecco a voi UPDU G4, una PDU per rack con ingresso universale
Tripp Lite by Eaton ha creato UPDU G4, una famiglia di PDU universali (UPDU) concepita appositamente per risolvere queste sfide una volta per tutte. L'azienda propone un'unica soluzione per le diverse esigenze dei data center, combinando la compatibilità elettrica globale con versatili prese C39 e funzionalità di gestione sicure.
La caratteristica distintiva di UPDU G4 è la flessibilità dell'ingresso. Supporta architetture monofase e trifase in ambienti da 208 V e 415/240 V per rack che richiedono fino a 23 kW di potenza.
La flessibilità dell'ingresso è garantita dai cavi rimovibili, venduti separatamente. Eaton offre 17 cavi di ingresso con 15 diversi tipi di spina e ciò consente di utilizzare UPDU G4 in qualsiasi parte del mondo, semplicemente selezionando il cavo appropriato.
Anche sul fronte dell'uscita la flessibilità è un tratto distintivo. UPDU G4 supporta fino a 42 prese, con un mix di:
- Prese C13, che accettano le spine C14 utilizzate dalla maggior parte delle apparecchiature IT
- Prese C39, che accettano sia spine C20 ad alta potenza che spine C14 tradizionali
Infine, la famiglia UPDU G4 comprende modelli che supportano la misurazione, il monitoraggio e la commutazione per presa. Queste funzionalità sono supportate da solide misure di sicurezza informatica, tra cui la crittografia della catena di attendibilità e l'avvio sicuro del firmware, per garantire che la PDU non costituisca un punto debole della rete.
Gestione remota sofisticata di PDU per rack
Il modello EVMAGU23X (Figura 1) illustra le capacità della gamma UPDU G4. Con dimensioni pari di 182,88 × 5,08 × 6,50 cm, questa PDU per rack offre 42 prese in un design a profilo stretto che si adatta perfettamente a un rack standard da 42U.
Figura 1: EVMAGU23X fornisce 42 prese con sofisticate capacità di gestione. (Immagine per gentile concessione di Tripp Lite di Eaton)
Le 42 prese sono suddivise in 24 prese tradizionali stile C13 e 18 prese ad alta ritenzione stile C39. Le prese sono raggruppate in sei banchi di carico, ciascuno con il proprio interruttore automatico, per migliorare il bilanciamento del carico e organizzare le connessioni quando un rack è affollato.
Una caratteristica fondamentale del modello EVMAGU23X è il supporto della gestione remota. La PDU include un modulo di rete gigabit (GNM) sostituibile a caldo che consente di misurare e commutare individualmente ciascuna delle 42 prese. Ad esempio, se un server si blocca, EVMAGU23X può riavviare il dispositivo senza conseguenze per il resto del rack. Per garantire che l'accesso remoto non introduca vulnerabilità, il modulo incorpora solide funzionalità di sicurezza informatica, tra cui l'architettura zero-trust e il provisioning zero-touch.
Grazie a queste funzionalità, EVMAGU23X può essere gestito tramite un normale browser web o integrato nei sistemi di gestione dell'infrastruttura del data center (DCIM). Gli utenti possono anche distribuire il software di gestione Brightlayer Data Centers di Eaton o strumenti di terzi. Insieme, queste opzioni riducono la necessità di visite in loco, un vantaggio fondamentale per i data center distribuiti e le reti edge.
Una PDU misurata per rack più piccoli
Eaton offre anche varianti a 24 prese per rack più corti. Il modello EVMIGU23A-E (Figura 2), ad esempio, misura 141,98 × 5,08 × 6,50 cm e si adatta ad armadi piccoli fino a 36U. Per soddisfare le esigenze di involucri più piccoli, EVMIGU23A-E offre 24 prese, suddivise equamente tra i tipi C13 e C39.
Figura 2: EVMIGU23A-E offre 24 prese per armadi da 36U. (Immagine per gentile concessione di Tripp Lite by Eaton)
Tripp Lite by Eaton produce UPDU sia gestite che misurate. Un esempio delle seconde è il modello EVMIGU23A-E: anziché supportare la gestione per presa, si limita al monitoraggio a livello di PDU senza la possibilità di commutare le singole prese. Tra le altre applicazioni, questo approccio semplificato è particolarmente adatto agli ambienti di co-locazione, in cui il consumo energetico deve essere monitorato ai fini della fatturazione, ma la commutazione remota non è necessaria.
Come per altri modelli UPDU G4, queste funzionalità sono supportate dal GNM e dalle sue robuste funzionalità di sicurezza. I progettisti di sistemi possono dunque implementare un mix di PDU che soddisfano esigenze diverse, mantenendo al contempo un'interfaccia software unificata.
Conclusione
La scelta di una PDU per rack in grado di servire qualsiasi posizione geografica e supportare un'ampia gamma di configurazioni dei rack può semplificare la progettazione e alleviare i problemi della supply chain. Inoltre, optare per una PDU intelligente che includa misurazione e monitoraggio sicuri semplifica la gestione del sistema. I prodotti UPDU G4 di Tripp Lite by Eaton offrono entrambi i vantaggi e costituiscono per i progettisti una soluzione globale per le complesse esigenze di alimentazione dei data center.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum