Come è fatto un relè - Esperimento 7
Per chi si è perso i miei sei post precedenti, ho da poco acquistato la seconda edizione di "Make: Electronics" di Charles Platt e ho deciso di provare tutti gli esperimenti presentati nel libro. Questa è la documentazione che mostra in cosa consiste il settimo esperimento.
È ora di preparare il materiale per tutti i nostri prossimi esperimenti!
ATTENZIONE: questo esperimento comporta l'utilizzo di un taglierino. Raccomandiamo ai più piccoli di farsi aiutare da un adulto o di limitarsi a osservare le immagini dell'interno del relè incluse in questo articolo e nel libro.
Il relè

La sezione "Necessary Items for Chapter Two" (Elementi necessari per il capitolo 2) che apre il capitolo consiglia alcuni modelli di relè con le stesse funzioni dei pin di quello usato da Platt.

Uno è G5V-2-H1 DC9 di Omron (figura 2-20 del libro). È necessario usare un relè che non richieda polarità e sia monostabile.
Come si fa a sapere se il relè ha queste specifiche? Si legge la scheda tecnica!
G5V-2-H1 DC9 di Omron, ad esempio, ha il codice componente DigiKey Z3673-ND.
Le specifiche del relè si trovano nella tabella degli attributi del prodotto nella sezione inferiore della pagina con i dettagli del componente. Per "Tipo di bobina" è specificato "Senza autoritenuta", che è esattamente ciò che ci serve.
Per verificare la polarità della spirale dobbiamo consultare la scheda tecnica del relè.
La pagina 4 mostra le dimensioni e la disposizione dei terminali. Il passo e le connessioni interne del relè corrispondono a quanto illustrato nella figura 2-21 del libro.
Sotto "Botton View" (Vista dal basso) in "Terminal Arrangement/Internal Connections" (Connessioni interne/disposizione del terminale), tra parentesi è indicato "No coil polarity" (Spirale senza polarità).
(Immagine per gentile concessione di Omron)
Quindi G5V-2-H1 di Omron risponde a tutti i requisiti.
Verificate anche voi! Cercate le schede tecniche di altri relè consigliati da Platt e controllate se rispondono ai requisiti.
Procedura
Non confondete il lieve clic del relè con il clic del pulsante.
Se necessario, toccate il corpo del relè per "sentire il clic" quando premete il pulsante e si aprono e si chiudono i contatti del relè.
Test della continuità tra due contatti

Non era semplice tenere le sonde sui contatti del relè mentre provavo a premere il pulsante, quindi ho usato i cavetti di prova illustrati nella figura 2-51 del libro.
Provate la continuità tra diversi contatti sia quando premete il pulsante che quando non lo premete.
Vogliamo misurare la continuità tra i contatti sui diversi lati del relè? Sono collegati?

Se non sapete come misurare la conducibilità con il multimetro, consultate il manuale dello strumento. Se il multimetro che usate è EXTECH EX330 di FLIR, impostate il selettore per misurare la continuità e poi premete il pulsante MODE più volte fino a quando sullo schermo del multimetro compare il simbolo della continuità.
Test della conducibilità:
Ecco i risultati!
E se volessimo testare la conducibilità tra i contatti sul lato sinistro e destro del relè?
Potete provarci, ma non c'è conducibilità tra i lati sinistro e destro del relè.
Per capire perché, leggete le sezioni "What's Going On Inside" (Cosa succede all'interno) e "Other Relays" (Altri relè) dell'esperimento. Adesso avete capito meglio come funziona un relè? Non c'è conducibilità tra i contatti sul lato sinistro e destro del relè perché hanno due polarità diverse.
Apriamolo
ATTENZIONE: questa parte dell'esperimento richiede l'utilizzo di un taglierino. Raccomandiamo ai più piccoli di farsi aiutare da un adulto o di limitarsi a osservare le immagini dell'interno del relè incluse in questo articolo e nel libro.
Fate attenzione a tenere il taglierino sempre alla giusta distanza dal corpo. Lavorate con pazienza e attenzione.
Non è una gara, quindi chiedete aiuto se ne avete bisogno. ☺
Non rimuovete una parte eccessiva dei bordi del guscio in platica, così potrete continuare a usare questo relè anche per i prossimi esperimenti.

Collegate nuovamente il relè. Questa volta, quando premerete il pulsante e la corrente passerà attraverso la spirale, potrete vedere l'interno del relè che si muove.
Alla fine, leggete la sezione dell'esperimento "Fundamentals: Relay Terminology" (Nozioni di base e terminologia dei relè).
Provate a individuare i termini introdotti in questa sezione del libro consultando la pagina dei dettagli del componente DigiKey G5V-2-H1 DC9 di Omron e la scheda tecnica del relè.
Suggerimento: la capacità di commutazione è specificata per un carico resistivo.
Capire come trovare i componenti con le giuste specifiche è una competenza fondamentale che vi aiuterà a risparmiare tempo e denaro procedendo con la formazione.
CONTENUTI EXTRA
Se volete saperne di più sui relè, questo video YouTube è molto interessante: GreatScott! - Electronic Basics #32: Relays & Optocouplers
Se invece volete solo leggere qualcosa di più sui relè, consultate Encyclopedia of Electronic Components Vol. 1, Chapter 9 "Relay" (capitolo 9 sui relè).
Infine, se volete tentare anche voi l'esperimento, trovate tutto ciò che vi serve su DigiKey!
- Cavetti di prova con clip a coccodrillo alle estremità
- Make: Electronics 2nd Edition
- Multimetro (consultate il primo capitolo del libro per scegliere quello che fa per voi). Quello che uso io è EXTECH EX330 di FLIR.
- Batteria da 9 V
- Relè da 9 V c.c. DPDT
- Interruttore tattile, SPST
- Taglierino
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum