Sfruttare l'energia ambientale per applicazioni a basso consumo
Le applicazioni di energy harvesting sollevano oggi un enorme interesse. Gli investimenti del governo statunitense nell'energia pulita e 400 miliardi di dollari da parte del settore privato nella produzione di energia pulita, nei veicoli elettrici e nelle batterie hanno attirato decisamente l'attenzionei. Meno famosi sono i fiorenti mercati delle applicazioni di energy harvesting a bassa potenza per IoT, indossabili e dispositivi biomedici come gli impianti.ii
La richiesta di applicazioni di immagazzinaggio dell'energia altamente efficienti, affidabili e compatte evidenzia il potenziale dello sfruttamento dell'energia ambientale per sostituire o integrare le batterie ricaricabili dei dispositivi a basso consumo energetico. Queste applicazioni di energy harvesting promettono un funzionamento potenzialmente infinito senza dover sostituire le batterie, riducendo drasticamente i rifiuti non ecologici.
L'energia solare raccolta può alimentare dispositivi indossabili, di comunicazione, sensori remoti o difficili da raggiungere e un'ampia gamma di dispositivi intelligenti in ambienti commerciali, industriali e residenziali. Ma i progettisti possono anche sfruttare altre fonti di energia ambientale, come le variazioni di temperatura, il movimento, le vibrazioni, le onde radio e i suoni acustici.
Superare le sfide della progettazione
Le dimensioni e la gestione dell'alimentazione sono sfide cruciali nella progettazione di dispositivi mobili, remoti e non presidiati. In molti casi, anche la connettività wireless rappresenta un ostacolo da superare. Tuttavia, i continui progressi nell'integrazione e nella miniaturizzazione dei componenti elettronici necessari consentono agli sviluppatori di ridurre l'ingombro dei dispositivi e di ottimizzare i costi.
L'identificazione di fonti di energia adeguate e l'ottimizzazione del consumo energetico sono fattori critici per lo sviluppo di applicazioni di successo. I fattori di forma e l'estetica variano notevolmente a seconda dell'ambiente e dell'utilizzo previsto.
Per il successo sul mercato, i dispositivi consumer devono essere esteticamente attraenti e soddisfare elevati standard di usabilità. I dispositivi industriali e remoti sono meno influenzati dall'estetica e dalla facilità d'uso, ma dovranno probabilmente raggiungere livelli più elevati di funzionalità e interoperabilità.
L'implementazione di un design a basso consumo dipenderà principalmente dalla ricerca dei componenti e del software giusti per ridurre al minimo il consumo energetico. Può anche dipendere dalla massimizzazione dell'estrazione di energia dalla fonte. Idealmente, le applicazioni possono raccogliere più energia di quella consumata per raggiungere la completa autonomia energetica.
PMIC ad alte prestazioni per l'energy harvesting
Nexperia offre un circuito integrato di gestione dell'alimentazione (PMIC) progettato per sfruttare l'energia ambientale con continuità. NEH2000BY (Figura 1) affronta il tipico compromesso dell'energy harvesting garantendo elevate prestazioni dei dispositivi senza compromettere l'efficienza energetica.
Figura 1: Il PMIC NEH2000BY di Nexperia è ottimizzato per l'energy harvesting ambientale per dispositivi a basso consumo. (Immagine per gentile concessione di Nexperia)
Il PMIC di Nexperia utilizza un algoritmo adattivo per l'inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) per ottimizzare il trasferimento di energia dalle fonti ambientali e garantire un'elevata conversione. Funzionando autonomamente senza pre-programmazione, l'algoritmo MPPT NEH2000BY raggiunge un'efficienza media di conversione ottimale fino all'80% e si adatta in 0,5 secondi.
MPPT è senza dubbio familiare agli sviluppatori che lavorano o studiano l'ottimizzazione dei pannelli solari e delle turbine eoliche, ma può essere utilizzato anche per applicazioni che raccolgono altre fonti di energia ambientale, come l'energia termica, le vibrazioni e i segnali radio. MPPT monitora continuamente la tensione e la corrente per identificare la potenza ottimale e regola il carico per adeguare l'uscita ai requisiti dell'applicazione.
Utilizzando un algoritmo "hill climbing", NEH2000BY si adatta ad ambienti mutevoli e garantisce la massima efficienza, indipendentemente dalle fluttuazioni di energia. Pur essendo ottimizzato per le applicazioni fotovoltaiche, il PMIC può funzionare con numerosi dispositivi di harvesting che utilizzano una tensione dell'elemento di immagazzinaggio compresa tra 2,5 V e 4,5 V ed è compatibile con vari tipi di batterie ricaricabili, nonché con progetti senza batterie.
Il PMIC di Nexperia consente ai progettisti di creare applicazioni che utilizzano un convertitore c.c./c.c. integrato ad alta efficienza e a basso consumo, eliminando la necessità di aggiungere un convertitore e un ingombrante induttore esterno. Richiede un solo condensatore esterno che semplifica il layout della scheda a circuiti stampati (PCB) e riduce la distinta base dell'applicazione.
Disponibile in un contenitore piatto quadruplo molto sottile termicamente evoluto (HWQFN) di 3 x 3 mm, il PMIC richiede un'area di montaggio totale di soli 12 mm, secondo Nexperia. Ciò consente di realizzare progetti di harvesting fino a 20 volte più piccoli rispetto alle soluzioni esistenti.
Piattaforma di progettazione di riferimento
I progettisti possono prototipare e testare applicazioni di energy harvesting con una piattaforma di progettazione di riferimento frutto della collaborazione tra Nexperia e Ambiq.
harvestKIT AMA3BHARV1 di Ambiq (Figura 2), combina un modulo Click basato sul PMIC NEH2000BY di Nexperia con il SoC Apollo3 Blue di Ambiq i moduli sensori Click personalizzati a basso consumo da 1,8 V di TDK InvenSense e di Bosch Sensortec.
Figura 2: harvestKIT AMA3BHARV1 di Ambiq presenta un modulo Click con il PMIC di Nexperia per l'energy harvesting, insieme a moduli di sensori di movimento e ambientali. (Immagine per gentile concessione di Ambiq)
harvestKIT fornisce energy harvesting di Nexperia con un sensore di movimento per sistemi micro-elettromeccanici (MEMS) e un sensore ambientale. Il SoC Apollo3 Blue integra la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) 5. Uno zoccolo di espansione aggiuntivo può supportare altri sensori e moduli di connettività come il Wi-Fi o un display.
I componenti possono avere un ruolo fondamentale in applicazioni che combinano l'energy harvesting a basso consumo con input quali il monitoraggio di temperatura, umidità, movimento e pressione.
Gli sviluppatori possono utilizzare il progetto di riferimento per sviluppare una serie di prototipi in grado di estendere la durata delle batterie raccogliendo energia o eliminare l'uso delle batterie grazie all'integrazione di supercondensatori o altri componenti per l'immagazzinaggio dell'energia.
Il SoC Apollo3 Blue utilizza la tecnologia Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT) brevettata da Ambiq per gestire l'energia raccolta ed elaborare in modo efficiente applicazioni a basso consumo. Il firmware della piattaforma di riferimento invia i dati grezzi del sensore a un'applicazione Web che viene eseguita in un browser Web Chromium su un cellulare, tablet o PC.
Conclusione
Il PMIC di Nexperia è un'interessante opzione di progettazione per applicazioni ad alta efficienza energetica di prossima generazione. Sfruttando l'energia solare e integrando moduli di sensori avanzati, gli sviluppatori possono creare soluzioni innovative che prolungano in modo significativo la durata delle batterie e potenzialmente ne eliminano del tutto la necessità. La collaborazione di Nexperia con Ambiq per il suo progetto di riferimento harvestKIT AMA3BHARV1 fornisce una piattaforma di prototipazione e test per applicazioni di gestione ed elaborazione all'avanguardia e a basso consumo, rispondendo alla crescente domanda di dispositivi elettronici sostenibili ed efficienti.
[i] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/blog/2024/07/01/building-a-thriving-clean-energy-economy-in-2023-and-beyond-a-six-month-update/
[ii] https://link.springer.com/article/10.1007/s13246-024-01382-4
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum