Soluzione per il tracciamento dei contatti interni di DigiKey
Da decenni, il tracciamento dei contatti è una pratica della sanità pubblica cruciale per il controllo delle malattie trasmissibili. Si tratta del processo di identificazione delle persone che potrebbero essere entrati in contatto con una persona infetta e della successiva raccolta di ulteriori informazioni su questi contatti. Quando DigiKey ha deciso di implementare una soluzione nelle sedi dei nostri magazzini, si è basata su test approfonditi, confrontando diverse tecnologie e valutando i pro e i contro delle varie soluzioni.
Il badge con sensore LoRa Bluetooth di Option NV. (Immagine per gentile concessione di Option NV)
L'implementazione del tracciamento dei contatti da parte di DigiKey ha interessato i codici componente 1010066 e GWB10008 di Option NV. Si tratta di una soluzione che va direttamente dalla rete LoRa al software applicativo e che può essere utilizzata per tracciare in modo anonimo gli eventi di contatto e il momento del contatto. La privacy riveste la massima importanza, non solo per la sicurezza del sistema e dei dati ma anche per garantire che il sistema non possa tracciare nessuna informazione personale, compresi nomi, luoghi e attività. La soluzione viene utilizzata esclusivamente per tracciare i contatti nel caso in cui un dipendente risulti positivo.
L'utilizzo di questi prodotti LoRa riduce la necessità di piani di dati e reti cellulari. Inoltre, attenua le limitazioni della larghezza di banda gestendo migliaia di contatti in movimento su Wi-Fi e permette un risparmio energetico significativo rispetto alle opzioni Wi-Fi. Un altro vantaggio è che i badge sono ricaricabili. Nella nostra applicazione, l'utente deve caricare il badge in media solo una volta alla settimana. Nel tempo, questo porta a un ingente risparmio sui costi, rispetto ai dispositivi monouso.
La portata della tecnologia dipende dall'ambiente, ma è stato dimostrato che i badge LoRa hanno un raggio d'azione che, al chiuso, copre diverse centinaia di metri. La tecnologia può essere impostata per la ridondanza e la comunicazione in più edifici e siti. DigiKey ha iniziato con una implementazione su piccola scala di circa 150 badge, che ha poi esteso rapidamente a più di 1.500, in meno di 3 giorni. Rapidità e facilità di implementazione sono la chiave del successo, così come la possibilità di espandersi esponenzialmente, se necessario. Il sistema deve essere flessibile, in grado di gestire qualsiasi numero di connessioni, di aggiornare il firmware via etere e poter essere utilizzato per altre applicazioni in futuro. La tecnologia si rivela utile sia nell'uso di tag per altri scopi dopo il tracciamento dei contatti che per aggiungere dispositivi e sensori diversi alla rete per portare nuove capacità a un business intelligente.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum