Un alimentatore completo da 5 W nella custodia di un filtro di rete IEC
Conosciamo tutti i connettori per l'alimentazione di rete presenti su molti PC desktop, TV a schermo piatto ed elettrodomestici da cucina. Il loro nome ufficiale è "IEC 60320" ma nei paesi anglofoni vengono spesso chiamati semplicemente "connettori standard". Questo connettore deve la sua popolarità al fatto di essere uno standard universale diffuso in tutto il mondo, che può essere abbinato a svariate tipologie di fili adatti alle prese a muro di molti paesi. E ciò rappresenta un grosso vantaggio a livello di produzione.
In un semplice elettrodomestico, il collegamento alla rete è diretto mentre per un microonde o un PC il connettore integra in genere un filtro di rete. Ma che l'alimentazione di rete sia diretta o filtrata, la dimensione del foro di montaggio è la stessa. Per questo foro standardizzato sono disponibili punzonature a sfondare, stampi e pannelli pre-tagliati. Anche questa è una circostanza che contribuisce in larga misura a semplificare la produzione.
Figura 1: Connettore IEC, connettore IEC con filtro di rete e foro di montaggio standard. (Immagine per gentile concessione di RECOM)
Prendendo le mosse da ciò, RECOM ha creato un alimentatore completo da 5 W contenuto nella stessa custodia di un filtro di rete IEC. La serie RAC05-SK/C14 propone uscite protette da cortocircuito e sicure al tatto da 3,3°V fino a 24°Vc.c. e un ingresso di rete universale da 85°V fino a 264°Vc.a. (incluso un filtro incorporato EMC).
I vantaggi di questo nuovo progetto (in attesa di brevetto) sono:
1: Possibilità di toccare le uscite senza rischi per la sicurezza, assenza di tensioni di rete pericolose all'interno del dispositivo.
2: Rapidità di installazione: grazie al foro di montaggio standardizzato montare l'alimentatore è questione di pochi secondi.
3: Ingresso c.a. universale con certificazioni di sicurezza internazionali. Aggiungendo il cavo di alimentazione prescelto, lo potrete usare in qualsiasi parte del mondo.
4: Uscite protette da cortocircuito da 3,3°V/5°V/12°V/15°V/24°V.
Figura 2: Alimentatore C14 di RECOM in un connettore IEC. (Immagine per gentile concessione di RECOM)
RAC05-05SK/C14 è la soluzione ideale per alimentare computer monoscheda come Raspberry Pi, Arduino o BBC Micro:bit. Nella Figura 3 è riprodotta un'applicazione touchscreen Raspberry Pi universale che potrebbe essere utilizzata in ambito domotico con interfacce Bluetooth e WLAN. Si presta anche all'alimentazione di applicazioni IoT sempre in funzione come i nodi di rete, le stazioni LoRaWAN o i datalogger.
Grazie al suo formato compatto, RAC05-SK/C14 può essere inserito in un alimentatore con facilità, velocemente e agevolmente per un'applicazione a basso consumo.
Figura 3: Dimostratore Raspberry Pi. RAC05-05SK/c14 eroga 1 A, sufficiente ad alimentare il touchscreen a colori nonché il computer monoscheda con interfacce Bluetooth e WLAN. (Immagine per gentile concessione di RECOM)
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum