SCTL55 Smart Configurator di Carlo Gavazzi
Immagino sia capitato anche a voi di aver avuto un problema con un sensore e di chiedervi perché non esista un dispositivo intuitivo che consenta di vederne la cronologia di funzionamento. Ad esempio: quando è entrato in servizio? Quante volte è stato esposto a temperature limite? Quali erano le condizioni dell'applicazione in cui il sensore era installato? Ho una buona notizia per voi: Carlo Gavazzi ci ha pensato. Il nuovo SCTL55 Smart Configurator palmare per Impresa 4.0 può fare tutto ciò e molto altro. Recentemente ho avuto l'onore di vedere una demo dello Smart Configurator tenuta da Carlo Gavazzi a PackExpo 2019 Las Vegas. In questo blog vi parlerò delle funzionalità di questa rivoluzionaria innovazione di Carlo Gavazzi per il mondo dell'IO-Link.
In primo luogo, il palmare Smart Configurator sfoggia un display touchscreen HD da 5,5" e LED aggiuntivi per le informazioni del dispositivo relative ad alimentazione, IO-Link, errori, S102 e USB. SCTL55 dispone di app dedicate con le quali accedere a funzioni diagnostiche avanzate. In questo modo è possibile consultare la cronologia del dispositivo: dalle prestazioni del sensore per tutta la sua vita utile fino al momento in cui è entrato in servizio, tutti i cicli, gli allarmi, i dati ambientali, il numero di rilevamenti e altro ancora. Il dispositivo ha un'interfaccia intuitiva che consente di controllare anche i sensori più complessi eliminando anche un po' del carico dai PLC.
Figura 1:SCTL55 IO-Link Smart Configurator di Carlo Gavazzi. (Immagine per gentile concessione di Carlo Gavazzi)
Il configuratore è proposto con quattro collegamenti fisici standard per i sensori: M12, M8 trifilare, M8 quadrifilare e uno con attacchi per la pinza di prova. Lo slot per la scheda SD semplifica la configurazione dei file e una porta micro-USB è dedicata alla carica. SCTL55 funziona per 5 ore a pieno ritmo e per 22 ore in standby grazie a una batteria agli ioni di litio ad alta capacità. Una delle funzionalità che preferisco è la sua capacità Wi-Fi per scaricare velocemente le specifiche di numerosi sensori quando in memoria manca il file di descrizione IODD. Con queste specifiche può consultare la cronologia completa dei dati del sensore. Può reperire informazioni sulle condizioni ambientali, sulle ore, i rilevamenti, gli eventi, i cicli e tanto altro ancora.
Smart Configurator supporta il più recente protocollo IO-Link, versione IO-Link 1.1, che semplifica di molto la configurazione dei sensori. Ciò significa anche che è compatibile con le versioni precedenti di IO-Link (1.0 e 1.1). I parametri dei sensori possono essere facilmente regolati in maniera precisa, per sfruttare al meglio le funzionalità del sensore nell'applicazione finale. Sia che configuriate l'uscita dei sensori come NPN o PNP, push-pull, normalmente aperta oppure normalmente chiusa o che dobbiate modificare la distanza di rilevamento, i parametri fondamentali sono regolabili con precisione in base all'applicazione. Possono essere impostate persino funzioni più complesse come i ritardi o i gate di logica. Un'altra importante caratteristica offerta dal configuratore è la capacità di salvare la configurazione dei sensori e di applicarla successivamente ad altri, con il vantaggio di non doverla ripetere da capo ogni volta.
Detto questo, cosa significa lo Smart Configurator per il settore? I tecnici sul campo possono ora eseguire la manutenzione preventiva molto più facilmente. È scalabile, è adatto sia per attività su piccola scala sia per reti di sensori complesse. Gli ingegneri possono collegare il configuratore ai sensori direttamente sulla macchina e, se necessario, persino al suo interno. È in grado di avvertirli se la macchina sta funzionando al limite delle specifiche - ad esempio alla temperatura massima per un periodo prolungato - poiché ciò inficia la durata dei sensori. Grazie a queste informazioni, la manutenzione preventiva potrà ridurre i tempi morti, i danni alle apparecchiature, le perdite di fatturato e persino i rischi per la sicurezza.
Al momento SCTL55 è in magazzino presso Digi-Key. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla pagina dello Smart Configurator di Carlo Gavazzi.
Per ulteriori informazioni, visitare:
https://www.youtube.com/watch?v=iyiX9tTj8vE&feature=youtu.be
https://www.gavazzionline.com/pdf/BRO-SCTL55-eng.pdf
https://www.gavazzionline.com/pdf/sctl55_im.pdf
https://www.gavazzionline.com/pdf/IO-Link_System_Description_engl_2018.pdf
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum