Una svolta in termini di costi, intensità delle vibrazioni e affidabilità!
La tecnologia di riscontro aptico di BeStar risolve le sfide dell'interazione nell'abitacolo
La profonda integrazione tra elettronica di consumo ed elettronica automotive sta ridefinendo l'esperienza di guida. Tuttavia, la proliferazione dei touchscreen ha intensificato il dilemma dell'interazione. Ad esempio, gli automobilisti interagiscono spesso con le superfici di vetro fredde dei display e sono costretti a distogliere lo sguardo dalla strada a causa della mancanza di riscontro tattile. Ogni piccola distrazione si accumula e diventa un potenziale pericolo per la sicurezza. Sommersi da un'ondata di interazioni audiovisive tutte più o meno simili, gli utenti non fanno caso all'identità del marchio dei dispositivi che utilizzano. Inoltre, i canali monosensoriali si sono rivelati inadeguati per fornire le interazioni precise richieste dagli scenari immersivi.
Di fronte alla duplice sfida del controllo dei costi e del progresso tecnologico, BeStar Technologies presenta una soluzione rivoluzionaria di riscontro aptico, che infonde logica tattile nelle interfacce digitali per dotare gli abitacoli intelligenti di un autentico "linguaggio tattile" per l'interazione umana.
BeStar Technologies porta il riscontro tattile sui touchscreen delle automobili. (Immagine per gentile concessione di BeStar Technologies)
Principio tecnologico
Questa tecnologia ricostruisce la percezione tattile attraverso il controllo preciso della forza e la modulazione della forma d'onda delle vibrazioni. Al contatto del dito con lo schermo, il sistema di guida intelligente genera immediatamente la corrispondente retroazione di forza. L'innovazione principale risiede in un'architettura avanzata di conversione dell'energia: la corrente che passa attraverso bobine appositamente progettate genera un campo magnetico primario. L'approccio unico di BeStar migliora significativamente la forza motrice sovrapponendo campi magnetici ausiliari e azionando gli attuatori per ottenere uno spostamento bidirezionale ad alta frequenza. La frequenza delle vibrazioni è controllata con precisione dai segnali di ingresso, mentre l'intensità delle vibrazioni varia linearmente con la potenza, traducendosi in sensazioni tattili multidimensionali attraverso la struttura del veicolo. Questo responsività fisica reattiva nell'ordine dei millisecondi fornisce una conferma di clic autentica per i pulsanti virtuali, assicura la guida tattile durante lo scorrimento nell'interfaccia e trasforma gli avvisi di collisione in un linguaggio istintivo.
La tecnologia di BeStar fornisce la percezione tattile attraverso il controllo preciso della forza e la modulazione della forma d'onda delle vibrazioni. (Immagine per gentile concessione di BeStar Technologies)
La rivoluzionaria tripletta di BeStar
Equilibrio costi-prestazioni: grazie all'ottimizzazione del circuito magnetico e alla progettazione integrata, il sistema mantiene una vibrazione forte e chiara, riducendo al contempo i costi di accessibilità e offrendo esperienze tattili di alta qualità a veicoli economici.
Sensazioni personalizzabili: la tecnologia delle forme d'onda programmabili consente a un singolo dispositivo di generare decine di effetti tattili differenziati, da tocchi delicati a forti pressioni, replicando accuratamente i clic dei pulsanti meccanici, i fermi delle manopole rotanti e gli avvisi e allarmi.
Affidabilità di grado automotive: la rigorosa convalida include cicli di temperatura estremi, shock meccanici ad alta intensità, test di resistenza alla corrosione e durata alle vibrazioni leader del settore, garantendo l'assenza di deterioramento in caso di utilizzo ad alta frequenza.
Applicazioni nel mondo reale
Questa tecnologia sta trasformando le interazioni in cabina:
- La chiara retroazione di forza sui pulsanti virtuali raddoppia le percentuali di successo delle operazioni alla cieca.
- Gli impulsi direzionali su specifiche zone del volante attivano un sistema di prevenzione delle collisioni più rapido rispetto agli avvisi acustici.
- Le vibrazioni graduali durante lo scorrimento infotainment simulano le texture dei materiali.
Dietro queste esperienze si cela l'impegno di BeStar volto alla "sicurezza intuitiva e l'interazione incarnata", dove l'aptica trascende la conferma funzionale per diventare il mezzo emozionale di un marchio.
La tecnologia aptica di BeStar può fornire un riscontro all'operatore in varie posizioni del veicolo. (Immagine per gentile concessione di BeStar Technologies)
Trasformazione del settore
Con l'adozione di design minimalisti ispirati all'elettronica consumer nelle interfacce automotive, il riscontro aptico emerge come un elemento di differenziazione fondamentale. I requisiti normativi per gli avvisi di sicurezza accelerano ulteriormente l'adozione da parte degli OEM. BeStar sta catalizzando l'evoluzione della tecnologia aptica da una funzionalità opzionale a un elemento fondamentale dell'esperienza interattiva tra utente e dispositivo. Bilanciando retroazione intensa con costi contenuti, personalizzazione e affidabilità, la soluzione di BeStar consente a ogni veicolo di sviluppare la propria identità tattile. Quando gli avvisi di sicurezza diventano la memoria muscolare e la personalità del marchio si imprime attraverso la punta delle dita, questa rivoluzione guidata dall'aptica ridefinisce la fiducia tra uomo e veicolo e la connessione emotiva, creando una nuova dimensione per la concorrenza nell'era della mobilità intelligente.
Scopri qui tutti i prodotti di BeStar disponibili su DigiKey.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum