Principi base dei filtri dell'aria Filtrete™ - HVAC
La vita in città e la vita in campagna possono presentare entrambe delle criticità in relazione alla qualità dell'aria che vi si respira: in città bisogna fare i conti con lo smog, le sostanze inquinanti di origine industriale e le emissioni dei veicoli, mentre in campagna ce la si deve vedere con le polveri provenienti da ghiaia e pietrisco, fumo e sostanze inquinanti legate all'agricoltura. Inoltre, a prescindere da dove si viva, tutti noi dobbiamo destreggiarci tra allergie, forfora di animali (per chi ha animali da compagnia), la stagione influenzale e la tanto temuta primavera (ecciù!).
Per questo è importante acquistare un filtro affidabile per la propria caldaia. Sul mercato sono presenti così tanti marchi che può essere un'impresa capire quale filtro è più adatto a proteggerci da tutte queste sostanze indesiderate. Alcune persone non prestano molta attenzione alla scelta del filtro, e acquistano il primo che gli capita in negozio o quello più economico. Avere un filtro adatto può invece aiutare a tenere a bada le allergie, la forfora degli animali, raffreddori e influenze, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria nella propria abitazione. Una ricerca un po' più approfondita può aiutarvi a proteggere la salute vostra e della vostra famiglia nel lungo termine.
Per la nostra famiglia abbiamo scelto i filtri aria Filtrete™ di 3M. Abbiamo optato per dei filtri plissettati perché durano più a lungo e l'area della superficie è maggiore rispetto ai filtri piatti, cosa che permette di intrappolare più particolati e ottenere un'aria più pulita. Una delle cose che apprezziamo di più di questo prodotto è il fatto che i filtri Filtrete non sono in vetroresina. Come si fa a riconoscere se un filtro è in vetroresina? Basta tenerlo sollevato e guardarci attraverso: se è possibile vederci attraverso, è in vetroresina. I filtri in vetroresina purtroppo non sono biodegradabili, pertanto non sono ecologici.
Ulteriori informazioni su Filtrete sono disponibili QUI.
Uno degli aspetti più importanti nella scelta di un filtro è l'analisi della classificazione MERV (Minimum Efficiency Reporting Values) o MPR (Microparticle Performance Rating). Presso DigiKey, abbiamo disponibili i prodotti Filtrete di 3M nelle classificazioni MERV 1, 2, 5, 7, 11, 12 e 13. La classificazione aiuta a determinare l'efficienza relativa alle dimensioni medie delle particelle in micrometri. È possibile visitare il sito dell'EPA, l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente per ulteriori informazioni in merito. A questo bisogna prestare attenzione durante la scelta del filtro per la propria caldaia: più grande il numero della classificazione MERV, minore la dimensione in micrometri delle particelle che verranno fermate dal filtro, che avrà quindi delle "maglie" più fitte. Ovviamente, più fitte saranno le maglie, più ridotto sarà il flusso d'aria che entrerà nella caldaia, quindi assicuratevi di scegliere il filtro più adeguato per il vostro impianto. La caldaia deve poter respirare, per evitare che lo scambiatore di calore non si scaldi e si incrini, evento molto pericoloso e potenzialmente fatale. C'è un altro motivo per cui è bene sostituire regolarmente il filtro: anche un filtro sporco riduce la ventilazione della caldaia. Non sostituire con regolarità il filtro può portare a una cattiva regolazione della temperatura (rendendo necessario regolare il termostato per mantenere una temperatura che era possibile mantenere con impostazioni diverse), bollette più alte, problemi per la salute, guasti alla caldaia e scambiatori di calore incrinati.
Immagine da https://www.hvac.com/air-quality/consequences-not-changing-your-air-filter/
Per la nostra caldaia di grosse dimensioni, utilizziamo un filtro MERV 11, codice componente 19-NADP01-4IN-4-ND. Informatevi con attenzione sulla vostra caldaia per sapere quale filtro e quale classificazione MERV è meglio usare.
Con quale frequenza è necessario sostituire il filtro? Per i filtri da 25,4 mm, ogni 3 mesi; per i filtri da 101,6 mm, 127,0 mm e 152,4 mm, ogni 12 mesi. Noi preferiamo sostituire il nostro filtro ogni 6 mesi perché abbiamo un cane e la nostra casa si trova nei pressi di una strada sterrata. Ovviamente, ogni caldaia, situazione abitativa o ambiente è differente. Tenetelo a mente quando dovete determinare la frequenza con la quale è meglio cambiare il vostro filtro. Se avete ancora dei dubbi, ispezionate il filtro ogni mese e, se è sporco, sostituitelo. Prendete nota di quanto tempo è passato da quando l'avevate installato: 3, 6 o 9 mesi? In questo modo, saprete con facilità con quale frequenza sostituire il filtro.

DigiKey ha 320 diverse opzioni/taglie di filtro Filtrete 3M disponibili. Se avete domande, contattateci sul TechForum di DigiKey.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum