Umanoidi: che aspetto ha il futuro?

Ultimamente ho riflettuto molto sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale, in particolare sui robot umanoidi e su come potrebbe essere il futuro man mano che diventeranno sempre più capaci e diffusi. Alcune persone rimangano scettiche, e io comprendo perfettamente le loro preoccupazioni; tuttavia non posso fare a meno di essere entusiasta di ciò che sta per arrivare. Il ritmo dell'innovazione sta accelerando rapidamente, trainato dai progressi nei campi dell'intelligenza artificiale, della robotica e della potenza di calcolo, e le loro possibilità di impiego si stanno espandendo ben oltre i compiti più semplici.

Tradizionalmente il termine umanoide è sempre stato associato a macchine che svolgono compiti ripetitivi o fisicamente impegnativi. Questo è tutt'ora un campo di applicazione primario, ma guardando al futuro è evidente che gli umanoidi sono destinati a diventare molto di più. Si stanno evolvendo in partner adattabili, progettati per operare in sicurezza in tutti gli ambienti frequentati dall'uomo: dalle fabbriche, ai magazzini, alle case, agli ospedali.

Strutture di lungodegenza, ospedali e assistenza sanitaria

La sanità è tra i settori che si pensa beneficeranno maggiormente di questa situazione. Il carico di lavoro di infermieri, assistenti e operatori sanitari continua ad aumentare, soprattutto nelle strutture di assistenza alle persone affette da demenza, dove la carenza di personale rappresenta una sfida quotidiana. Gli umanoidi potrebbero aiutare questi lavoratori consegnando pasti e medicinali, assistendo nelle attività di mobilità e fornendo monitoraggio o promemoria ai residenti con declino cognitivo. Alcune previsioni indicano addirittura che entro il 2035 gli umanoidi inizieranno a colmare lacune tangibili nell'assistenza agli anziani, offrendo compagnia e supervisione per la sicurezza.i

Proviamo a immaginare cosa può nascere dall'incontro tra la robotica e la medicina di precisione. La chirurgia si è già evoluta, passando dalle procedure invasive alla laparoscopia minimamente invasiva. Grazie alla precisione dei robot umanoidi e all'accuratezza resa possibile dall'intelligenza artificiale, la medicina del futuro potrebbe diventare ancora più mirata, ad esempio migliorando potenzialmente i tempi di recupero o aumentando la precisione delle procedure e delle tecnologie per la lotta contro il cancro.

Moxi. (Immagine per gentile concessione di Diligent Robotics)

Militari, forze dell'ordine, vigili del fuoco

Gli umanoidi potrebbero inoltre svolgere ruoli vitali negli ambienti ad alto rischio. Immaginiamo i robot impiegati per gestire il traffico sul luogo di un incidente, entrare in edifici in fiamme o in zone di guerra, oppure assistere in pericolose operazioni di ricerca e salvataggio. La loro capacità di operare in situazioni in cui la sicurezza umana è minacciata li rende ideali per le operazioni di soccorso o gli interventi nelle zone colpite da calamità. Le proiezioni indicano già l'impiego di umanoidi in ambienti di lavoro pericolosi, con l'obiettivo di ridurre i rischi per l'uomo.

Questo robot può essere impiegato per spegnere incendi anche per 10 ore consecutive. (Immagine per gentile concessione di Ambipar)

Agricoltura

In agricoltura sono già state gettate le basi per le attrezzature a guida autonoma e il settore è in forte espansione. Non è più necessario che ci sia una persona alla guida di un trattore per tutto il giorno. Grazie all'autonomia e alla supervisione umanoide, gli agricoltori potrebbero presto controllare un'intera flotta dal proprio cellulare. Con la carenza di manodopera in aumento a livello globale, i robot umanoidi sono pronti a ricoprire ruoli nella logistica e nelle mansioni agricole ripetitive.

Stiamo entrando nell'era dei robot agricoltori? (Immagine per gentile concessione di Techslang)

Intrattenimento, sport e istruzione

Si prevede che i robot umanoidi diventeranno compagni di apprendimento interattivi nelle scuole, offrendo tutoraggio e supporto personalizzati ai bambini con le esigenze più disparate. Potrebbero anche entrare nel settore dell'intrattenimento, come operatori stunt o persino come partner collaborativi nell'allenamento sportivo. Nelle città gli umanoidi potrebbero essere d'aiuto nella navigazione in ambienti affollati o nell'assistenza alla traduzione in tempo reale. Vedere robot didattici per ulteriori informazioni.

L'evoluzione della traduzione automatica punta alle macchine. (Immagine per gentile concessione di Tarjama)

Casa

Immagina un mondo in cui la preparazione dei pasti, la pulizia e le faccende domestiche quotidiane siano gestite da un assistente umanoide. Le aziende che sviluppano robot per l'uso domestico sono già su questa strada. Sinceramente, è questo l'aspetto che mi entusiasma di più, e adoro il mio robot aspirapolvere. Immagina di ricevere una chiamata al lavoro e di scoprire che i tuoi suoceri arriveranno a casa tua alle 17:00... nessun problema!  Prendi il telefono e chiedi al tuo robot di preparare la cena, pulire la casa e spalare la neve dal vialetto. Tutto questo mentre sei al lavoro.

Hai bisogno di aiuto con le faccende domestiche? I robot umanoidi possono aiutarti. (Immagine per gentile concessione di Camille Cohen per il Washington Post via Getty Images)

Esplorazioni

Che si tratti di oceani profondi, grotte remote o persino altri pianeti, i robot umanoidi potrebbero guidare missioni di esplorazione in luoghi dove gli umani non possono arrivare facilmente. Grazie a sensori avanzati e alla loro capacità di adattamento, potrebbero presto diventare strumenti essenziali per la scoperta scientifica negli ambienti estremi. Trovo tutto ciò estremamente interessante, perché nei nostri oceani ci sono tantissimi misteri ancora irrisolti. Del resto, il 70% del nostro pianeta è ricoperto di acqua e solo il 27% dei nostri oceani è stato mappato, e meno del 5% è stato esplorato o fotografato.

I robot rappresenteranno il futuro dell'esplorazione oceanica. (Immagine per gentile concessione di ASME)

L'ascesa dei robot umanoidi rappresenta la possibilità non solo di costruire macchine futuristiche, ma anche e soprattutto di espandere le potenzialità dell'essere umano. Svolgendo compiti ripetitivi, pericolosi e faticosi in tutti i settori, creano spazio affinché le persone possano concentrarsi sulle attività più complesse e approfondite, sulla creazione di connessioni significative e sull'innovazione. Il futuro degli umanoidi non è qualcosa da temere, quanto piuttosto un'opportunità per reinventare il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci prendiamo cura gli uni degli altri, e questo futuro è più vicino di quanto pensiamo. Qualunque cosa tu stia progettando, puoi contare su DigiKey, dalla prototipazione alla produzione.ii

(Immagine creata utilizzando CoPilot)

Ulteriori informazioni:

i bccresearch.com

ii Quanta parte dell'oceano è stata esplorata? - NOAA Ocean Exploration

Informazioni su questo autore

Image of Kathy Hutton

Kathy Hutton, Product Manager di DigiKey, lavora presso DigiKey dal 2003 ed è responsabile dei prodotti di interconnessione, passivi ed elettromeccanici. È in contatto quotidiano con ingegneri/clienti (sia interni che esterni) per aiutare ad incrementare le vendite grazie alla sua estesa conoscenza del prodotto. Kathy ha conseguito una laurea in Tecnica elettrica/automazione e ha fatto parte del team di ingegneria delle applicazioni in DigiKey prima di passare al ruolo di Product Management. Quando non lavora, è appassionata di pesca, sia a livello competitivo che ricreativo.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum