L'elettronica per autoveicoli è destinata a crescere ancora
L'attuale mercato dell'elettronica per autoveicoli sta vivendo una crescita robusta e destinata a protrarsi anche nel prossimo futuro. L'aumento del numero e della varietà di veicoli elettrici (EV) e ibridi (HEV) immessi sul mercato, unito all'interesse dimostrato dai consumatori per le caratteristiche di sicurezza, connettività e intrattenimento, non fanno che alimentare questa crescita.
Allo stesso tempo, la pandemia globale, i conseguenti ritardi nella supply chain e il calo delle vendite di veicoli hanno reso le cose difficili per le case automobilistiche. Secondo l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), nel 2020 la produzione mondiale di automobili è scesa di oltre il 15% a 77,6 milioni di unità, rispetto ai 91,7 milioni del 2019. Sulla situazione hanno pesato anche le difficoltà commerciali tra Stati Uniti e Cina, in quanto la Cina è un hub produttivo globale per l'esportazione di elettronica di potenza per auto e motori elettrici. Ciononostante, le previsioni per il settore dell'elettronica per veicoli ad alto contenuto tecnologico sono molto rosee per i prossimi anni.
Si prevede addirittura un'esplosione della domanda. Prendiamo in esame le statistiche attuali: secondo gli analisti, i veicoli elettrici (un segmento che comprende tutto, dai veicoli commerciali agli scooter elettrici) rappresenteranno 55,81 miliardi di dollari nel 2022, una cifra che crescerà a un tasso annuo del 29,4% nei prossimi sette anni per raggiungere 570,47 miliardi di dollari entro il 2029.1 In termini di volume, si prevede che questo mercato raggiungerà 7,62 milioni di unità entro il 2029, rispetto a 1,54 milioni di unità stimate nel 2022, con un CAGR del 25,7% nel periodo considerato. Le politiche e le normative statali di sostegno, le preoccupazioni ambientali e la crescente accettazione della mobilità elettrica sono tutti fattori che ne favoriscono l'adozione, oltre alla promessa futura di veicoli a guida autonoma.
Gli OEM automotive amano l'elettronica
Oltre all'intrattenimento, le case automobilistiche hanno diversi obiettivi che possono essere sostenuti dall'uso strategico dell'elettronica, tra cui la riduzione dei costi, delle emissioni, una maggiore efficienza e sicurezza. Nei veicoli moderni e nei loro sistemi di distribuzione elettrica ed elettronica (EEDS) sono presenti vari tipi di componenti utili per queste finalità. I produttori di componenti offrono progetti elettronici personalizzati e dalle funzioni sofisticate ma in grado di resistere a temperature estreme.
Non sorprende che i microcontroller rappresentino la quota maggiore dei componenti, contribuendo per oltre un quarto del mercato totale nel 2019.2 Secondo i ricercatori, inoltre, nei prossimi anni faranno registrare la crescita annuale più elevata. I contenuti elettronici sono disseminati in ogni parte di un veicolo, anche in sistemi come "carputer", gestione del motore, accensione, radio, telematica, sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), sistemi di sicurezza, iniezione elettronica di carburante, airbag e sistemi di intrattenimento.
Figura 1: Nel tentativo di aumentare la sicurezza e il comfort di conducenti e passeggeri, le case automobilistiche continueranno a incrementare il numero di componenti elettronici. (Immagine per gentile concessione di Precedent Research)
Gli analisti hanno presentato diverse statistiche sulla crescita dell'elettronica per autoveicoli:
- Quattro auto su cinque consegnate l'anno scorso erano dotate di tecnologia di connessione integrata
- Il mercato globale dell'elettronica per autoveicoli raddoppierà tra il 2019 e il 20293
- Il mercato automotive globale crescerà di oltre il 7% l'anno, per raggiungere 415,6 miliardi di dollari entro il 20274
- Il segmento dei sensori nei componenti elettronici per veicoli crescerà a un tasso del 10% su base annua fino al 2029
Figura 2: Anche se la crescita maggiore interesserà il mercato dei sensori, è probabile che nel prossimo decennio raddoppino anche altre categorie di elettronica. (Immagine per gentile concessione di Fact.MR)
Malgrado la crescita del mercato automotive sia stimolata dall'adozione di veicoli elettrici e, in futuro, dalle auto a guida autonoma, rimangono alcuni ostacoli. I sistemi automotive sono sempre più complessi, per cui aumentano i costi di sostituzione e manutenzione dei veicoli. Alcuni sono addirittura potenzialmente proibitivi. Ad esempio, i sistemi ADAS sono abbastanza costosi da indurre gli analisti a prevedere che i costi potrebbero frenarne l'adozione.5
In un mondo in cui i ricercatori di mercato raramente sono d'accordo, tutti concordano però su un fatto: il mercato dell'elettronica per autoveicoli è destinato a crescere di oltre il 7% nel prossimo futuro. La domanda dei consumatori di veicoli più sicuri, più efficienti e con più funzioni sta stimolando questa tendenza.
Riferimenti:
3: https://www.factmr.com/report/4656/automotive-electronics-market
4: https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-electronics-market-4191
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum