L'intelligenza artificiale rende possibile la didattica ibrida con telecamere ad inquadramento automatico
Che ci piaccia o no, viviamo in un'epoca imprevedibile in cui i decreti sulla pandemia cambiano con la stessa frequenza della direzione del vento. Un cambiamento significativo negli ultimi 18 mesi lo abbiamo visto nel modo in cui le scuole gestiscono le lezioni quotidiane.
Con il ritorno in classe degli studenti, spesso insegnanti, studenti e personale IT si trovano a pensare come bilanciare didattica in presenza e a distanza. Non è sufficiente prepararsi per l'una o per l'altra, bisogna essere pronti per entrambe e, ciò che rende le cose ancora più difficili, contemporaneamente.
(Immagine per gentile concessione di VDO360)
La maggior parte degli insegnanti ha ormai sperimentato la didattica a distanza con le innumerevoli piattaforme di video conferenza disponibili, da Zoom a Google Meet. Con una webcam elementare, un microfono e degli altoparlanti, un insegnante può emulare una presenza fisica per i suoi studenti remoti standosene al sicuro nei propri spazi di incontro personali.
Ma con il lento ritorno in classe e in un ambiente di didattica più tradizionale, le scuole si sono trovate di fronte a una nuova sfida: non tutti gli studenti sarebbero tornati in classe. Questa situazione presentava un dilemma completamente nuovo: come raggiungere sia gli studenti in classe che quelli che rimanevano a casa? In un ambiente di didattica mista (o ibrido), l'insegnante non può semplicemente sedersi davanti a un computer per concentrarsi sugli studenti che lo stanno seguendo da remoto; deve contemporaneamente interagire e rimanere connesso con quelli presenti in classe.
Improvvisamente, tutto ciò che avevamo imparato e praticato con la didattica a distanza non era più vero. Dovevamo assicurarci di avere un aspetto presentabile dalla vita in giù. Stare seduti a una scrivania tutto il giorno non avrebbe funzionato e, per relazionarsi in modo più efficace con gli studenti in remoto, serviva una telecamera che seguisse i nostri movimenti.
Nell'ultimo anno, il settore ha assistito a uno spostamento dalle telecamere PTZ meccaniche a quelle senza parti mobili che possono svolgere la stessa funzione. Questo è dovuto in gran parte allo sviluppo di telecamere intelligenti. Gli ultimi progetti di telecamere basate sull'intelligenza artificiale (IA) hanno rimodellato la classe ed eliminato la necessità di sistemi di tracciamento complessi o di operatori di telecamere dedicati. Grazie all'intelligenza artificiale, ora le telecamere possono inquadrare automaticamente un'area e mantenere la persona (o le persone) di fronte alla telecamera perfettamente centrate. È una funzione molto utile quando si insegna in un ambiente di didattica ibrida/mista.
Per ridurre la fatica delle video conferenze e mantenere desta l'attenzione dei partecipanti, VDO360 offre capacità di inquadratura Natural Vision™ per la sua telecamera NavAI. Questa funzionalità dà la sensazione che la telecamera sia gestita da un operatore fisico e ne regola la posizione in base al movimento dell'insegnante. La telecamera, progettata per ambienti di didattica e di formazione, offre una qualità HD fino a 4K, USB per una connettività semplice e un FOV (campo visivo) di 120º per una copertura eccezionale del soggetto in aula. La telecamera NavAI è anche abbastanza piccola per essere installata ovunque in modo discreto. È la più piccola telecamera al mondo con inquadratura automatica a 4K (al momento della scrittura di questo blog), misurando solo 28,67 cm cubi, e grazie al suo design flessibile può essere montata facilmente su un monitor, un computer portatile o anche su un treppiede. Il suo doppio microfono incorporato è estremamente sensibile e può captare accuratamente la voce di chi parla mentre si muove nell'area della didattica.
La didattica ibrida/mista ha rappresentato una grande sfida durante la pandemia e la predisposizione, in ogni aula, di una telecamera economica ad inquadramento automatico aiuterà le scuole di tutto il mondo a essere preparate a gestire qualsiasi ambiente di apprendimento. Per ulteriori informazioni, visitare www.vdo360.com/camera/navai.
VDO360 - Vision, Dedication e Outstanding value: visione, dedizione e valore straordinario
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.
Visit TechForum