Nastro retroriflettente di 3M: sconfiggete l'oscurità

Viaggiare nel Minnesota settentrionale può essere un'impresa, specialmente nei mesi invernali, date le poche ore di luce. È certamente più difficile vedere con il buio. È facile però vedere con chiarezza i segnali stradali che splendono nell'oscurità. Ciò che forse non sapete è che questi segnali sono provvisti di pellicole retroriflettenti, inchiostri e overlay di 3M. Da più di 80 anni, 3M rende le strade più sicure. Numerosi studi, tra cui uno della National Highway Traffic Safety Administration, hanno dimostrato che aggiungere del nastro retroriflettente ai veicoli può prevenire incidenti, infortuni e morti sulle strade.

Ho deciso di acquistare un po' di questo materiale per testarlo. Mi ha sorpreso la sua semplicità: basta applicarlo per verificare di persona in che modo rende più sicuri una 4 ruote, un rimorchio e una cassetta delle lettere. Nelle immagini di esempio sottostanti ho utilizzato il prodotto con codice componente: 19-913-32-2"X18"-ND. Ecco ulteriori informazioni sulla serie 913.

(Immagine per gentile concessione di Kathy Hutton)

(Immagine per gentile concessione di Kathy Hutton)

(Immagine per gentile concessione di Kathy Hutton)

Qui sotto potete notare i tre diversi livelli di prestazioni, con indicate le applicazioni per le quali sono più adatti. La pellicola riflettente Diamond Grade (DG3) è conforme alla norma ASTM D4956 tipo XI. Questa pellicola altamente riflettente utilizza una tecnologia prismatica Full Cube con efficienza del 100%, in grado di riflettere verso la sorgente quasi il doppio della luce. La pellicola High Intensity Prismatic è conforme agli standard di prestazioni di grado intermedio e ASTM D4956 tipo IV. Questa pellicola utilizza la tecnologia Polycarbonate Cube Corner ed è spesso adoperata per segnaletica stradale riflettente. Questo livello è inteso a migliorare la sicurezza in aree non critiche (ad esempio, per segnalare la posizione di una cassetta delle lettere). Le informazioni presentate sono state riprese da qui.

(Immagine per gentile concessione di 3M)

DigiKey offre un'ampia gamma di colori, dimensioni e forme di tutte queste tipologie di nastri e oltre 900 codici componente attualmente disponibili. Se cercate qualcosa che non abbiamo, possiamo inviarvi un preventivo senza alcun obbligo di acquisto. Contattateci scrivendo a CustomCut.3MProducts@digikey.com.

Ecco qualche altra informazione utile che ho trovato mentre mi documentavo su questa linea di prodotti.

Per concludere, il nastro retroriflettente di 3M è un investimento per la sicurezza vostra, dei vostri passeggeri e di altri conducenti. È indispensabile per moto, rimorchi, trattori, camper, 4 ruote, motoslitte, imbarcazioni, biciclette, golf cart, scooter, cassette della posta, ghiacciaie, vestiti, calzature, caschi da bicicletta, giubbotti di salvataggio, zaini per bambini, pali, scale, oggetti bassi e persino altane da caccia. Le applicazioni sono infinite. Quale sarà la vostra? Non vediamo l'ora di scoprirlo e di rispondere a qualsiasi vostra domanda sul TechForum.

Informazioni su questo autore

Image of Kathy Hutton

Kathy Hutton, Product Manager di DigiKey, lavora presso DigiKey dal 2003 ed è responsabile dei prodotti di interconnessione, passivi ed elettromeccanici. È in contatto quotidiano con ingegneri/clienti (sia interni che esterni) per aiutare ad incrementare le vendite grazie alla sua estesa conoscenza del prodotto. Kathy ha conseguito una laurea in Tecnica elettrica/automazione e ha fatto parte del team di ingegneria delle applicazioni in DigiKey prima di passare al ruolo di Product Management. Quando non lavora, è appassionata di pesca, sia a livello competitivo che ricreativo.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum