Selezionare connettori di qualità spaziale per applicazioni satellitari LEO
Contributo di Editori nordamericani di DigiKey
2024-12-10
Il settore satellitare è in rapida crescita, in particolare per quanto riguarda i satelliti in orbita terrestre bassa (LEO). Tuttavia, il difficile ambiente LEO presenta sfide significative per i progettisti. L'esposizione al vuoto, all'ossigeno atomico, a intense radiazioni ultraviolette (UV) e a fluttuazioni estreme di temperatura può portare al degassamento, al deterioramento dei materiali e a guasti dei connettori, che possono compromettere i sistemi mission-critical.
Per garantire il successo di una missione spaziale, i progettisti devono comprendere le sfide del funzionamento nello spazio e selezionare connettori provenienti da fonti affidabili che incorporino i materiali e le tecnologie avanzate necessarie per soddisfare le esigenze delle condizioni LEO.
Questo articolo esamina brevemente le sfide della progettazione per le applicazioni LEO e discute le strategie per mitigare gli effetti ambientali. Presenta quindi i connettori appropriati di Cinch Connectivity Solutions che possono aiutare a rispondere a queste sfide.
Le sfide ambientali in ambito LEO e il loro impatto sui connettori
I progettisti di satelliti LEO devono affrontare sfide ambientali particolari. Sebbene l'ambiente non sia così ostile come quello dello spazio profondo, i connettori di satelliti LEO e altri componenti devono resistere al degassamento, alle radiazioni e alla corrosione, alle temperature estreme, alle vibrazioni e agli urti.
1. Degassamento
Il degassamento descrive il rilascio di gas da materiali non metallici quando sono sottoposti a calore o a vuoto. È un grande problema negli ambienti LEO. Le materie plastiche sono ampiamente utilizzate nei connettori per le loro eccellenti proprietà isolanti e alcuni metalli utilizzati nei connettori possono contenere microscopiche bolle di gas intrappolate durante la produzione. Quando i connettori sono prodotti a livello del mare, queste bolle di gas non sono soggette alle forze applicate dalle differenze di pressione all'interno e all'esterno del materiale.
Tuttavia, nel vuoto dello spazio, i differenziali di pressione aumentano significativamente, liberando questi gas intrappolati. Il degassamento può portare a piccole cricche e fessurazioni che compromettono la resistenza meccanica del connettore (Figura 1).
Figura 1: Il degassamento porta a piccole cricche e fessurazioni che influiscono sulla resistenza meccanica di un connettore. (Immagine per gentile concessione di Cinch Connectivity Solutions)
Il degassamento può anche danneggiare i sensori, come le telecamere, formando uno strato di rivestimento. Può anche provocare cortocircuiti tra i connettori e i componenti, mettendo a rischio la missione.
Sebbene il vuoto dello spazio sia la causa principale del degassamento, altri fattori ambientali possono aumentarne la probabilità. Ad esempio, l'indebolimento dei polimeri causato dai raggi UV e l'esposizione all'ossigeno atomico facilitano la fuoriuscita dei gas intrappolati.
2. Esposizione a radiazioni e ossigeno atomico
L'esposizione costante alla radiazione UV solare può danneggiare i materiali plastici utilizzati nei connettori. Le radiazioni ionizzanti possono provocare l'accumulo di carica sui connettori, causando potenzialmente scariche elettrostatiche. L'ossigeno atomico, abbondante nell'ambiente LEO e formatosi quando le radiazioni UV reagiscono con l'ossigeno, è altamente reattivo e può erodere i materiali del connettore, in particolare i polimeri e alcuni metalli. Ad esempio, il politetrafluoroetilene (PTFE), un materiale isolante plastico comune nei connettori, reagisce quando viene esposto all'ossigeno atomico e ai raggi UV, causando usura. L'ossigeno atomico è particolarmente reattivo con l'argento, causandone l'ossidazione e incidendo sulla conduttività elettrica e sulla resistenza di contatto.
3. Fluttuazioni estreme di temperatura
I satelliti LEO subiscono oscillazioni di temperatura da +125 °C alla luce solare a -65 °C all'ombra della terra, con alcuni componenti esterni che potenzialmente possono affrontare temperature da -270 °C a +200 °C. Ciò porta al ciclaggio termico che sollecita e possono esacerbare piccole imperfezioni nei connettori. Le differenze nel coefficiente di dilatazione termica (CTE) tra i materiali dei connettori e i componenti associati possono causare un ciclaggio termico non uniforme, con conseguenti combinazioni incompatibili e potenziali guasti.
4. Vibrazioni e urti
Le vibrazioni intense durante il lancio possono compromettere l'integrità dei connettori. I movimenti da lato a lato (asse laterale) e in avanti e indietro (asse di spinta) possono causare disallineamenti o rotture nelle aree di contatto dei connettori. Gli urti generati al lancio quando il carico utile si separa dal veicolo di lancio possono allentare i connettori e creare punti di fatica.
Strategie di mitigazione degli effetti ambientali LEO
Per ridurre molti di questi rischi si consiglia la sigillatura ermetica, che protegge i componenti interni dal vuoto dello spazio e impedisce la fuoriuscita dei gas interni. Inoltre, impedisce all'aria, ai gas e all'umidità di penetrare nel gruppo.
Per garantire il successo di un progetto, esistono diversi standard rilevanti per le applicazioni spaziali:
- Il metodo di prova del degassamento ASTM E595 per i materiali in ambienti sottovuoto misura la perdita di massa totale (TML) e i materiali volatili condensabili raccolti (CVCM) rispettivamente a +125 °C e +25 °C. I criteri di accettazione tipici sono: TML ≤1,00%, CVCM ≤0,10%.
- Le istruzioni NASA EEE-INST-002 per la selezione, la schermatura, la qualificazione e il declassamento delle parti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche (EEE) stabiliscono i livelli di affidabilità delle parti EEE in base alle esigenze della missione.
- La norma NASA SSP 30426 stabilisce i requisiti per il controllo della contaminazione esterna della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).
- La norma NASA SP-R-0022A definisce i requisiti di stabilità nel vuoto per i materiali polimerici.
I connettori devono essere scelti in base a questi standard per garantire che soddisfino i rigorosi requisiti delle missioni spaziali.
I livelli di preparazione tecnologica (TRL), sviluppati dalla NASA negli anni '70, forniscono un metodo standardizzato per stimare la maturità delle tecnologie su una scala che va da 1 (principi di base osservati e riferiti) a 9 (provati in volo). I TRL svolgono un ruolo cruciale nella selezione dei componenti spaziali per diversi motivi:
- Riduzione del rischio: i componenti di livello più elevato sono stati testati in ambienti rilevanti o in missioni spaziali reali.
- Gestione dei costi: l'utilizzo di componenti di livello superiore può ridurre i requisiti di sviluppo e collaudo.
- Monitoraggio dei progressi: il TRL consente di monitorare lo sviluppo della tecnologia dal concetto allo stato pronto per il volo, aiutando la pianificazione e il processo decisionale durante lo sviluppo del veicolo spaziale.
- Linguaggio comune: i TRL facilitano la discussione sulla maturità delle diverse tecnologie spaziali.
- Facilità di integrazione: i componenti di livello più elevato sono generalmente più facili da integrare nei sistemi esistenti, influenzando le decisioni di selezione.
Soluzioni di connessione per LEO
Per soddisfare i requisiti di progettazione delle applicazioni LEO, Cinch Connectivity Solutions offre il portafoglio di connettori Cinch Space Mission Solutions, progettato per rispondere alle sfide legate ai satelliti LEO, come i CubeSat e i NanoSat, che sottostando a vincoli rigorosi per dimensioni e peso.
Ponticelli di un connettore impilabile
I ponticelli di un connettore impilabile CIN::APSE di Cinch forniscono interconnessioni personalizzate senza saldature e ad alta densità per applicazioni quali connessioni scheda-scheda, circuito flessibile-scheda e componente-scheda nei satelliti LEO. Tra le caratteristiche chiave:
- connessioni complanari e ad angolo retto scheda-scheda per una maggiore flessibilità nella progettazione e nel layout dei satelliti;
- combinazione di RF, alimentazione, segnali e dati ad alta velocità in un contenitore di 1 mm;
- approvazione NASA a TRL 9, a indicare una comprovata affidabilità in volo;
- prestazioni comprovate in caso di urti meccanici, vibrazioni e condizioni termiche estreme.
Un esempio tipico è il modello 4631533093 (Figura 2). Questa scheda a circuiti stampati flessibile si comprime per unire un connettore impilabile montato su una scheda CS rigida.
Figura 2: Il ponticello del connettore impilabile flessibile 4631533093 collega schede CS rigide. (Immagine per gentile concessione di Cinch Connectivity Solutions)
4631533093 ha 25 conduttori, è lungo 76,2 mm, ha un passo di 0,63 mm e ha estremità esposte di 3,33 mm.
Connettori micro-D con schermatura spaziale
Per l'elettronica aviotrasportata miniaturizzata e le apparecchiature di elaborazione dati, e quando sono necessari percorsi di segnale più brevi nei progetti di satelliti compatti, Cinch offre i connettori micro-D Dura-Con con schermatura spaziale. Tra le caratteristiche degne di nota figurano i contatti maschi a torsione e prese lavorate per sette punti di contatto durevoli, la conformità a MIL-DTL-M83513 (specifica per i connettori micro-D), la nichelatura e i fili isolati in etilene tetrafluoroetilene (ETFE). Il connettore micro-D a 25 pin DCCM25SCBRPN-X2S ne è un buon esempio (Figura 3).
Figura 3: DCCM25SCBRPN-X2S è una presa micro-D a 25 pin con schermatura spaziale. (Immagine per gentile concessione di Cinch Connectivity Solutions)
Questa presa ha due file con un passo di 1,27 mm e una distanza tra le file di 1,09 mm. Ha una finitura dorata dei contatti, può gestire fino a 3 A e supera i requisiti di degassamento LEO di ≤1,0% TML e ≤0,1% CVCM.
Attenuatori
Gli attenuatori qualificati per lo spazio QPS di Cinch sono progettati specificamente per le applicazioni spaziali. Sono conformi agli standard di degassamento ASTM E595 e MIL-DTL-3993 e sono disponibili con valori standard di 1, 2, 3, 6, 10 e 20 dB. Sono inoltre disponibili con valori personalizzati da 0 a 20 dB. Un esempio tipico è il modello SQA-0182-01-SMA-02 (Figura 4). Questo attenuatore da 1 dB offre prestazioni da c.c. a 18 GHz, una capacità di gestione della potenza media di 2 W (500 W di picco) e un intervallo della temperatura di funzionamento compreso tra -55 °C e +125 °C.
Figura 4: SQA-0182-01-SMA-02 è un attenuatore da 1 dB progettato specificamente per le missioni spaziali. (Immagine per gentile concessione di Cinch Connectivity Solutions)
Conclusione
I progettisti di missioni spaziali LEO hanno bisogno di connettori che funzionino in modo affidabile di fronte a sfide come il degassamento, la temperatura, i raggi UV e ionizzanti, le vibrazioni e gli urti. Affidandosi a fornitori comprovati come Cinch Connectivity Solutions, possono beneficiare di una gamma di soluzioni progettate secondo gli standard più elevati per le missioni spaziali, per garantire il successo di ogni progetto.
Esonero della responsabilità: le opinioni, le convinzioni e i punti di vista espressi dai vari autori e/o dai partecipanti al forum su questo sito Web non riflettono necessariamente le opinioni, le convinzioni e i punti di vista di DigiKey o le sue politiche.