Articoli e blog

Image of Choosing the Right Brain for Your Project Scegliere l'hardware giusto per il tuo progetto

Scopri quali fattori devi prendere in considerazione nella scelta di una scheda di sviluppo/valutazione per il tuo progetto.

Image of I/O Voltage Standards and Their Role in Ensuring Microcontrollers Speak the Same Language Standard di tensione I/O e il loro ruolo nel garantire che i microcontroller parlino la stessa lingua

La compatibilità della tensione I/O è fondamentale nella progettazione di sistemi embedded. Senza una corretta traslazione di livello, una semplice connessione tra due chip può portare a guasti.

Image of What Are Robots? Tracing the Evolution and Future of Robotics Cosa sono i robot? Evoluzione e futuro della robotica

Un robot è una macchina programmabile in grado di rilevare, elaborare informazioni ed eseguire compiti in modo autonomo o con un certo livello di indicazioni da parte di operatori umani.

Image of Programming XRP Robot Using Thonny Programmazione di robot XRP con Thonny

Come utilizzare Thonny, un metodo alternativo per programmare XRP (Experimental Robotic Platform).

Image of SLAM from an Algorithmic Point of View (Part 2) La SLAM da un punto di vista algoritmico (Parte 2)

Una discussione delle tre tecniche principali utilizzate negli algoritmi SLAM per creare mappe di aree sconosciute per la navigazione dei robot.

Image of SLAM: How Robots Navigate the Unknown Terrain SLAM: come i robot navigano su terreni sconosciuti

Viene illustrato il concetto di localizzazione e mappatura simultanee (SLAM) e viene spiegato come incorporarlo nella vostra applicazione.