I buffer logici, i driver, i ricevitori e i transceiver consentono l'accesso isolato ai segnali logici provenienti da un circuito per utilizzarli in un altro circuito. I buffer passano il loro segnale d'ingresso, invariato o invertito, alla loro uscita e possono essere utilizzati per pulire un segnale debole o per pilotare un carico. In un simulatore a logica booleana, un buffer viene utilizzato principalmente per aumentare il ritardo di propagazione. I ricevitori logici e i transceiver permettono la comunicazione isolata tra bus dati.
I dispositivi della famiglia dei driver LED PMIC (circuito integrato di gestione dell'alimentazione) sono utilizzati per fornire un flusso di corrente di valore controllato a un carico, tipicamente un diodo a emissione luminosa (LED), da una fonte di alimentazione con una tensione nominalmente fissa. Le principali caratteristiche che li differenziano dai prodotti molto simili progettati per la regolazione della tensione includono una tensione di retroazione tipicamente più bassa (per migliorare l'efficienza del sistema) e una notevole presenza di sistemi per il controllo esterno del punto di funzionamento del dispositivo, utilizzati per implementare le funzioni di dimmeraggio nelle applicazioni di illuminazione.
I buffer logici, i driver, i ricevitori e i transceiver consentono l'accesso isolato ai segnali logici provenienti da un circuito per utilizzarli in un altro circuito. I buffer passano il loro segnale d'ingresso, invariato o invertito, alla loro uscita e possono essere utilizzati per pulire un segnale debole o per pilotare un carico. In un simulatore a logica booleana, un buffer viene utilizzato principalmente per aumentare il ritardo di propagazione. I ricevitori logici e i transceiver permettono la comunicazione isolata tra bus dati.
La memoria è un dispositivo a semiconduttore utilizzato in un circuito integrato come deposito per l'archiviazione di dati. Le memorie (volatili e non volatili) possono avere diversi formati, tra cui: CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM e SRAM. La capacità di questi dispositivi varia da 64 b a 6 Tb con vari tipi di interfaccia, ad esempio I²C, MMC, parallela, eMMC, seriale, monofilare, SPI, UFS, bus Xccela e 1 filo.
I prodotti della famiglia di processori embedded modulari integrano un microcontroller, un microprocessore, un processore di segnali digitali, un FPGA o un altro dispositivo di calcolo di questo tipo insieme a componenti di supporto come la memoria, la gestione dell'alimentazione, la temporizzazione e altri elementi necessari per il loro funzionamento. Sono idonei e destinati a essere integrati in un prodotto finale e offrono agli sviluppatori l'accesso alle moderne capacità di calcolo e di interfaccia senza richiedere un'esperienza di progettazione di hardware ad alta velocità.
I clock in tempo reale (RTC) forniscono informazioni sull'ora e/o sulla data in quasi tutti i dispositivi elettronici che hanno bisogno di mantenere l'ora esatta. I tipi sono: contatore binario, orologio/calendario/supervisore, contatore del tempo trascorso, phantom time chip, controller di sistema portatile, registratore di temperatura, registratore di eventi temporali e periferica timer. Le dimensioni della memoria integrata vanno da 2 B a 2 MB. Le opzioni di interfaccia sono I²C, parallela, seriale, SPI, 1 filo, 2 fili, 3 fili e 4 fili.
Touch screen controllers are integrated circuits that provide an interface between the touch screen sensor array and the device the screen operates. The controller receives position information from the sensor array which is usually resistive or capacitive. In turn, the position information is passed along to a microcontroller via a serial, parallel, USB, or UART interface.
I prodotti della famiglia comprendono regolatori a commutazione c.c./c.c. PMIC (circuito integrato di gestione dell'alimentazione). Si tratta di dispositivi a livello di componenti utilizzati in applicazioni che richiedono la stabilizzazione di una tensione di ingresso c.c. e/o la sua trasformazione in una tensione di uscita di grandezza diversa. Si distinguono da prodotti simili chiamati PMIC "controller" per la presenza di un elemento di commutazione principale integrato attraverso il quale passa la potenza erogata dal dispositivo.
Visualizza tutti i regolatori di tensione - regolatori a commutazione c.c./c.c.