Radiocrafts
Categorie di prodotto

Rete a rete IP RIIM™ e pannello RIIM
La rete mesh IP RIIM™ di Radiocrafts per la creazione di reti di accesso di grado industriale può essere monitorata e analizzata mediante il pannello RIIM.

RC1180-MBUS3 RF Module
Radiocrafts' world-leading 868 MHz Wireless M-Bus module is being used by many of the top-tier companies in the metering industry, with an installation base of more than 2 million units.

RC1882CEF-MIOTY1 RF Module
MIOTY is a low-power, wide-area network (LPWAN) protocol that was designed to have the best-in-class reliability and scalability of all available LPWAN technologies today to support massive industrial and commercial IoT deployments.
Tools and Support
PTM recenti
Radiocrafts
Radiocrafts progetta, produce e commercializza moduli RF standard ad alte prestazioni, di alta qualità ed economici per l'uso in una varietà di applicazioni wireless a corto raggio. La facilità d'uso di questi moduli consentirà all'utente di aumentare il successo di mercato grazie a un breve tempo di sviluppo e una veloce accelerazione a volumi di produzione, riducendo al contempo gli investimenti e il rischio.