EUR | USD

Raspberry Pi

- Raspberry Pi Foundation si impegna a portare la potenza del mondo digitale nelle mani delle persone in tutto il mondo, in modo che siano in grado di comprendere e plasmare il nostro mondo sempre più digitale, risolvere i problemi che ci accomunano e attrezzarci per le professioni del futuro.

La fondazione offre computer a basso costo e alte prestazioni che le persone utilizzano per imparare, risolvere i problemi e divertirsi. Raspberry Pi offre assistenza e formazione a un gran numero di persone per favorirne l'accesso all'informatica e alla fabbricazione digitale. La fondazione sviluppa risorse gratuite per formare le persone in informatica, in modo che possano creare progetti con il computer e per formare gli educatori.

Newest Products Visualizza tutto (6)

Raspberry Pi 4 Model B

Raspberry Pi’s first 28 nm-based product moves to a more modern process node that provides significant increase in processor, multimedia, and I/O performance. Per saperne di più

Raspberry Pi 3 Model A+

3 Model A+ di Raspberry Pi vanta un processore quad core a 64 bit di 1,4 GHz, LAN wireless dual band a 2,4 GHz e 5 GHz e Bluetooth® 4.2/BLE. Per saperne di più

Raspberry Pi 3 Model B+

Raspberry Pi 3 Model B+ has enhanced processing power, faster Ethernet, dual band Wi-Fi, Bluetooth 4.2/BLE, POE support. Per saperne di più

Compute Module 3 Series

The Raspberry Pi Compute Module 3 series in a flexible form factor is ideal for embedded applications. Per saperne di più

ReSpeaker 2-Mics Raspberry Pi HAT

ReSpeaker 2 Mics Raspberry Pi HAT di Seeed è una scheda di espansione a doppio microfono utile per realizzare un prodotto vocale più potente e flessibile che integra il servizio vocale Amazon Aleca, Google Assistant e così via. Per saperne di più

Raspberry Pi 3

Raspberry Pi 3 di Raspberry Pi è un dispositivo ideale per l'apprendimento, la codifica e la creazione di progetti. Per saperne di più

Featured Videos Visualizza tutto (14)

Raspberry PI 4 Model B | Digi-Key Daily

The Raspberry Pi 4 Model B offers ground-breaking increases in processor speed, multimedia performance, memory, and connectivity compared to the prior generation 3 Model B+ while retaining backward compatibility and similar power consumption.

The new Raspberry Pi 4B Functional Comparison to the Pi 3B+ - Another Teaching Moment

Learn the similarities between the new Raspberry Pi 4B and Raspberry Pi 3B+ as well as the upgrades in speed, capability and overall performance.

Keep your Raspberry Pi safe - Another Geek Moment | The Resident Geeks

This time on Another Geek Moment, Kyle demonstrates how a specialized solenoid is used to latch and unlatch the lid on a plastic Pi(e) case using a Raspberry Pi, a magnetic sensor and a few custom circuits.

Raspberry Pi 3 Model A+ | Digi-Key Daily

The Raspberry Pi 3 Model A+ is the latest product in the Raspberry Pi 3 range.

Sito Web del produttore