• Preferred Supplier

Patco Electronics

Patco Electronics

Patco Electronics è stata fondata nell'autunno 1992 allo scopo di fornire al settore dell'elettronica strumenti di gestione batteria allo stato dell'arte che coprono le proprietà chimiche impiegate nelle batterie secondarie. Il primo prodotto è un gestore per batterie al piombo-acido progettato per il controller piombo-acido Unitrode 3906. Da questo, Patco ha ampliato la linea piombo-acido con l'inclusione di gestori di corrente maggiori per batterie più grandi e algoritmi per la costruzione di batterie piombo-acido esclusive. A questi hanno fatto seguito i gestori NiCd e NiMH progettati a partire da controller specializzati. Una terza linea di prodotti si rivolge alle batterie agli ioni di litio in a mezzo prismatico prodotte da Saft America.

Patco ha sviluppato una nuova tecnologia per apparecchiature di gestione della batteria. Il calore è il nemico dell'elettronica e interferisce con la vita prevista a fatica degli elementi elettrici impiegati nella gestione batteria e con il rilevamento della temperatura nella batteria gestita. Attraverso un metodo di controllo proprietario, il gruppo tecnico di Patco ha sviluppato una tecnica per ritrasferire le informazioni di controllo dal chip di gestione della batteria per controllare un circuito di commutazione primario che produce la potenza a bassa tensione per la batteria. Questo approccio elimina gran parte del calore che si sarebbe dovuto gestire con una tecnica convenzionale.

A partire dall'autunno 1996, Patco Electronics occupa uno stabilimento proprio di 930 mq, situato su 2 ettari presso lo Spaceport Center Industrial Park, confinante con il Kennedy Space Center.