Software con tecnologia Fusion InvenSense Sensor
Software
La tecnologia Sensor Fusion è costituita da un motore di accelerazione hardware che chiamiamo Digital Motion Processor (DMP) e firmware di fusione dei sensori. La tecnologia Sensor Fusion consente la conversione di segnali analogici in segnali digitali e li assimila in modo intelligente in dati utilizzabili. La piattaforma Embedded MotionApps che include driver e librerie fornisce interfacce di programmazione delle applicazioni (API) e algoritmi di calibrazione che semplificano l'accesso a funzionalità complesse comunemente richieste dai clienti. Questa piattaforma utilizza l'output dal livello DMP per consentire ai progettisti di sistemi di utilizzare i dati del sensore nelle loro applicazioni senza la necessità di comprendere le uscite dettagliate del sensore di movimento e sviluppare algoritmi di interfaccia di movimento correlati. InvenSense offre numerose soluzioni integrate supportate da una varietà di piattaforme di microcontrollori.
MotionDriver 6.1 incorporato - Soluzione a 9 assi compatibile con tutte le architetture core ARM Mx
- Embedded MotionDriver 6.1 è la nostra prima soluzione a 9 assi in assoluto non bloccata su un MCU specifico. Questa versione è supportata in tutte le architetture core ARM Mx e supporta InvenSense MPU-6000, 6050, 6500, 9150 e 9250. La versione include librerie ottimizzate e progetti di esempio per core M3 e M4, nonché la libreria ARM generica per qualsiasi core Mx e una libreria e un progetto aggiuntivi per TI MSP430. eMD 6.1 include anche un client Python sia per la visualizzazione delle prestazioni del sensore sia per i comandi per la stampa dei dati. Questa soluzione ti consentirà di sfruttare e configurare facilmente numerose funzionalità del DMP e di trarre vantaggio dalle funzionalità dinamiche nella libreria software MPL.
MotionDriver integrato 5.1.2 - Soluzione a 6 assi supportata su tutte le piattaforme
- Embedded Motion Driver 5.1.2 è la nostra versione a sei assi di eMD 6.1. Se una bussola non è richiesta per la tua applicazione, ti consigliamo di utilizzarla. Questa è una soluzione sottile e leggera che può essere trasferita su qualsiasi MCU con poca difficoltà. Il driver è disponibile in full source con un'immagine binaria DMP responsabile della fusione e della calibrazione dei dati dal giroscopio e dall'accelerometro. Non esiste una libreria software inclusa in questa versione. Questa versione include una demo di Python Cube ed è anche molto adatta allo sviluppo di applicazioni. C'è anche un esempio di implementazione SPI se I2C non è adatto. Questo esempio SPI può essere utilizzato anche per eMD 6.1.
Libreria di rilevamento automatico delle attività: libreria a 6 assi per applicazioni di rilevamento del fitness supportate sulla piattaforma Atmel M4
- Questa libreria è progettata specificamente per le applicazioni di localizzazione del fitness indossate da polso e può rilevare numerose attività. Deve essere utilizzato con MPU-6555 o MPU-9255 e Atmel Cortex M4 (ATSAM4LS4A). Questa libreria è in grado di rilevare analisi di sedere, stare in piedi, camminare, correre, andare in bicicletta, nuotare, guidare e dormire su un dispositivo indossabile da polso. Questa soluzione è ideale per le applicazioni Smart Watch, Smart Band e Fitness Tracker che desiderano abilitare le funzionalità di prossima generazione per i prodotti indossabili. La libreria utilizza i dati calcolati sul sensore DMP (Digital Motion Processor) per riconoscere nuove attività in genere entro 10 secondi e con un'accuratezza del 95% per veri positivi. Un contapassi viene fornito con la libreria AAR ™ che beneficia della consapevolezza contestuale di sapere quali attività richiederanno passaggi e quali no. La libreria AAR ™ è ottimizzata per riconoscere l'attività "persistente" degli utenti utile nelle applicazioni in cui si sta tentando di catalogare il livello di fitness giornaliero dell'utente.
MoveaTV Demo - Demo SmartMotion Remote per PC e Android Nexus 10
- Per valutare queste dimostrazioni, InvenSense ha creato il kit di riferimento del telecomando SmartMotion. Entrambi i kit possono essere esplorati e valutati utilizzando le piattaforme remote T4 RF4CE o Bluetooth.
- Queste demo presentano il nostro SmartMotion Sever. In questa architettura i dati dei sensori grezzi vengono inviati dal telecomando all'host, che in genere è un set-top-box, una Smart TV o un dispositivo tablet. L'host contiene il firmware SmartMotion che elabora i dati del sensore non elaborato in comandi utente. Esistono due tipi di SMS disponibili per la valutazione, uno per Android e l'altro per PC.
Contestual Awareness Developer Kit 5.1 - Scheda fattore di forma sensore indossabile per sviluppo a 9 assi
- CA-SDK è il nostro ultimo SDK che presenta MPU-9250 e supporta il funzionamento a 9 assi. La MCU TI MSP430 è pre-flash prima della spedizione con la nostra libreria di software incorporato che consente il funzionamento a 9 assi. Questa libreria è inclusa anche come opzione nel pacchetto eMD 6.1. La scheda è inoltre popolata con un modulo Bluetooth e sensori di temperatura, umidità, pressione, prossimità, UV e luce ambientale per lo sviluppo di applicazioni contestuali. Questa scheda con fattore di forma del sensore indossabile può essere acquistata nel nostro negozio online InvenSense. Sono incluse una solida demo per Android e Python per la visualizzazione e la registrazione dei dati.
MotionFit Developer Kit 5.1 - Scheda fattore di forma sensore indossabile per sviluppo a 9 assi
- MotionFit SDK 5.1 è il nostro kit di sviluppo legacy che include MPU-9150 e supporta il funzionamento a 9 assi. La MCU TI MSP430 è pre-flash prima della spedizione con la nostra libreria di software incorporato che consente il funzionamento a 9 assi. Questa libreria è inclusa anche come opzione nel pacchetto eMD 6.1. Un modulo Bluetooth è anche a bordo per la comunicazione wireless. Questa scheda con fattore di forma del sensore indossabile è disponibile per l'acquisto nel nostro negozio online InvenSense. Sono inclusi una demo di Teapot, Android e Python per la visualizzazione e la registrazione dei dati.
Universal Datalogger 1.1 - Software di valutazione per la registrazione di dati grezzi
- Questa è una demo molto semplice che può stampare / trasmettere dati grezzi su un PC e deve essere utilizzata solo a scopo di valutazione. Sarà necessario un EVB per la parte che si desidera valutare e una scheda ARM che si interfaccia con l'EVB su I²C. * Supporta solo fino a Windows 7 *