Back to top

Bantam Tools

- La fresa da banco per PCB di Bantam Tools assicura affidabilità e precisione professionale in una macchina facile da usare, veloce e dal prezzo conveniente. La nuova macchina è dotata di funzionalità software e accessori hardware che consentono una prototipazione dell'elettronica più rapida, economica ed efficiente. Ingegneri e progettisti possono creare prototipi di PCB in un solo giorno, rispetto alle settimane che potrebbero essere necessarie esternalizzando la produzione delle schede. La fresa da banco per PCB di Bantam Tools è una soluzione economica rispetto ad altre macchine e servizi più costosi.

+più

Nuovi prodotti Visualizza tutto (2)

Image of Bantam Tools' Desktop PCB Milling Machine Bundle

Bundle avanzato fresa da banco per PCB

Il bundle avanzato fresa da banco per PCB di Bantam Tools viene fornito con una garanzia di 2 anni quando i componenti richiesti vengono acquistati insieme.

Per saperne di più
Image of Bantam Tools' Desktop PCB Milling Machine

Fresa da banco per PCB

La fresa da banco per PCB di Bantam Tools gestisce senza problemi PCB fronte/retro con piste e spazi di 6 mil e opera direttamente da file Gerber.

Per saperne di più

Featured Videos Visualizza tutto (11)

Create PCBs for Rapid Prototyping – Part 3 – Creating & Milling a Single Sided PCB

Shawn Hymel demonstrates the step by step procedure to produce a single side breakout PCB in a Bantam Milling machine. From board insertion to bit selection and order of operation, Shawn details each step with useful tips and hints to ensure success.

Data di pubblicazione: 2019-03-27

Create PCBs for Rapid Prototyping – Part 4 – Creating & Milling a Double Sided PCB

Using an ESP3266 RF Tranceiver IoT project as an example, Shawn Hymel demonstrates the step by step procedure to produce a double side PCB in a Bantam Milling machine. From board insertion to bit selection and order of operation, Shawn details each s

Data di pubblicazione: 2019-03-27

Using KiCad to design a PCB; Part2 – Maker.io Tutorial | Digi-Key Electronics

Shawn Hymel walks through the process of designing a custom PCB using KiCad and prototyping the board using a Bantam Tools milling machine and gerber files.

Data di pubblicazione: 2019-03-27

Create PCBs for Rapid Prototyping – Part 1 – Setting up a Bantam Tools PCB Milling Machine

Shawn Hymel explains how to set up and configure a Bantam Tools PCB milling machine in detail including tips and tricks to ease use and prevent accidents. Shawn provides an overview of the PCB materials, accessories and commonly used bits.

Data di pubblicazione: 2019-03-27

Sito Web del produttore