• Preferred Supplier

Allegro MicroSystems

Image of Allegro Replace the Shunt

Sostituisci lo shunt

Scopri le soluzioni a sensori integrati senza shunt di Allegro, che eliminano la necessità di un resistore di shunt esterno, per maggiore efficienza e migliore isolamento, dimensioni più piccole e prestazioni complessivamente migliori per tutti i tuoi sistemi elettronici. Disponibili su Digikey.

Image of Allegro XtremeSense TMR Technology

Tecnologia TMR XtremeSense™

I sensori di Allegro con tecnologia TMR XtremeSense offrono la massima sensibilità magnetica, il minor consumo energetico e le dimensioni più compatte rispetto alle tecnologie Hall, AMR e GMR.

Image of Allegro APS12753/APS11753 Sensors

Sensori magnetici a micropotenza APS12753/APS11753

I sensori magnetici a effetto Hall a micropotenza APS12753 e APS11753 di Allegro MicroSystems sono progettati per trasformare le applicazioni alimentate a batteria e a risparmio energetico.

Image of Allegro New Era of Robotics

Una nuova era nella robotica. Rilevamento più intelligente. Movimento più fluido.

Allegro offre un portafoglio dinamico di sensori e driver per motori con cui gli ingegneri possono sviluppare sistemi robotici ad alte prestazioni in modo rapido e semplice, assicurando loro al contempo robustezza e affidabilità.

Image of Allegro 48V Solutions

Soluzioni per sistemi a 48 V

Esplora l'ampia gamma di sistemi a 48 V di Allegro, che offre sensori e CI di potenza, gate driver, schede di valutazione per una miriade di soluzioni per applicazioni automotive, industriali, di energia pulita e data center.

Strumenti e supporto

Video in evidenza

Allegro MicroSystems Micropower Switch and Latch Sensors
Allegro MicroSystems Micropower Switch and Latch Sensors
AGV and AMR Application Video
AGV and AMR Application Video
ACS37041 - Integrated Hall Effect Current Sensor
ACS37041 - Integrated Hall Effect Current Sensor
How magnetic current sensors outperform shunt-based solutions
How magnetic current sensors outperform shunt-based solutions
Visualizza tutto

PTM recenti

Image of Allegro Microsystems APM80950 and APM80951 LED Driver Modules
10 minutes
APM80950 and APM80951 LED Driver Modules
This presentation will introduce the APM80950 and APM80951 LED driver modules from Allegro MicroSystems.
Allegro's A17700 Pressure Sensor Interface IC
5 minutes
A17700 Pressure Sensor Interface IC
This presentation will discuss the features, specifications, and applications for the A17700 pressure sensor IC.
Image of Allegro MicroSystems' ATS19580LSNxxx-xxxxxx-x Back-Biased GMR Speed and Direction Sensor
5 minutes
ATS19580LSNx Back-Biased GMR Speed and Direction Sensor
Allegro MicroSystems' back-biased GMR speed and direction sensor is ideal for gear tooth sensing in applications such as automotive transmission.
Allegro's Alternatives to Shunts for Current Sensing
5 minutes
Alternatives to Shunts for Current Sensing
Comparison between shunt current measurement and magnetic current measurement. What are the advantages and disadvantages of both technologies and where to use which technique.
Image of Allegro Microsystems Magnetic High-Current Sensors - Magnetic High-Current Sensors
10 minutes
Magnetic High-Current Sensors
This presentation will provide an introduction to the different Hall-based high-current sensor IC solutions from Allegro Microsystems.
Image of Allegro's AC/DC Highly Isolated Power Monitoring Sensor
5 minutes
AC/DC Highly Isolated Power Monitoring Sensor
This presentation will provide an introduction of the Power Monitoring challenges, applications and solutions that Allegro Microsystems can provide to customers searching for better energy efficiencies in their system, or just giving an indication of the power consumption in real time to the user.
Visualizza tutto

Allegro MicroSystems

Allegro MicroSystems sta ridefinendo il futuro delle tecnologie di alimentazione e rilevamento. Dall'energia da fonti rinnovabili ai sistemi avanzati di mobilità e controllo del movimento, l'azienda si dedica allo sviluppo di soluzioni intelligenti che fanno avanzare il mondo per offrire ai clienti un vantaggio competitivo. Con uffici tecnici, di produzione e assistenza globali, Allegro è un partner fidato sia per le grandi imprese che per i leader di mercato regionali in tutto il mondo.