Tiristori

10 261 Risultati
Produttori in evidenza
Image of Littelfuse logo
Image of STMicroelectronics color logo
Image of WeEn Semiconductors color logo
Image of Renesas Electronics America logo
Image of Littelfuse logo
Image of Infineon Technology Logo

Tipi di tiristori


Il tiristore è un dispositivo a semiconduttore allo stato solido composto da una struttura p-n-p-n a quattro strati che funziona come un interruttore bistabile. Una volta innescato, tipicamente da una piccola corrente di gate, permette il passaggio di corrente tra l'anodo e il catodo e continua a condurre finché rimane in polarizzazione diretta. I tiristori sono particolarmente apprezzati nell'elettronica di potenza per la loro capacità di gestire in modo efficiente tensioni e correnti elevate. Sono ampiamente utilizzati in applicazioni quali azionamento di motori c.c. e c.a., alimentatori, dimmer per luci e sistemi di regolazione della tensione. Il tipo più conosciuto è il raddrizzatore controllato al silicio (SCR), ideale per i circuiti che richiedono un controllo preciso della potenza, in particolare in ambienti unidirezionali e ad alta potenza.

Esistono quattro tipi principali di tiristori, ciascuno adatto ad applicazioni specifiche:
  • SCR (raddrizzatore controllato al silicio): un tiristore unidirezionale che si accende quando viene applicato un impulso di gate e rimane acceso finché la corrente rimane al di sopra di un livello di mantenimento. Ideale per azionamento di motori c.c., raddrizzatori controllati e commutazione ad alta potenza.
  • TRIAC (triodo per corrente alternata): un tiristore bidirezionale che può condurre in entrambe le direzioni, comunemente utilizzato in applicazioni di controllo dell'alimentazione in corrente alternata, come i dimmer per luci, i regolatori di velocità delle ventole e gli elettrodomestici.
  • DIAC (diodo per corrente alternata): dispositivo trigger bidirezionale senza gate, utilizzato per attivare i TRIAC interrompendosi a una determinata soglia di tensione. Spesso presente nei circuiti di temporizzazione e regolazione di fase.
  • SIDAC (diodo al silicio per corrente alternata): funzione simile al DIAC, ma in grado di gestire tensioni e correnti più elevate. Tipicamente utilizzato nella protezione dalle sovratensioni e nei circuiti a impulsi ad alta energia.
Quando si sceglie un tiristore, è fondamentale considerare fattori quali l'applicazione in c.a. o c.c., la necessità di una conduzione bidirezionale o unidirezionale, i valori di tensione e corrente richiesti e il metodo di attivazione. Questo garantisce prestazioni, durata e sicurezza ottimali nella progettazione del controllo di potenza.