Diodi

145 058 Risultati
Produttori in evidenza
Image of Vishay color logo
Image of onsemi logo
Image of Taiwan Semiconductor Logo
Image of Diodes' Logo
Image of Renesas Electronics America logo
Image of PANJIT Logo

Diodi


Un diodo è un dispositivo semiconduttore che principalmente consente il flusso di corrente in una direzione, bloccandolo nella direzione inversa. Questo comportamento è ottenuto attraverso una giunzione p-n, in cui i materiali semiconduttori di tipo p e di tipo n formano una regione di carica spaziale che controlla il movimento dei portatori di carica in base alla tensione applicata. Mentre la maggior parte dei diodi conduce solo quando ha una polarizzazione diretta, alcuni tipi, come il diodo Zener, sono progettati appositamente per condurre in polarizzazione inversa una volta raggiunta una specifica tensione di rottura, il che li rende ideali per la regolazione della tensione e la protezione dalle sovratensioni.

Selezione dei diodi

Per l'alimentazione e la conversione c.a./c.c.

  • Diodi raddrizzatori standard: utilizza questi diodi per la conversione c.a./c.c. di base negli alimentatori o per le applicazioni di commutazione.

  • Raddrizzatori a ponte: scegli questi set preconfezionati di quattro diodi (monofase) o sei diodi (trifase) quando è necessario il raddrizzamento a onda intera dell'alimentazione c.a. A differenza delle configurazioni a diodo singolo che utilizzano solo metà della forma d'onda c.a., i raddrizzatori a ponte convertono entrambi i semicicli positivi e negativi in un'uscita c.c. positiva, con una conversione di potenza efficiente e una tensione di uscita più uniforme con meno ondulazioni.


  • Per applicazioni RF/ad alta velocità

  • Diodi Schottky: scegli questi diodi quando sono necessarie velocità di commutazione elevate e una bassa caduta di tensione (0,2 ~ 0,4 V rispetto a 0,6 ~ 0,7 V dei diodi standard). I diodi Schottky utilizzano una giunzione metallo-semiconduttore invece di una giunzione p-n, che consente un movimento più rapido degli elettroni e un tempo di recupero ridotto. Questo li rende ideali per le applicazioni ad alta frequenza come i circuiti digitali, le applicazioni RF e gli alimentatori a commutazione in cui l'efficienza è cruciale.

  • Diodi PIN: ideali per la commutazione RF e l'attenuazione del segnale con distorsione minima alle alte frequenze. Questi diodi presentano uno strato semiconduttore intrinseco (non drogato) tra le regioni di tipo p e di tipo n, che ne migliora le prestazioni ad alta frequenza. La loro resistenza può essere controllata variando la corrente di polarizzazione diretta, il che li rende eccellenti per gli interruttori RF, gli attenuatori e i modulatori nelle apparecchiature di comunicazione.

  • Per la sintonizzazione di frequenza

  • Diodi varicap: forniscono una capacità variabile quando sono soggetti a polarizzazione inversa, il che li rende perfetti per i circuiti di sintonizzazione di radio e oscillatori. Quando la tensione inversa applicata a questi diodi cambia, cambia anche l'ampiezza della regione di carica spaziale tra le regioni p e n, che modifica di fatto la capacità. Questa proprietà di capacità controllata in tensione consente la sintonizzazione elettronica in applicazioni quali ricevitori radio FM, oscillatori controllati in tensione e sintetizzatori di frequenza.

  • Per la regolazione della tensione

  • Diodi Zener: mantengono una tensione costante quando funzionano in modalità di polarizzazione inversa oltre la loro tensione di rottura, il che li rende eccellenti per la regolazione della tensione. A differenza dei normali diodi, che possono essere danneggiati dalla rottura inversa, i diodi Zener sono progettati specificamente per funzionare in modo sicuro in questa regione. Sono realizzati con tensioni di rottura specifiche e precise che consentono di bloccare la tensione in eccesso e di proteggere i componenti sensibili nei circuiti in cui la stabilità di tensione è fondamentale.