Tubi di calore individuali

Tubi di calore scanalati, a maglie, in polvere e ibridi di Wakefield Thermal

Image of Wakefield Thermal's Individual Heat PipesI tubi di calore di Wakefield Thermal sono un meccanismo di trasporto per trasferire il calore dalla sorgente a una zona in cui possa essere dissipato. I tubi di calore in realtà non dissipano il calore e sono pertanto incorporati come meccanismo di ausilio in molti tipi differenti di dissipatori di calore. Un tubo di calore è un tubo in rame con una struttura di assorbimento interna sigillata su entrambe le estremità e con una piccola quantità di acqua all'interno. Quando viene applicato calore al tubo, l'acqua raggiunge il punto di ebollizione e si trasforma in gas, che quindi passa alla sezione più fredda del tubo di calore, dove si condensa e si ritrasforma in liquido. È l'evaporazione e la condensa dell'acqua che crea l'azione di pompaggio per spostare l'acqua (e quindi il calore) lungo il tubo.

Sono disponibili molti tipi di strutture di assorbimento utilizzabili all'interno del tubo di calore e che in genere sono classificate come di tipo scanalato, a maglie, in polvere e ibrido. Un tubo di calore scanalato è un tubo in rame con una serie di scanalature superficiali lungo il perimetro interno. Quando l'acqua è in fase liquida scorre nelle scanalature e quando è in fase vapore scorre nello spazio aperto del tubo. I tubi scanalati possono essere utilizzati con orientamento orizzontale, ma hanno prestazioni molto limitate se utilizzati a 15° dal piano orizzontale.

Un tubo di calore a maglie è un tubo in rame dalle pareti lisce con una maglia di rame intessuta che riveste l'interno del tubo. La maglia è progettata per rimanere in contatto con le pareti del tubo nelle aree in cui il tubo può piegarsi o appiattirsi. I tubi a maglie possono essere utilizzati in orizzontale e a circa 30° dall'orientamento orizzontale.

Un tubo di calore in polvere è anche denominato un tubo di calore sinterizzato. Durante il processo di produzione, viene installato un mandrino al centro del tubo che viene coperto di polvere di rame. Quando la polvere risulta impaccata a sufficienza, i componenti sono posti in un forno di sinterizzazione. Una volta a temperatura, la polvere di l si attacca al tubo e a se stessa, formando molte tasche interne come una spugna. A causa delle piccole dimensioni delle tasche, i tubi sinterizzati possono trasportare in modo efficiente l'acqua e possono essere utilizzati in orizzontale, verticale e a tutti i punti intermedi, anche capovolti.

Le prestazioni (quantità di calore che può essere trasferita) di un tubo di calore dipendono dalla sua lunghezza, dal diametro, dalla struttura di assorbimento e dalla sua forma complessiva. Maggiore è il diametro, superiore sarà la potenza trasportabile, ma maggiore è la lunghezza, meno capace sarà il tubo. I tubi di calore sinterizzati sono migliori di quelli a maglie, che a loro volta sono migliori di quelli scanalati. I tubi di calore possono essere piegati e appiattiti per portare il calore dove necessario o possono essere inseriti in spazi ristretti, ma queste modifiche inficiano il calore totale che può essere trasportato. Nei casi in cui la quantità di calore da trasportare è eccessiva per un singolo tubo, si possono usare molteplici tubi in parallelo e in serie per trasportare maggiore calore su distanze maggiori.

I tubi di calore ad alte prestazioni di Wakefield Thermal sono utilizzati in molte applicazioni in vari settori industriali. Alcune applicazioni includono: automotive, elettronica di consumo, illuminazione a LED, medicale, semiconduttori ad alta potenza, aerospaziale e difesa.

Caratteristiche

  • Materiale del tubo: rame
  • Struttura di assorbimento: polvere di rame sinterizzata
  • Leggeri
  • Versatili con alte prestazioni termiche

Flat Heat Pipes

ImmagineCodice produttoreDescrizioneResistenza termicaTipo di trecciaLunghezzaQuantità disponibilePrezzo
HEAT PIPE FLAT 3X8.1X150MM121721HEAT PIPE FLAT 3X8.1X150MM-Sinterizzato5,906" (150,00mm)100 - Immediatamente$7.92Vedi i dettagli
HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X100MM121725HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X100MM-Sinterizzato3,937" (100,00mm)73 - Immediatamente$8.29Vedi i dettagli
HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X150MM121726HEAT PIPE FLAT 4.5X10.41X150MM-Sinterizzato5,906" (150,00mm)126 - Immediatamente$9.57Vedi i dettagli

Round Heat Pipes

ImmagineCodice produttoreDescrizioneTipo di trecciaAltezzaQuantità disponibilePrezzoVedi i dettagli
HEAT PIPE ROUND 6 OD 100MM110578HEAT PIPE ROUND 6 OD 100MMSinterizzato-249 - Immediatamente$12.78Vedi i dettagli
HEAT PIPE ROUND 4 OD 100MM121687HEAT PIPE ROUND 4 OD 100MM--0 - Immediatamente$9.78Vedi i dettagli
HEAT PIPE ROUND 6 OD 200MM110580HEAT PIPE ROUND 6 OD 200MM--6635 - Immediatamente$13.45Vedi i dettagli
Data di pubblicazione: 2015-03-05