Centro di progettazione WEBENCH®

Aumenta l'efficienza con gli intuitivi strumenti di progettazione che generano risultati personalizzabili.

Utilizzate i rinomati strumenti di progettazione WEBENCH® di TI per confrontare simultaneamente le prestazioni di più dispositivi a fronte di molteplici requisiti dei circuiti. Ottenete accesso immediato ai più recenti modelli di simulazione, dati parametrici e informazioni sui contenitori per applicazioni di alimentazione, illuminazione e rilevamento. Gli strumenti di progettazione WEBENCH offrono strumenti fondamentali per creare progetti a circuito singolo e strumenti avanzati per creare progetti a livello sistemico.

WEBENCH® Optimizer Dial di TI

 

WEBENCH Optimizer Dial semplifica e velocizza la regolazione degli algoritmi WEBENCH per la creazione dei circuiti. I risultati iniziali sono impostati per fornire una soluzione progettuale bilanciata sensibile alla facilità d'uso del progetto e un rapporto equilibrato tra ingombro contenuto e alta efficienza. Esaminate i risultati, ruotate nuovamente il selettore e confrontate istantaneamente le alternative. I valori di sistema del progetto migliore che soddisfa i requisiti di partenza appaiono sotto Optimizer Dial.

 

  • Strumenti di progettazione per circuiti singoli
  • Strumenti di progettazione gerarchica avanzata
  • Simulazione dei modelli
  • Alimentazione avanzata

Strumenti di progettazione per circuiti singoli


Strumenti di progettazione per circuiti singoli di TI

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH offre un ambiente completo per progettare il sistema di alimentazione dotato anche di strumenti di prototipazione per creare alimentatori o convertitori che soddisfino i requisiti specifici dei progetti. Definite la tensione di ingresso e di uscita e la corrente di uscita di un alimentatore. Selezionate una delle possibili soluzioni complete in pochi secondi nell'interfaccia di WEBENCH Visualizer. Utilizzate WEBENCH Optimizer Dial per affinare la selezione. Fare clic per ingrandire



WEBENCH® LED Designer di TI

WEBENCH® LED Designer

Configurate rapidamente un progetto di illuminazione LED comprendente fino a 60 LED in stringhe seriali o parallele. Esaminate visivamente i dati parametrici dettagliati di 450 dei più recenti componenti LED proposti da produttori leader. Selezionate con la semplice pressione di un tasto il LED ad alta luminosità preferito, abbinate tale selezione a uno dei driver LED di TI e create facilmente un circuito alimentatore a corrente costante ottimizzato. Inserite i requisiti dimensionali e di efficienza tramite Optimizer Dial, confrontate e simulate il comportamento del circuito sotto condizioni dinamiche, tra cui avviamento, stato stazionario, dimmeraggio a modulazione di larghezza di impulso e con transitori di linea. Fare clic per ingrandire

WEBENCH® Sensor AFE Designer

WEBENCH Sensor AFE Designer per i CI Sensor AFE configurabili offre la possibilità di selezionare un sensore, progettare e configurare la soluzione e quindi scaricarne i dati in Sensor AFE. Una tipica applicazione di rilevamento che tipicamente richiede diverse schede e fino a 25 componenti, si riduce a un solo CI di TI. Le settimane o i mesi necessari per creare il progetto di un sistema a sensori si riducono a pochi minuti con gli strumenti e i prodotti di TI.

WEBENCH® Sensor Designer

WEBENCH Sensor Designer è la soluzione completa di progettazione dei circuiti per applicazioni di rilevamento comune, trasmettitori o trasduttori. Iniziate selezionando un sensore dall'elenco dei prodotti dei leader di settore o specificando parametricamente i requisiti particolari del progetto per creare un sensore personalizzato. Sensor Designer offre prestazioni del percorso di segnale ottimizzate, distinta base, previsione dei costi e collegamenti a schede di valutazione e altri strumenti per eseguire i test e la validazione della soluzione simulata.

Strumenti di progettazione gerarchica avanzata


WEBENCH® Power Architect

Create velocemente, ottimizzate e implementate alimentatori c.c./c.c. multiuscita ad alte prestazioni per un intero sistema. Definite la sorgente di tensione di ingresso, elencate la tensione di uscita e i carichi di corrente desiderati e lasciate che WEBENCH® Power Architect generi i carichi comuni per creare una gamma di topologie a rail intermedie e ottimizzare ciascun alimentatore. I risultati vengono visualizzati a livello di sistema per confrontare le alternative e selezionare la soluzione finale in base al prezzo, all'efficienza e all'ingombro.

  • Progettate velocemente e simulate un intero sistema di alimentazione
  • Configurate facilmente i requisiti del carico di alimentazione in termini di tensione e corrente
  • Ottimizzate l'ingombro complessivo e i costi di distinta base dell'intero sistema
  • Eseguite le simulazioni elettriche e termiche

WEBENCH® System Power Architect

Gli intuitivi strumenti di progettazione WEBENCH possono aiutare a creare in pochi minuti un sistema di alimentazione isolato con capacità di sostituzione a caldo. WEBENCH System Power Architect offre potenti capacità di progettazione per creare e ottimizzare un sistema di alimentazione completo da bordo scheda al punto di carico più basso. Aggiungete facilmente la protezione di sostituzione a caldo e l'isolamento a un sistema che richiede carichi multipli.

  • Pilotaggio di carichi multipli
  • Personalizzate le tensioni di uscita e le correnti di carico
  • Oltre 200 FPGA e processori preconfigurati con parametri critici
  • Aggiungete e configurate carichi personalizzati per il sistema

WEBENCH® Processor Power Architect

Modellate e ottimizzate in pochi minuti gli alimentatori per i processori ARM®.

  • Incorpora i requisiti di erogazione dettagliati di oltre 450 FPGA e microcontroller/microprocessori
  • Incorpora numerosi carichi unici per comandare con precisione le tensioni specificate
  • Include le specifiche limitazioni per ripple, filtraggio del rumore, sincronizzazione e separazione degli alimentatori, così come le definizioni di avviamento (avvio graduale)

WEBENCH® FPGA Power Architect

Con un solo clic, preparate i carichi dell'alimentatore per gli FPGA di ultima generazione, inclusivi di tutti i requisiti di tensione e corrente con la specifica di sequenziamento, filtraggio del rumore e sensibilità di ripple. Configurate rapidamente alimentatori FPGA a carico multiplo e rail multipli per la simulazione e l'ottimizzazione.

  • Risparmiate tempo e aumentate la precisione con la configurazione a un solo clic
  • Modificate i carichi in base alle esigenze del sistema alla luce delle linee guida prestazionali indicate nella scheda tecnica
  • Ottimizzate la selezione delle topologie di alimentazione preferite, tra cui architetture buck, boost, buck-boost, flyback e SEPIC
  • Penetrate il mercato più velocemente con un progetto completo che documenta un'architettura di alimentazione ottimizzata

WEBENCH® LED Architect

Create istantaneamente progetti di illuminazione LED alternativi e metteteli a confronto sulla base dei criteri di efficienza, dimensione e costo per emissioni luminose fino a 100.000 lumen. WEBENCH LED Architect è semplice da utilizzare e potente e offre un'ampia gamma di opzioni per confrontare, selezionare e ottimizzare i sistemi di illuminazione.

  • Specificate l'emissione luminosa desiderata
  • Scegliete la soluzione LED/dissipatore di calore consigliata tra quelle create in pochi secondi
  • Sfruttate una libreria dettagliata contenente 450 dei componenti LED di ultima generazione e 30 dissipatori di calore
  • Ottimizzate le combinazioni in base a gestione termica e funzionamento affidabile

Simulazione dei modelli


Software di simulazione TINA-TI™ Spice

  • Programma di simulazione analogica intuitivo, basato su SPICE
  • Libreria di macromodelli attivi e passivi di TI
  • Migliaia di modelli e circuiti integrati per componenti di amplificatori e alimentatore a commutazione

Scarica TINA-TI con modelli SPICE da ti.com/tina-ti.

Alimentazione avanzata


Advanced Options

Per i progettisti di alimentatori che vogliono più controllo sul progetto e sulle caratteristiche dei componenti o che devono adeguarsi a specifiche caratteristiche del prodotto finale, WEBENCH Advanced Options costituisce un mezzo per restringere rapidamente il campo verso poche soluzioni personalizzate complesse.

Compensation Designer

Se ci si deve attenere a requisiti specifici del componente di loop e si desidera imbroccare il progetto al primo tentativo, Compensation Designer aiuta ad evitare gli errori e consente di apportare correzioni al progetto immediatamente, pur rispettando i requisiti necessari. Basta perdere tempo ed energie inutilmente!

Simulation Export

La funzione Simulation Export di WEBENCH permette e di esportare la potenza di WEBENCH o di filtrare i progetti completamente personalizzati nel simulatore TINA-TI™ e negli strumenti Altium® Designer e Cadence Allegro. In pochi secondi il progetto esportato viene reso autonomo, con simboli, schemi, impostazioni per collaudo a banco e per la simulazione, tutto l'occorrente per simulare il progetto negli strumenti CAD preferiti offline.

Italiano  |  English  |  Deutsch