Sensori digitali Hall con interruttore senza contatto

I sensori digitali Hall con interruttore senza contatto ad alta precisione e alta sensibilità di Standex Electronics sono adatti per il rilevamento esigente di campi magnetici industriali.

Immagine dei sensori digitali Hall con interruttore senza contatto di Standex-Meder Electronics I sensori digitali Hall con interruttore di Standex Electronics offrono un rilevamento magnetico affidabile e di alta precisione su intervalli di rilevamento più ampi, resistendo alle difficili condizioni delle applicazioni industriali. I sensori Hall con interruttore utilizzano la tecnologia a effetto Hall a stato solido con comprovata affidabilità a lungo termine assicurando un funzionamento senza rimbalzo in un ampio intervallo di temperature. Un altro elemento chiave che assicura la longevità del sensore è che Standex Electronics produce i suoi sensori in un alloggiamento completamente sigillato e resistente alle condizioni ambientali.

Entrambi i sensori Hall con interruttore HS1 e DHS1 misurano velocità, posizione, prossimità o conteggio a un punto di lavoro dell'interruttore di 55 gauss. I sensori Hall con interruttore HS1 utilizzano un singolo impulso di uscita digitale a onda quadra sensibile al polo sud. Questo sensore unipolare non risponde ai campi magnetici del polo nord, ma si attiva/disattiva solo in presenza o in assenza di un campo magnetico del polo sud. Quando è presente il campo magnetico del polo sud, un sensore HS1 con uscita NPN si attiva e segnala un'uscita bassa. Tuttavia, un'uscita PNP diventa alta quando il sensore si attiva.

I sensori Hall con interruttore DHS1 sono omnipolari e funzionano come interruttori di finecorsa direzionali utilizzando due uscite digitali a impulsi, un polo sud e un polo nord. In questo caso, è possibile montare i magneti a entrambe le estremità dell'intervallo di movimento. Quando viene rilevato il campo del polo sud, l'uscita del canale A dei sensori si attiva e diventa bassa, mentre l'uscita del canale B si disattiva e diventa alta. Al contrario, quando il campo del polo sud si ritrae, l'uscita del canale A dei sensori si disattiva e diventa alta, mentre l'uscita del canale B si attiva e diventa bassa. Notare che l'elemento polo sud si trova più vicino alla superficie del sensore e verrà rilevato con una distanza operativa leggermente maggiore.

I sensori Hall con interruttore funzionano in qualsiasi orientamento. I sensori di Standex Electronics sigillati in alloggiamenti filettati sono forniti con dadi di bloccaggio da utilizzare per impostare il traferro. Al contrario, gli alloggiamenti per montaggio con flangia, facili da installare, creano un traferro fisso tra il bersaglio e la superficie del sensore. La distanza di rilevamento del bersaglio dipende dalla forma, dalle dimensioni e dal contenuto ferroso del bersaglio.

Standex Electronics personalizza i sensori Hall con interruttore in base alle applicazioni specifiche degli utenti, compreso il rilevamento omnipolare o unipolare selettivo. È possibile modificare, aggiornare o potenziare qualsiasi sensore con una vasta scelta di alloggiamenti e connessioni. Gli alloggiamenti dei sensori includono, a titolo esemplificativo, contenitori stampati, in alluminio, in acciaio inox, filettati, per montaggio con flangia, nonché contenitori specifici degli utenti. I tipi di connessione includono connettori integrali, Deutsch, Amphenol, ponticelli flessibili e fili liberi, di qualsiasi lunghezza. Le applicazioni tipiche comprendono velocità, posizione, prossimità o conteggio, rilevamento di magneti in terre rare o campi magnetici in automotive e macchinari pesanti, attrezzature agricole, produzione e sistemi industriali.

Caratteristiche
  • Alta resistenza a urti e vibrazioni
  • Robusto alloggiamento completamente sigillato
  • Maggiore distanza di rilevamento rispetto ai sensori Hall standard
  • Funzionamento a gauss inferiori rispetto ai sensori Hall standard
  • Rilevamento di magneti in terre rare o campi magnetici
  • Alloggiamenti compatti in acciaio inox con connettore integrato
  • Stabilità della temperatura su un ampio intervallo
  • Stato solido, senza contatto (senza usura)
  • Protezione da cortocircuiti
  • Velocità zero reale
  • Isteresi interna
  • Durevole per l'uso in ambienti difficili
  • Non è richiesto alcun orientamento
  • Programmazione personalizzata dei punti di commutazione
Applicazioni
  • Conferma di allineamento o prossimità di contenitori/carrelli/vassoi nelle linee di produzione
  • Velocità di alberi e ingranaggi nelle attrezzature agricole
  • Monitoraggio della velocità in sistemi a nastro trasportatore e linee di assemblaggio
  • Temporizzazione di camme e alberi a gomiti
  • Risoluzione della velocità nelle apparecchiature di automazione
  • Feedback di conteggio componenti in produzione e collaudo
  • Risoluzione della velocità di accessori industriali e agricoli
  • Misurazione della velocità di avanzamento di gru e argani
  • Risoluzione dei giri motore
  • Misurazione della velocità di veicoli/ruote
  • Sistemi di pulegge in produzione
  • Monitoraggio degli ingranaggi nelle trasmissioni

Contactless Digital Hall Switch Sensors

ImmagineCodice produttoreDescrizioneQuantità disponibilePrezzoVedi i dettagli
SEN HALL EFFECT SW DIGI W LEADSS38-HS1-5KP21SEN HALL EFFECT SW DIGI W LEADS41 - Immediatamente$57.94Vedi i dettagli
SEN HALL EFFECT SW NPN CONNECTORM12-HS1-5KCB2SEN HALL EFFECT SW NPN CONNECTOR8 - Immediatamente$51.07Vedi i dettagli
SEN HALL EFFECT SW PNP W LEADSA47-HS1-P5P21SEN HALL EFFECT SW PNP W LEADS3 - Immediatamente$50.63Vedi i dettagli
SEN HALL EFFECT SW NPN W LEADSA47-HS1-5KP21SEN HALL EFFECT SW NPN W LEADS10 - Immediatamente$48.39Vedi i dettagli
SEN HALL EFFECT SW NPN CBL LEADSS12-DHS1-5KSA5SEN HALL EFFECT SW NPN CBL LEADS27 - Immediatamente$75.06Vedi i dettagli
SEN HALL EFFECT SW NPN W LEADSMFM7-DHS1-5KCD4SEN HALL EFFECT SW NPN W LEADS15 - Immediatamente$51.11Vedi i dettagli
SEN HALL EFFECT SW NPN CONNECTORS63B-DHS1-5KCB2ASEN HALL EFFECT SW NPN CONNECTOR8 - Immediatamente$105.44Vedi i dettagli
Data di pubblicazione: 2022-12-12