DigiKey presenta nuovi prodotti a Embedded World 2026

Lo stand dell'azienda terrà dimostrazioni di prodotti di Arduino, Microchip, NXP, STMicroelectronics e altri produttori

NORIMBERGA, Germania - 25 febbraio 2026

image of DigiKey Spotlights New Products at Embedded World 2026 DigiKey presenterà nuovi prodotti, terrà dimostrazioni tecniche, metterà in palio dei premi e offrirà molto altro ancora presso il suo stand 4A-633 nel corso dell'Embedded World 2026.

Durante l'Embedded World 2026 che si terrà a Norimberga (in Germania) dal 10 al 12 marzo, DigiKey, leader mondiale nella distribuzione di componenti elettronici e prodotti per l'automazione, presenterà presso il suo stand 4A-633 gli ultimi prodotti per sistemi embedded dei principali fornitori a livello globale. Nel corso dell'evento l'azienda presenterà inoltre capacità tecniche e strumenti presso il rinomato DigiKey TechBench e metterà in palio fantastici premi.

"DigiKey è entusiasta di entrare in contatto con ingegneri, progettisti e produttori all'Embedded World 2026", ha dichiarato Mike Slater, VP of Global Business Development per DigiKey. "La vasta gamma di prodotti leader del settore per sistemi embedded prontamente disponibili, le capacità di spedizione locali ampliate e i servizi per la conformità per l'esportazione accelerano l'attività di progettazione e alimentano l'innovazione in Europa e non solo".

Quest'anno, presso lo stand DigiKey verranno effettuate dimostrazioni di prodotti di importanti fornitori partner:

  • Una rete Thread composta da sensori e attuatori di NXP, Microchip e STMicroelectronics, con Home Assistant come interfaccia, per la raccolta di dati quali la qualità dell'aria, la luce ambientale e la prossimità e il loro invio a un hub centrale.
  • Una rete Single-Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1S LAN865x e LAN867x di Microchip con 17 nodi dotati di 19.200 LED che mostrano lo streaming video da una telecamera standard tramite un SBC a 60 frame al secondo.
  • Rilevamento ottico della frequenza cardiaca con MCX N94 di NXP, un microcontroller ad alte prestazioni e basso consumo con acceleratori e periferiche intelligenti che offrono capacità multitasking e prestazioni efficienti.
  • Modellazione IA per riconoscere i gesti delle mani da un feed della telecamera con STM32N6 di STMicroelectronics, il primo MCU a introdurre la tecnologia di elaborazione vettoriale Arm Helium, in grado di portare la capacità di elaborazione DSP su un MCU standard.
  • Letture dei sensori in tempo reale con Arduino UNO Q da 4 GB e il kit Plug and Make di Arduino.
  • PocketBeagle2 di BeagleBoard, caratterizzato da un fattore di forma compatto e da un basso consumo energetico che lo rendono adatto allo sviluppo embedded per la prototipazione o l'implementazione su larga scala.
  • Esperimenti con amplificatori invertenti e non invertenti, risposta in frequenza e larghezza di banda del guadagno con la scheda di valutazione Red Pitaya.
  • LabsLand Prism4, un ecosistema modulare per la realizzazione più rapida ed efficiente di sistemi hardware remoti interattivi in tempo reale.
  • Kit mini FPGA veryVerilog di Microchip, una piattaforma di saldatura e apprendimento entry-level per i fondamenti della progettazione digitale e dei microcontroller, sviluppata in collaborazione con il Programma accademico di DigiKey.
  • Kit di formazione Opta PLC di Arduino, che rappresenta un ottimo modo per apprendere la programmazione di PLC e i fondamenti del controllo e dell'automazione industriali.

Molte delle applicazioni dimostrative presenti presso lo stand DigiKey comprenderanno anche click board come quelle di MikroElektronika, che consentono la prototipazione rapida degli ecosistemi e l'accelerazione dell'innovazione su larga scala.

I visitatori dello stand dell'azienda potranno sperimentare l'ingegneria elettronica "sul campo", avendo la possibilità di interagire con esperti tecnici presso il DigiKey TechBench e il laboratorio virtuale. I visitatori potranno anche ricevere uno speciale pacchetto omaggio dal nostro distributore automatico e tentare la fortuna presso le famose slot machine di DigiKey. Inoltre, il DigiKey Café, situato di fronte allo stand dell'azienda, servirà caffè gratuito per tutta la durata della conferenza.

Per maggiori informazioni sui prodotti, gli strumenti e le risorse per sistemi embedded offerti da DigiKey, visitare il sito Web DigiKey.

Chi è DigiKey

DigiKey, con sede a Thief River Falls, Minnesota, USA, è leader mondiale nella distribuzione di componenti elettronici e prodotti per l'automazione. DigiKey offre la più ampia e completa selezione di prodotti disponibili per la spedizione immediata in tutto il mondo, con oltre 18,0 milioni di componenti provenienti da quasi 3.000 produttori affidabili. Ingegneri, progettisti, costruttori e professionisti degli acquisti si affidano a DigiKey per trovare soluzioni digitali innovative, strumenti di progettazione ed esperienze di acquisto snelle che semplificano ogni fase di progettazione. Scopri tutto sulle capacità di distribuzione di componenti elettronici, sulle soluzioni di automazione e sulle risorse di progettazione offerte da DigiKey su digikey.it e su Facebook, X, YouTube, InstagramLinkedIn.